Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release21 Marzo 2017Digital IndustriesMilano
“20 anni LOGO!”: il concorso a premi di Siemens con protagonista la microautomazione
Sono ormai 20 anni che LOGO! - il modulo logico programmabile di Siemens, studiato appositamente per le soluzioni di microautomazione - rappresenta la scelta ideale per i piccoli progetti di automazione delle piccole e medie imprese, grazie alla sua semplicità di installazione, agli ingombri ridotti e al minimo cablaggio.
Siemens ha deciso di festeggiare questo ventesimo compleanno con un concorso a premi che, fino al 16 giugno, permetterà a tutti gli utilizzatori di LOGO! di raccontarne la propria esperienza, attraverso descrizioni, foto e video di progetti applicativi, entrando così a far parte dello storytelling del modulo logico Siemens.
Per partecipare al concorso basta accedere al sito http://response.siemens-info.com/20annilogo, compilare il form e successivamente attendere l’indirizzo email al quale inviare il materiale descrittivo della propria applicazione con LOGO!
Al termine del concorso, tutti i progetti saranno valutati da una giuria di esperti Siemens che, sulla base di caratteristiche quali la creatività, l’originalità, il valore tecnico e i benefici apportati, selezionerà i tre migliori progetti che si aggiudicheranno i seguenti premi:
1°: Samsung Galaxy Tab S2
2°: Camera Drone Parrot Bebop
3°: 3D Printer Anet A8
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Valentina Di Luca
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431