Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens und CAPHENIA skalieren die Produktion nachhaltiger Treibstoffe für die Luftfahrt

CAPHENIA nutzt ein Plasmaverfahren, um Biomethan bei Temperaturen von rund 1.500 Grad Celsius in Synthesegas zu spalten. CAPHENIAs Plasma‑Boudouard‑Reaktor ist ein weltweit einzigartiger 3‑in‑1‑Zonenreaktor, der drei chemische Reaktionen in einem System vereint. Das entstehende Synthesegas kann anschließend zu SAF, erneuerbarem Diesel oder chemischen Produkten weiterverarbeitet werden – ohne Nebenprodukte und mit minimalen Energieverlusten.
Ein wesentlicher Vorteil des Verfahrens: Die Wärme, die beim Abkühlen des Synthesegases entsteht, wird dazu genutzt, um das einströmende Biomethan vorzuwärmen. Dadurch erreicht der Prozess einen Wirkungsgrad von über 86 Prozent; und bietet damit eine deutlich höhere Energieeffizienz als herkömmliche Verfahren.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Siemens bevorzugter Lieferant und Technologiepartner und stellt CAPHENIA Lösungen aus dem Siemens‑Xcelerator‑Portfolio bereit – darunter Prozessleitsysteme, Antriebs‑ und Messtechnik sowie Software für die Prozesssimulation. Mit digitalen Zwillingen lassen sich Betriebsparameter bereits vor der physischen Inbetriebnahme optimieren und Prozesse standortübergreifend einheitlich steuern.

Für diese Pressemitteilung

Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Hannah Arnal

+49 152 225 727 36