Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens und Akiem bringen die Vectron Dual Mode Lokomotive als Elektro-/Batterie-Variante auf den Markt

„Die Entscheidung von Akiem zeigt das große Vertrauen in unsere Technologie, das schätzen wir sehr. Mit dem Vectron Dual Mode Electric/Battery entwickeln wir die bewährte Vectron-Plattform konsequent weiter und ergänzen die Familie um ein vollelektrisches Mitglied,“ sagt Andre Rodenbeck, CEO Rolling Stock, Siemens Mobility. „Für Kunden bedeutet das mehr operative Flexibilität auf nicht durchgängig elektrifizierten Strecken- und einen weiteren Schritt hin zu einem nachhaltigeren Schienenverkehr.“
„Die Teams von Akiem und Siemens sind überzeugt, dass der neue Vectron Dual Mode Electric/Battery die überwiegende Mehrheit der Kundenbedürfnisse beim Betrieb auf nicht-elektrifizierten Strecken erfüllen wird. Die Betriebskosten werden im Vergleich zu bestehenden Marktlösungen erheblich gesenkt und gleichzeitig die CO2-Emissionen und Geräuschentwicklung reduziert“, sagt Fabien Rochefort, CEO Akiem. „Der Vectron Dual Mode Electric/Battery ist eine natürliche und zuverlässige Weiterentwicklung der bewährten Dual Mode Plattform. Wir freuen uns sehr, unser Vectron-Portfolio zu erweitern und uns gleichzeitig zum Vorteil unserer Kunden in ganz Europa weiter zu differenzieren und Innovationen voranzutreiben.“
Vectron Dual Mode Electric/Battery: Innovation auf Basis eines bewährten Konzepts
Der neue Vectron Dual Mode Electric/Battery basiert auf der bewährten Vectron Dual Mode Plattform und ist für ein vergleichbares Einsatzspektrum ausgelegt. Anstelle eines Dieselmotors kommt ein modulares Traktionsbatteriesystem zum Einsatz, das den Betrieb sowohl unter Oberleitung als auch auf Strecken ohne durchgehende Elektrifizierung ermöglicht. Vorgesehen sind flexible Batteriekonfigurationen von bis zu mehr als 2 MWh. Die Lokomotive ist darauf ausgelegt, sowohl im Batteriebetrieb als auch unter Wechselstrom-Oberleitung eine Leistung von bis zu 2.400 kW an den Rädern bereitzustellen. Darüber hinaus ist der neue Vectron Dual Mode Electric/Battery für Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h, eine maximale Zugkraft von 300 kN und ein Gewicht von rund 90 Tonnen ausgelegt. Er verfügt über eine Zugenergieversorgung mit 480 kVA.
Siemens Mobility ist einer der führenden Anbieter alternativer Antriebstechnologien für die Bahn und treibt die Dekarbonisierung mit bewährten Batterie- und Hybridlösungen konsequent voran – zum Beispiel durch die Weiterentwicklung der Vectron-Plattform mit Varianten wie dem Vectron AC mit zusätzlichem Battery Power Module. Im Regionalverkehr ermöglicht Siemens Mobility zudem emissionsarme Betriebe auf teil- oder nicht-elektrifizierten Strecken mit dem Mireo Plus B (Batterie) und dem Mireo Plus H (Wasserstoff). Gleichzeitig erweitert Siemens Mobility kontinuierlich sein Portfolio an alternativen Antriebslösungen, um Betreibern zusätzliche Optionen für klimafreundliche Bahnverkehre zu bieten.     

Für diese Pressemitteilung

Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen und durch den Einsatz industrieller KI ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 43.400 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.com/mobility
Mehr
Akiem ist einer der führenden europäischen Dienstleister für Bahnbetreiber, Hersteller und Kommunen. Das Unternehmen bietet eine Flotte von über 770 Lokomotiven und 42 Reisezugwagen sowie Lösungen, die die gesamte Wertschöpfungskette des rollenden Materials abdecken. Akiem hat mehr als 100 Kunden und ist in 22 europäischen Ländern tätig. Die Mehrheit seiner 500 Mitarbeiter ist in Frankreich, Deutschland, Polen, Schweden, Italien, Ungarn und Großbritannien ansässig. Akiem verfügt über ein komplettes industrielles und Service-Ökosystem, zertifiziert als ECM (Entity in Charge of Maintenance), das sich auf ein europaweites Netzwerk von Werkstätten und umfangreiche Ersatzteilbestände für die Wartung des an seine Kunden gelieferten rollenden Materials stützt. Akiem gehört La Caisse (ehemals CDPQ), einer globalen Investmentgruppe. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.akiem.com
Mehr

Kontakt

Siemens Mobility GmbH

Andreas Friedrich

+49 1522 2103967

Akiem

Christine Alvim

+33 7 89 33 03 31