Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung15. Januar 2026Siemens MobilityMünchen
Siemens steigert Nachhaltigkeits-Performance: Bestes EU Taxonomieergebnis seit Beginn der Berichterstattung
Siemens Mobility
baut seine Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit weiter aus und erreicht eine
Spitzenbewertung in der EU-Taxonomie. In den Ergebnissen für das Geschäftsjahr
2025 weist das Unternehmen 87 Prozent seines Umsatzes als taxonomiekonform aus –
der beste Wert seit Beginn der Berichterstattung. Damit bestätigt Siemens
Mobility, dass der größte Teil der Geschäftsaktivitäten die anspruchsvollen
ökologischen und sozialen Kriterien der EU bereits vollständig erfüllt und
einen nachweisbaren Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Mobilität
leistet. Außerdem erzielt das Unternehmen erneut 100 Prozent Taxonomiefähigkeit
und zeigt damit, dass das gesamte Technologie-Portfolio, von Hardware über
Software hin zu Serviceangeboten, zur nachhaltigen Transformation von
Wirtschaft und Gesellschaft beitragen kann.
Auf dieser
Grundlage reduziert Siemens Mobility weltweit den eigenen ökologischen
Fußabdruck und den seiner Kunden – unter anderem in den Handlungsfeldern Kreislaufwirtschaft,
nachhaltiger Umgang mit Wasserressourcen, Schutz der Biodiversität, Vermeidung
von Schadstoffen und Anpassung an die Folgen des Klimawandels.
„Die EU-Taxonomie gewinnt
für unsere Kunden, Kapitalgeber und staatliche Akteure
zunehmend an Bedeutung. Unsere extern geprüfte EU-Taxonomiequote von 87 Prozent
unterstreicht unsere Führungsrolle und zeigt: Wir verankern Nachhaltigkeit
systematisch im Geschäft – von der Produktentwicklung über die eigene
Wertschöpfung bis in die Lieferkette“, sagt Andreas Mehlhorn, Leiter der
Nachhaltigkeitsabteilung bei Siemens Mobility.
Hohe
Taxonomie-Performance durch Verankerung von Nachhaltigkeit im Geschäft, über
Mindestanforderungen hinaus
Siemens Mobility
integriert Nachhaltigkeitsanforderungen über die Robust Eco-Design Methodik
bereits systematisch in die Produktentwicklung. Kriterien wie Ressourcen- und
Energieeffizienz, der Ersatz kritischer Stoffe sowie Reparierbarkeit und
Recyclingfähigkeit sind fest in den Entwicklungsprozessen verankert. Parallel
treibt das Unternehmen den Einsatz grüner Materialien – insbesondere Stahl und
Aluminium – in der Produktion gezielt voran. So bezog Siemens Mobility im Jahr
2025 rund ein Fünftel der ausgelieferten Stahlmenge aus der CO₂-reduzierten
greentec steel Edition des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine.
Ergänzend wurde im Jahr 2025 mit Betreibern, Recyclingunternehmen, Zulieferern
und Rohstoffunternehmen ein Ökosystem für Kreislaufwirtschaft aufgebaut, um
wichtige Materialien und Technologien am Ende ihre Lebenszyklus
wiederzuverwenden. Dieses konsequente Nachhaltigkeitsmanagement, vom
Produktdesign über die Herstellung bis zum Ende des Lebenszyklus von
Schienenfahrzeugen und -Infrastruktur, geht deutlich über die
Mindestanforderungen von Gesetzgebern und Branche hinaus und unterstreicht die
führende Nachhaltigkeits-Performance von Siemens Mobility.
Die EU-Taxonomie ist ein von der Europäischen
Union eingeführtes Klassifizierungssystem für nachhaltige wirtschaftliche
Aktivitäten. Die Anwendung erfolgt in zwei Schritten: Zunächst wird bewertet,
welche Unternehmensaktivitäten grundsätzlich von der Taxonomie erfasst werden
(Taxonomiefähigkeit).
Anschließend wird geprüft, welcher Anteil dieser Umsätze die
detaillierten Umwelt- und Sozialkriterien der EU erfüllen
(Taxonomiekonformität). Für Investoren bietet die EU-Taxonomie eine zusätzliche
Grundlage, um die Nachhaltigkeitsausrichtung von Siemens Mobility im Vergleich
zu anderen Unternehmen einzuordnen. Auf Basis der extern geprüften Kennzahlen
können Kapitalströme gezielt in Aktivitäten gelenkt werden, die einen Beitrag
zu den Umweltzielen der EU leisten. Kunden erhalten zugleich eine höhere Transparenz
darüber, inwieweit Produkte und Lösungen von Siemens Mobility den von der EU
definierten Anforderungen an nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten
entsprechen.
Für diese Pressemitteilung
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen und durch den Einsatz industrieller KI ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 43.400 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.siemens.de/mobility