Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens präsentiert wegweisendes Portfolio für das Zeitalter der Gleichstrom-Technologie 

Eine Schlüsselinnovation im neuen Portfolio ist der Halbleiter-Schutzschalter SENTRON 3QD2. Dank Halbleitertechnologie und intelligenten Schutzalgorithmen ermöglicht er ultraschnelles Abschalten von Kurzschlussströmen im Mikrosekundenbereich – bis zu 1.000 Mal schneller als herkömmliche Systeme.

Der Übergang von weit verbreiteten Wechselstromsystemen (AC) hin zur Gleichstromtechnologie (DC) ist ein entscheidender Schritt in der globalen Energiewende. Erneuerbare Energiequellen wie Photovoltaik (PV) und Batteriespeichersysteme erzeugen oder speichern Strom in Form von Gleichstrom. Durch Reduzierung der Verluste bei der Umwandlung (Gleichstrom in Wechselstrom) und die Möglichkeit, erneuerbare Energiequellen direkt einzubinden, bieten Gleichstromsysteme eine effizientere und nachhaltigere Alternative zu herkömmlichen Wechselstromnetzen. Siemens steht an der Spitze dieses Wandels und engagiert sich intensiv in Forschung und Entwicklung in diesem Bereich. Dies zeigt sich unter anderem in der aktiven Beteiligung an Initiativen wie der Open Direct Current Alliance (ODCA) und Current/OS.
Eine Schlüsselinnovation im neuen Portfolio ist der Halbleiter-Schutzschalter SENTRON 3QD2. Dank Halbleitertechnologie und intelligenten Schutzalgorithmen ermöglicht er ultraschnelles Abschalten von Kurzschlussströmen im Mikrosekundenbereich – bis zu 1.000 Mal schneller als herkömmliche Systeme. Dies ist für Gleichstromnetze unabdingbar und sorgt für eine deutliche Verbesserung von Schutz und Systemverfügbarkeit.
„Mit der konsequenten Weiterentwicklung unserer wegweisenden Halbleiter-Schalttechnik ermöglichen wir ein neues Niveau an elektrischer Sicherheit auch für das Gleichstromzeitalter“, sagte Andreas Matthé, CEO Electrical Products bei Siemens. Der parametrierbare SENTRON 3QD2 vereint Schutz, Schaltung, Überwachung und Energiemanagement in einem kompakten und multifunktionalen Gerät. Damit ersetzt er mehrere Komponenten und sorgt für erhebliche Platzersparnis. Da der SENTRON 3QD2 wartungsfrei ist und keine mechanischen Verschleißteile aufweist, gewährleistet er eine lange Lebensdauer und maximale Anlagenverfügbarkeit und ist damit ideal für kritische Infrastrukturen.
„Unser neues DC-Portfolio bietet unseren Kunden innovative Lösungen, die nicht nur die Energieeffizienz verbessern, sondern auch den Aufbau einer resilienten, zukunftssicheren Infrastruktur ermöglichen. Dies ist ein entscheidender Beitrag zur Dekarbonisierung unserer Industrien und ein Beleg für unser Engagement, Technologien mit einem klaren Zweck zu entwickeln“, fügte Andreas Matthé hinzu.

Halbleiter-Leistungsschalter SENTRON 3QD2

Halbleiter-Schaltgerät SIRIUS 3RF5

Ergänzt wird der SENTRON 3QD2 durch das neue Halbleiter-Schaltgerät SIRIUS 3RF5, das erste seiner Art für Gleichstromanwendungen. Es ist für das hochfrequente Schalten von ohmschen Lasten konzipiert und bietet eine verschleißarme und langlebige Lösung, die die Effizienz und Verfügbarkeit von Industrieanlagen erhöht. SIRIUS 3RF5 trägt außerdem das Siemens EcoTech Label und zeichnet sich durch ein nachhaltiges und transparentes Produktdesign aus.
Zusammen mit der Niederspannungsschaltanlage SIVACON S8 (verfügt ebenfalls über das Siemens EcoTech Label), den Schienenverteiler-Systemen SIVACON 8PS, sowie integrierten DC-Schutz- und Schaltgeräten ebnen wir den Weg für neue Lösungen in der Gleichstromverteilung und tragen so zu einer hohen Zuverlässigkeit und Effizienz in Produktion oder Infrastruktur bei.
Die Vorteile der DC-Lösungen gehen über einzelne Produkte hinaus. Durch Implementierung von Gleichstromnetzen können Kunden erhebliche Kosten- und Materialeinsparungen erzielen. Beispielsweise kann in einer Produktionsumgebung mit Robotern durch Einsatz von Gleichstromtechnologie in Verbindung mit Energierückgewinnung und -speicherung der Spitzenstrombedarf um bis zu 80 Prozent gesenkt werden, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Zudem machen Gleichstromsysteme eine Blindleistungskompensation überflüssig und erfordern weniger Kupfer in der Verkabelung. Dies führt zu Materialeinsparungen von bis zu 50 Prozent und einer geringeren Umweltauswirkung.
Siemens präsentiert das neue Portfolio auf der Hannover Messe 2026 in Halle 27, Stand A 48.
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Um diese Aktivitäten zu schützen, fördern wir ganzheitliche Cybersicherheit, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2025 hatte das Geschäft weltweit rund 79.400 Beschäftigte.
Mehr
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Christian S. Wilson 

+49 172 138 5608