Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens präsentiert mit LOGO! 9 die neue Generation der Logiksteuerung

LOGO! 9 mit neuem Farb-Touchdisplay direkt am Basismodul

„Die Anforderungen an Kleinsteuerungen haben sich grundlegend verändert. Was früher mit simplen Logikfunktionen realisiert werden konnte, erfordert heute präzise Datenverarbeitung, intuitive Bedienkonzepte und lückenlose Sicherheit. LOGO! 9 kombiniert erstmals die Rechenleistung und Sicherheitsstandards größerer Systeme mit der gewohnten Einfachheit und Wirtschaftlichkeit eines kompakten Logikmoduls – und macht damit Anwendungen unserer Kunden zukunftssicher“, sagt Annemarie Große Frie, Head of Automation System bei Siemens Digital Industries.

Mehr Leistung und Applikationsraum für anspruchsvollere Anwendungen

LOGO! 9 bietet mit bis zu 800 Funktionsblöcken die doppelte Funktionsblockanzahl und ermöglicht damit deutlich komplexere Logikanwendungen, sodass in vielen Fällen keine zusätzlichen Steuerungsgeräte benötigt werden. Der erweiterte Ausbaugrad mit bis zu 64 digitalen Eingängen, 60 digitalen Ausgängen sowie jeweils 16 analogen Ein- und Ausgängen schafft Raum für größere und anspruchsvollere Projekte. Mit dem neuen analogen Erweiterungsmodul (AM4) mit wählbarer Analogauflösung sowie neuen Berechnungsfunktionen und Gleitkommazahlen-Unterstützung wird präzise Regelung und Messwertverarbeitung auf höchstem Niveau direkt in der Steuerung möglich. Diese Leistungssteigerungen bedeuten mehr Anwendungsspielraum, weniger Zusatzkomponenten und damit geringeren Aufwand über den gesamten Lebenszyklus – ohne die Architektur unnötig zu verkomplizieren.

Modernes Bedien- und Anzeigeerlebnis direkt am Gerät und effizientes und flexibles Engineering für alle Plattformen

Das neue Touch-Farbdisplay (Auflösung 320 × 240 px) mit vergrößerter Fläche direkt am Basismodul zeigt mehr Informationen gleichzeitig und sorgt damit für eine klare Bedienung und schnelle Diagnose. Für noch bessere Visualisierung und maximale Lesbarkeit direkt an der Maschine steht zudem das neue 4,3-Zoll LOGO! Textdisplay (480 × 272 px) mit zwei Ethernet-Ports und sicherer Kommunikation zum LOGO! Basismodul zur Verfügung. 
Die Software LOGO! Soft Comfort Version 9 ist ab sofort als Plug & Play-Lösung via USB-Stick verfügbar und ist voll kompatibel mit älteren Projekten und Generationen. Der direkt integrierte LOGO! Web Editor inklusive Simulierung ist ein Tool für alle Plattformen und unterstützt neben Windows nun auch macOS und Linux. Das neue User Management (UMAC) mit 4 Rollen sorgt für klare Rechteverteilung – vom Administrator bis zum Bediener – und beschleunigt Engineering-Prozesse deutlich.

Sicherheit und Nachhaltigkeit by Design für die Zukunft

LOGO! 9 ist auf das Siemens EcoTech-Label und damit auf die Nachhaltigkeitsanforderungen von morgen vorbereitet. Secure Boot und sichere LOGO!-Kommunikation schützen vor unerwünschter Manipulation und unautorisierten Zugriffen. Firmware-Updates via LSC (LOGO! Soft Comfort) und Factory-Reset mit IP-Beibehaltung garantieren sicheren und effizienten Betrieb über den gesamten Lebenszyklus. Die Kombination aus Sicherheit und Nachhaltigkeit macht LOGO! 9 zur zukunftsfähigen Lösung.

Für diese Pressemitteilung

Folgen Sie uns

Siemens Digital Industries (DI) befähigt Unternehmen jeder Größe in der Prozess- und diskreten Fertigungsindustrie, ihre digitale und nachhaltige Transformation über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu beschleunigen. Das innovative Automatisierungs- und Softwareportfolio von Siemens revolutioniert das Design, die Umsetzung und Optimierung von Produkten und Produktion. Und mit Siemens Xcelerator – der offenen digitalen Business-Plattform – wird dieser Prozess noch einfacher, schneller und skalierbarer. Gemeinsam mit unseren Partnern und unserem Ökosystem ermöglicht Siemens Digital Industries seinen Kunden, eine nachhaltige Digital Enterprise zu werden. Siemens Digital Industries beschäftigt weltweit rund 70.000 Mitarbeiter.
Mehr
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Patrick Lunz

+49 162 26 38 785