Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung05. März 2026Smart InfrastructureZug (Schweiz)
Siemens erweitert Portfolio für halbleiterbasierte Schutzschaltgeräte und bringt zirkulären Sanftstarter auf den Markt
Links: die einphasige Version des SENTRON ECPD mit RCM, rechts: ein Modell der zukünftigen dreiphasigen Version des SENTRON ECPD
Das 2024 auf den Markt gebrachte
SENTRON ECPD von Siemens ist das weltweit erste Schutzschaltgerät seiner Art.
Es zeichnet sich durch eine bis zu 1.000-mal schnellere sichere elektronische
Schaltung aus, um die Kurzschlussenergie zu minimieren und Systeme zu schützen.
Es bietet mehr als 10 konfigurierbare Funktionalitäten in einem einzigen Gerät,
reduziert den Platzbedarf im Verteiler um 80 Prozent und ermöglicht eine
flexible, softwarebasierte Parametrierung. In naher Zukunft wird die einphasige
Version des ultraschnellen SENTRON ECPD als eigenständiges Produkt mit
integrierter Fehlerstromüberwachung (RCM) erhältlich sein. RCM ermöglicht die
kontinuierliche Überwachung von Fehlerströmen und damit die frühzeitige
Erkennung von Fehlern in Stromkreisen – ohne Unterbrechung des Betriebs. Dies
gewährleistet eine Systemverfügbarkeit rund um die Uhr und den Schutz
wertvoller Geräte. Diese Funktionalität eignet sich besonders für Systeme mit
hoher Sicherheitsrelevanz und/oder hohen Anforderungen an die Systemverfügbarkeit,
wie z. B. Rechenzentren, Messen, Beleuchtung oder diverse industrielle
Anwendungen. Die RCM-Funktion kann darüber hinaus komplexe, wiederkehrende
Inspektionen ersetzen und so Wartungsabläufe vereinfachen.
Für 400 V Wechselspannung (32 A / 50 Hz) plant Siemens außerdem die
Einführung einer dreiphasigen Ausführung des SENTRON ECPD, die die gleichen
Funktionalitäten aufweist, aber für Infrastruktur- und Industrieanwendungen wie
Förderbänder, Aufzüge, Wärmepumpen, Klimaanlagen, sichere und stabile
Stromverteilung bei Veranstaltungen oder USV-Anlagen eingesetzt wird.
„Siemens nutzt modernste
Halbleitertechnologie, um die Industriestandards für den Stromkreisschutz neu
zu definieren“, sagte Andreas Matthé, CEO Electrical Products bei Siemens Smart
Infrastructure. „Das SENTRON ECPD unterstreicht unsere Führungsrolle und bietet
unübertroffene Geschwindigkeit, Präzision und ein kompaktes Design, das
maximale Verfügbarkeit und Schutz für die Infrastruktur unserer Kunden
gewährleistet.“
Erster zirkulärer Sanftstarter – fördert Nachhaltigkeit in der Industrie
Auf der Fachmesse Light &
Building 2026 stellt Siemens den kreislauffähigen SIRIUS 3RW5 -Z R11
Sanftstarter (refurbished) vor und macht damit einen entscheidenden Schritt in
Richtung Nachhaltigkeit. Dieses innovative Produkt entsteht in einem kontrollierten
Verfahren zur Wiederaufbereitung gebrauchter Sanftstarter. Durch den geringeren
Ressourcenverbrauch werden die CO₂-Emissionen im Vergleich zu einem
Neugerät um bis zu 50 Prozent reduziert. Der Prozess wird anhand von
Umweltproduktdeklarationen (EPD) transparent dokumentiert.
Bei der Wiederaufbereitung
durchlaufen die gebrauchten Geräte eine umfassende Prüfung. Kritische
Komponenten werden ausgetauscht, und alle Funktionen werden getestet, um die
Qualitätsstandards für Neugeräte zu erfüllen. Das Ergebnis ist ein technisch
gleichwertiger Sanftstarter, der hinsichtlich Installation, Parametrierung und
Funktionalität vollständig kompatibel ist und eine nahtlose Integration
ermöglicht. Die Geräte sind CE-zertifiziert; CCC-, UL/CSA- und
ATEX-Zertifizierungen sind in Vorbereitung.
„Das neue Angebot unterstreicht das
Engagement von Siemens für Innovation, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz
bei industriellen Anwendungen. Mit unserem wiederaufbereitetem Sanftstarter
SIRIUS 3RW5 -Z R11 erhalten Kunden ein generalüberholtes Produkt, das die
gleiche Leistung erbringt wie ein neues und eine zuverlässige und
umweltfreundliche Alternative darstellt“, fügte Andreas Matthé hinzu.
Der SIRIUS 3RW5 -Z R11 Sanftstarter
(refurbished) wurde nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entwickelt.
Dank seiner Modularität lässt er sich einfach demontieren und reparieren.
Identifizierbare Komponenten ermöglichen eine effiziente Wiederaufbereitung.
Als intelligentes Gerät liefert er Nutzungs- und Zustandsdaten aus dem ersten
Lebenszyklus und ermöglicht so die gezielte Wiederaufbereitung für einen
zweiten Lebenszyklus. Der ID-Link, ein eindeutiger QR-Code, gewährleistet die
Rückverfolgbarkeit für Produkte im ersten und im zweiten Lebenszyklus. Dieser
ID-Link und eine derzeit in Entwicklung befindliche Datenarchitektur, die Asset
Administration Shell (AAS) und Distributed Ledger Technology (DLT:IOTA) nutzt,
ebnen den Weg für einen digitalen Produktpass (DPP) im Einklang mit der
EU-Verordnung über die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige
Produkte (ESPR) und gewährleisten Transparenz und revisionssichere
Informationen zum Lebenszyklus. Auf der Messe Light + Building befindet sich der
Siemens-Stand B56 in Halle 11.0.
SIRIUS 3RW5 -Z R11 Sanftstarter (refurbished)
Für diese Pressemitteilung
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Um diese Aktivitäten zu schützen, fördern wir ganzheitliche Cybersicherheit, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2025 hatte das Geschäft weltweit rund 79.400 Beschäftigte.
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.