Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung15. Juli 2026Siemens MobilityMünchen
Siemens digitalisiert den Ausbau der Metrolinie 4-Gelb in São Paulo
Siemens digitalisiert den Ausbau der Metrolinie 4-Gelb in São Paulo, Fotoquelle: Siemens Mobility
„Wir freuen uns sehr über die Beauftragung zur Erweiterung der Linie
4-Gelb in São Paulo und bekräftigen damit unser Engagement für den brasilianischen
Metro-Markt. Lateinamerikas erste vollautomatisierte und fahrerlose Metro ist
bereits ein riesiger Erfolg, mit Pünktlichkeits- und Verfügbarkeitsraten von
nahezu 100 %. Jetzt bauen wir auf dieser bewährten Zuverlässigkeit auf, um eine
noch bessere Konnektivität für die Region zu schaffen,“ sagte Marc Ludwig, CEO Rail Infrastructure bei Siemens Mobility. „Dieses
Projekt zeigt eindrucksvoll, wie flexibel unsere Technologien einsetzbar sind
und wie wir Städte überall auf der Welt mit nachhaltigen und effizienten
Innovationen im öffentlichen Nahverkehr positiv verändern können.“
Das Projekt verlängert die Gesamtstrecke der Linie 4-Gelb auf 16,1
Kilometer und umfasst zwei neuen Stationen – Estação Chácara do
Jockey und Estação Taboão da Serra. Mit ihr entsteht in Estação
Taboão da Serra erstmals eine Metro-Station außerhalb der
Stadtgrenzen von São Paulo. Für Pendler stärkt die Linie 4 damit ihre Rolle als
wichtigen Verbindungspunkt im
Metro- und Bahnnetz von São Paulo. Siemens Mobility liefert ein umfassendes Signalportfolio, darunter das CBTC-System Trainguard
MT, elektronische Stellwerke, Telekommunikation, Betriebsüberwachung sowie GoA4-Technologie.
Die Stellwerkstechnik für die
Strecke kommt aus Deutschland, das
CBTC-System aus Frankreich, und Teile der fortschrittlichen
Telekommunikationslösungen stammen aus Italien. Die finale Integration erfolgt in
Brasilien. Zudem werden sechs Züge mit CBTC-Technologie ausgerüstet, um eine nahtlose
Integration in das bestehende Netz sicherzustellen.
Siemens Mobility liefert bewährte Signaltechnik, Fotoquelle: Siemens Mobility
Linie 4-Gelb: Lateinamerikas erste fahrerlose Metro-Linie
Die Linie 4-Gelb in São Paulo ist ein Vorzeigeprojekt von Siemens
Mobility. Seit ihrer Einführung im Jahr 2010 ist sie die erste Metro-Linie in
Lateinamerika, die vollautomatisch betrieben wird. Seitdem transportiert sie
täglich rund 740.000 Fahrgäste auf ihrer knapp 13 Kilometer
langen Strecke. Die Linie nutzt die fortschrittliche CBTC-Technologie Trainguard
MT von Siemens Mobility, mit einem engen Takt von nur 90 Sekunden zwischen
den Zügen sowie einer Pünktlichkeits- und Verfügbarkeitsrate von nahezu 100 %. Als
eine der wichtigsten Verkehrslinien São Paulos verbindet sie zentrale Wohn-,
Geschäfts- und Kulturgebiete und trägt dazu bei, das Verkehrsaufkommen in der
Stadt mit über 12 Millionen Einwohnern zu reduzieren.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen und durch den Einsatz industrieller KI ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 43.400 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.com/mobility