Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung20. Juli 2026Siemens MobilityMünchen
Italo Holding bestellt Velaro-Hochgeschwindigkeitszüge von Siemens
„Die Entscheidung von Italo Holding unterstreicht das Vertrauen in
Siemens Mobility und den Velaro – eine der weltweit erfolgreichsten
Hochgeschwindigkeits-plattformen. Mit Einsätzen in zahlreichen Ländern, mehr
als drei Milliarden zurückgelegten Kilometern und Millionen beförderten
Fahrgästen weltweit setzt der Velaro Maßstäbe für zuverlässigen und effizienten
Hochgeschwindigkeits-zugverkehr. Diese langfristige Partnerschaft,
die
sowohl die Züge als auch einen 30-jährigen Full-Service-Vertrag umfasst, ist
ein wegweisendes Projekt und ein starkes Bekenntnis zu industrieller
Wertschöpfung und Innovation made in Germany“, sagt Michael Peter, CEO von
Siemens Mobility.
Die Velaro-Züge bestehen aus acht Wagen und bieten jeweils rund 440
Sitzplätze. Sie erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 320 km/h. Dank ihrer
Mehrsystemtechnik können die Züge unter vier unterschiedlichen Stromsystemen
verkehren: mit 1,5 und 3 Kilovolt (kV) Gleichstrom sowie 15 und 25 kV
Wechselstrom. Die neuen Züge werden mit integrierten Starlink-Antennen
ausgestattet und ermöglichen den Fahrgästen so eine leistungsfähige
satellitengestützte Internetverbindung.
Der 30-jährige Full-Service-Vertrag umfasst die Instandhaltung der Flotte
im eigenen Depot von Siemens Mobility in Dortmund. Digitale Services, darunter
die Railigent X-Plattform und Lösungen zur Flottenüberwachung, unterstützen
während des gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge eine vorausschauende
Instandhaltung und einen effizienten Betrieb.
For this press release
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen und durch den Einsatz industrieller KI ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 43.400 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.siemens.com/mobility