Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung26. August 2026Siemens MobilityMünchen
EFE Trenes de Chile modernisiert Fahrkartenverkauf und Buchung mit Siemens‘ S3 Passenger
Im Rahmen ihrer Strategie, die Schienenanbindungen auszubauen und den
Bahnverkehr weiter zu digitalisieren, setzt EFE Trenes de Chile (EFE) auf der
Hauptstrecke von EFE Central die S3 Passenger-Plattform ein. Die von Sqills,
einer Tochtergesellschaft von Siemens Mobility, entwickelte KI-gestützte
Software-as-a-Service-(SaaS)-Plattform ermöglicht die dynamische
Preisgestaltung sowie das Reservierungs- und Bestandsmanagement für
Fernverkehrsbahn- und Busbetreiber. Seit dem 22. Juli profitieren Fahrgäste von
einem einfacheren, schnelleren und stärker personalisierten Ticketkauf sowie
einer komfortableren Reiseplanung. Das Projektteam führte die neue Plattform in
nur sechs Monaten ein. Damit gelang die erste Implementierung von S3 Passenger
in Südamerika und zugleich eine außergewöhnlich schnelle Umsetzung für ein
System dieser Größenordnung und Bedeutung.
„Wir sind stolz darauf, EFE als vertrauenswürdigen Partner auf dem Weg der
digitalen Transformation zu begleiten. Mit S3 Passenger schafft EFE die
Voraussetzungen, das Angebot flexibel auszubauen und der wachsenden Nachfrage
nach Bahnreisen in Chile gerecht zu werden. Gleichzeitig unterstützt die
Plattform das Ziel, die Zahl der Fahrgäste bis 2030 zu verdreifachen. Für die
Fahrgäste bedeutet dies ein nahtloses und flexibles digitales Erlebnis von der
Buchung über Reservierungen bis hin zu Echtzeitänderungen“, erklärt Devina
Pasta, CEO von Siemens Mobility Software.
„Jede Reise beginnt lange vor dem Einsteigen in den Zug. Sie beginnt mit
der Planung, dem Kauf der Fahrkarte und der Gewissheit, dass jedes Detail
mühelos geregelt ist. Deshalb gestalten wir die Art und Weise, wie Menschen mit
der Bahn interagieren, neu – wir bieten ein einfacheres, komfortableres und
individuelleres Erlebnis und setzen auf Selbstbedienung beim Fahrkartenkauf mit
einem verbesserten Kundenservice nach dem Kauf. Diese neue Plattform ermöglicht
es uns, einen moderneren, inklusiveren Service anzubieten, bei dem die
Bedürfnisse unserer Fahrgäste im Mittelpunkt stehen“, sagte Paula Fernández, Leiterin des Bereichs Fahrgastverkehr bei EFE Central, die das Projekt zur Einführung von S3 Passenger leitete.
Ein verbessertes und stärker personalisiertes Fahrgasterlebnis
Mit S3 Passenger profitieren die Fahrgäste von einem übersichtlicheren und
schnelleren Kaufprozess sowie von transparenteren Informationen und Tools, die
die Reiseplanung erleichtern. Zudem erhalten sie Zugang zu
Self-Service-Optionen und mehr Autonomie, um Tickets zu verwalten, Buchungen zu
ändern oder bei Bedarf Unterstützung anzufordern – alles auf einfachem Weg und
zeitnah. S3 Passenger ermöglicht es EFE, den Fahrgästen neue Möglichkeiten für
ihre Bahnreisen anzubieten. Fahrgäste können Zusatzleistungen hinzufügen, etwa zusätzliches
Gepäck, die Mitnahme eines Haustieres, einen bevorzugten Fensterplatz, eine
Mahlzeit oder ein Sitzplatz-Upgrade. Sie können außerdem ein durchgehendes
Ticket für Anschlussverbindungen erwerben – zum Beispiel bei einer Durchreise nach
Constitución von jedem beliebigen Ausgangspunkt – oder einen Sitzplatz für ein
mitreisendes Kind, das zusammen mit einem Elternteil reist, kaufen. S3 Passenger
bringt auch Verbesserungen für EFEs kommerzielle Angebote und die operative
Effizienz: Der Betreiber kann nun Gutscheine ausstellen und Aktionspreise
anbieten, und die Plattform ersetzt manuelle Prozesse wie die Bargeldabwicklung
an Bahnhöfen, wodurch Mitarbeitende entlastet werden und sich ganz auf die
Fahrgäste konzentrieren können. Die neue Plattform stärkt zudem Inklusion und
Barrierefreiheit – mit Bereichen, die für spezifische Bedürfnisse ausgelegt
sind, einschließlich ausgewiesener Plätze für Fahrgäste im Rollstuhl. So kann
jeder Fahrgast komfortabel und sicher reisen.
Ein neuer Maßstab für den Personenverkehr in
Südamerika
Das Projekt modernisiert das digitale Rückgrat der wichtigsten Strecken
von EFE Central, darunter die Chillán-Linie, Talca-Constitución sowie
touristische Züge. Mit der Einführung von S3 Passenger richtet EFE seine
Technologie an weltweit führenden Betreibern aus, wie Renfe oder SNCF, und
signalisiert damit die wachsende Dynamik in ganz Lateinamerika bei der
Modernisierung des Schienen- und Busverkehrs.
Aufbau einer starken Präsenz von Siemens Mobility
in Lateinamerika
Als führender Anbieter im Schienenverkehr in Lateinamerika treibt Siemens
Mobility die Modernisierung und digitale Transformation des Schienenverkehrs in
der Region aktiv voran. Nachdem das Unternehmen die erste vollautomatisierte
Metrolinie (GoA4) des Kontinents realisiert hat, setzt es weiterhin neue
Standards – mit einigen der fortschrittlichsten Elektrifizierungs-,
Automatisierungs- und Digitalisierungsinitiativen in ganz Lateinamerika. Durch
diese Initiativen leistet Siemens Mobility einen bedeutenden Beitrag zur
Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit des Schienenverkehrs in der gesamten
Region. Erst kürzlich hat Siemens Mobility von EFE Trenes de Chile den Auftrag
erhalten, das erste ETCS-Level-2-Projekt im Land umzusetzen – ein weiterer
Meilenstein für die Entwicklung der Bahnverkehrsinfrastruktur in Chile.
For this press release
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsyst:
www.siemens.com/mobility