Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung12. Januar 2026Siemens AGMünchen
Bahn frei für Siemens’ Zweikraftlokomotive mit ETCS in Deutschland und Österreich
Die Europäische Eisenbahnagentur hat die Siemens Zweikraftlokomotive Vectron
Dual Mode (VDM) für den Betrieb mit dem Zugbeeinflussungssystem European Train
Control System (ETCS) Baseline 3.6 in Deutschland und Österreich zugelassen. Die
Zulassung umfasst auch den grenzüberschreitenden Verkehr zwischen beiden
Ländern. Die ersten beiden
Lokomotiven mit deutscher und österreichischer Zulassung wurden an das
Verkehrsunternehmen Stern & Hafferl Verkehr übergeben. Die Lokomotiven
werden im Siemens Mobility-Werk in München-Allach gefertigt. Sie sind mit dem
europäischen Zugsicherungssystem ETCS ausgestattet. Zum Einsatz kommt dabei die
modulare Siemens On-board Unit Trainguard Basic inklusive ETCS-Baseline 3.6. Zulassungen
für weitere Länder folgen – damit wird der Einsatzradius des Vectron Dual Mode
schrittweise ausgebaut und zusätzliche grenzüberschreitende Verkehre auf
weiteren europäischen Korridoren ermöglicht.
„Die Zulassung des Vectron Dual Mode für den grenzüberschreitenden Einsatz zwischen Deutschland
und Österreich bestätigt unseren
Anspruch, unseren Kunden die leistungsfähigsten
und flexibelsten Lokomotiven für den europäischen Schienengüter- und
Personenverkehr zu bieten“, sagt Andre Rodenbeck, CEO Rolling Stock, Siemens
Mobility. „Mit der Kombination aus elektrischer und dieselbetriebener Traktion
ermöglicht der Vectron Dual Mode einen durchgängigen Betrieb auch auf nicht
vollständig elektrifizierten Strecken – ohne Zeitverluste durch Lokwechsel. Das
steigert die Effizienz und trägt zur weiteren Verlagerung von Verkehr auf die
Schiene bei.“
„Wir haben früh das Potenzial der Vectron Dual Mode Lokomotiven erkannt
und uns bewusst dafür entschieden. Die nun erteilte österreichweite Zulassung
und die vollständige Übergabe aller sechs Lokomotiven sind für uns ein
wichtiger Meilenstein. Sie ermöglichen einen durchgängigen, effizienten Betrieb
bis auf die letzte Meile und leisten einen wichtigen Beitrag zu einem
umweltbewussten Güterverkehr – mit dem Ziel, noch mehr Transporte von der
Straße auf die Schiene zu verlagern und unsere Region nachhaltig zu stärken“
sagt Günter Neumann, Geschäftsführer bei Stern & Hafferl Verkehr.
Zweikraftlokomotiven wie der Vectron Dual Mode ermöglichen lokal
emissionsfreien Betrieb auf elektrifizierten als auch nicht-elektrifizierten Strecken – insbesondere in städtischen Ballungsräumen
ein relevanter Beitrag zur Reduktion von Emissionen.
Der Vectron Dual Mode basiert auf bewährten Komponenten der
Vectron-Plattform.
Die Lok verfügt
über eine Spurweite von 1.435 mm, ein Dienstgewicht von 90 Tonnen und ist für
das 15 kV AC-Spannungssystem ausgelegt. Die Leistung am Rad beträgt im
Oberleitungsbetrieb bis zu 2.400 kW, im Dieselbetrieb bis zu 2.000 kW.
Ausgerüstet ist die Lok mit einem Dieseltank mit einem Fassungsvermögen von
2.600 Litern. Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h. Eine
Zugenergieversorgung ist möglich. Eine Lokomotivvariante mit sowohl 15 kV als
auch 25 kV AC-Spannungssystem ist ebenfalls erhältlich.
Für diese Pressemitteilung
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen und durch den Einsatz industrieller KI ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 43.400 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.siemens.com/mobility