Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung08. September 2026Siemens MobilityBerlin
AutomatedTrain zeigt die Zukunft des fahrerlosen Bahnverkehrs
Das Verbundprojekt AutomatedTrain hat einen
wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum vollautomatisierten Bahnverkehr erreicht.
Siemens Mobility hat, gemeinsam mit der Deutschen Bahn und weiteren
Projektpartnern aus Industrie und Wissenschaft, die Grundlagen und Konzepte für
den vollautomatisierten Zugbetrieb entwickelt. Im Rahmen des Forschungsprojekts
entstanden innovative Technologien, die Siemens Mobility in einen Mireo-Zug
integriert hat. Damit konnte die technische Machbarkeit einer
vollautomatisierten Bereitstellungs- und Abstellfahrt erfolgreich getestet und
demonstriert werden. Dabei erhält der Zug einen Startbefehl, macht sich
selbstständig fahrbereit, führt alle erforderlichen Selbsttests durch und fährt
anschließend fahrerlos aus der Abstellanlage zum Startbahnhof. Während der
Fahrt erkennt er Hindernisse eigenständig und reagiert angemessen darauf.
Marc Ludwig, CEO Rail Infrastructure bei Siemens Mobility:
„AutomatedTrain zeigt: Vollautomatisiertes
Fahren im offenen Bahnnetz ist machbar. Gemeinsam mit unseren Partnern haben
wir die entscheidenden Technologien entwickelt und erfolgreich in unserem Mireo-Zug
demonstriert. Damit schaffen wir die technologische Grundlage für die nächste
Generation des Schienenverkehrs und bringen die Automatisierung auf der Schiene
einen entscheidenden Schritt voran.“
Johannes Steiniger,
Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wirtschaft und
Energie: „Was wir hier sehen, ist die Zukunft der Mobilität.
Hier wird erforscht, wie sich vollautomatisierte Züge künftig einsetzen lassen.
Fahrerlose Zugfahrten bieten gerade in Zeiten des Fachkräftemangels
Möglichkeiten, Bahnstrecken auch künftig weiterhin verlässlich bedienen und
Züge flexibler einsetzen zu können. Das Projekt zeigt auch, wie viel
Zukunftsträchtiges und Gewinnbringendes am Forschungsstandort Deutschland
entstehen kann, wenn Industrie, Infrastrukturunternehmen und Wissenschaft
gemeinsam an der Zukunft arbeiten.“
Mit dem Projekt AutomatedTrain
demonstriert Siemens einen vollständig automatisierten Zugbetrieb von der
Fahrzeugvorbereitung über die fahrerlose Fahrt bis hin zum automatisierten
Abstellen des Zuges. Basis dafür ist das Zusammenspiel von automatischer Zugsteuerung
(ATO), Sicherungstechnik basierend auf dem European Train Control System (ETCS),
intelligenter Fahrzeugsteuerung und innovativer Umfelderfassung. Dabei erkennen
modernste Sensoriken anhand einer digitalen Karte und einer hochpräzisen
Lokalisierung Hindernisse auf dem Fahrweg und ermöglichen eine automatische
Reaktion des Zuges.
Das Herzstück der Lösung ist AVVO
(Advanced Vital Vehicle Operation). Die sicherheitsgerichtete Plattform
übernimmt ausgewählte sicherheitskritische Funktionen und unterstützt die
automatisierte Durchführung von Betriebsabläufen. AVVO vernetzt alle für den
automatisierten Betrieb relevanten Systeme, steuert Funktionen wie
Fahrzeugvorbereitung, Fahrtrichtungs- und Bremssteuerung, überwacht die sichere
Zugbewegung und sorgt dafür, dass das Fahrzeug bei jeder Störung automatisch in
einen sicheren Zustand übergeht. Zudem ermöglicht AVVO die sichere
Kommunikation mit der Leitstelle.
Neben der praktischen Erprobung
wurden im Projekt die Anforderungen und eine durchgängige Architektur für
zukünftige vollautomatisierte Bahnsysteme systematisch mit den Partnern
erarbeitet. Diese stellten die Basis für die technischen Lösungen am Zug dar. Gleichzeitig
wurden wichtige Grundlagen für den Transfer in die Standardisierung und spätere
Zulassung entsprechender Technologien geschaffen.
Das Forschungsprojekt war Teil des
Konjunkturpakets der Bundesregierung und wurde aus Mitteln der Europäischen
Union (Deutscher Aufbau- und Resilienzplan) kofinanziert. Die im Projekt
entstandenen Erkenntnisse und Technologien zeigen, dass vollautomatisiertes Fahren
im offenen Bahnnetz nicht länger eine Vision ist, sondern technisch realisiert
werden kann. Damit leistet das Forschungsprojekt AutomatedTrain einen wichtigen
Beitrag für die Mobilität der Zukunft.
For this press release
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen und durch den Einsatz industrieller KI ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 43.400 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.com/mobility