- Baugrößen 1.200 A, 1.600 A und 2.000 A
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen
- Vollständig integrierte Kommunikations- und Messfunktionen
- Intelligent in Planung und Betrieb
Siemens stellt neue Kompaktleistungsschalter-Baugrößen mit
hohen Nennströmen vor, um die Anforderungen von Schaltanlagenherstellern und
Schaltschrankbauern optimal zu erfüllen, gerade in einem Umfeld, das mehr und
mehr von Komplexität, Digitalisierung und Kostendruck geprägt ist. Mit den
neuen Kompaktleistungsschaltern 3VA UL Large Frame können international
agierende Schaltanlagenbauer leistungsstarke, sichere und intelligente Anlagen
realisieren und dabei ihre Arbeitsprozesse stark vereinfachen. Die neuen Kompaktleistungsschalter 3VA UL Large Frame sind
weltweit einsetzbar. In den Baugrößen 1.200 und 1.600 A erfüllen die Geräte die
Anforderungen der IEC- und der UL-Normen. Das ist besonders für
Schaltanlagenbauer von Vorteil, die Systeme für beide Normungsräume fertigen.
Die erstmals verfügbare Baugröße 2.000 A ist ausschließlich für den UL-Markt
konzipiert. Alle neuen Baugrößen sind sowohl mit thermisch-magnetischen als
auch mit intelligenten elektronischen Auslösern erhältlich. Es werden auch
Lasttrennschalter (Molded Case Switch – MCS) angeboten.
- EWE NETZ installiert fluorgasfreie blue GIS Mittelspannungsschaltanlage von Siemens in Brake, Niedersachsen
- Investition in Klimaschutz und Versorgungssicherheit in der Wesermarsch
- Klimafreundliches Isolationsgas Clean Air ersetzt Fluorgas
Siemens Smart Infrastructure
rüstet die EWE NETZ GmbH, die hocheffiziente Stromnetze in Deutschland
betreibt, mit seiner neuesten umweltfreundlichen Schaltanlagentechnik aus. EWE
NETZ hat jetzt in Brake in der niedersächsischen Wesermarsch diese neue
Mittelspannungs-Schaltanlage mit sieben fluorgasfreien NXPLUS C
24-Leistungsschalterfeldern aus dem umweltfreundlichen blue GIS-Portfolio von
Siemens in Betrieb genommen. Damit ist EWE NETZ einer der ersten Netzbetreiber
in Deutschland, der eine komplette Mittelspannungsschaltanlage auf das
klimafreundliche Isoliergas Clean Air umgestellt hat.
- Siemens liefert ultraschnelle Ladestationen für die Autobahnen zwischen den sieben Emiraten
- Das Ministerium und Siemens haben im Oktober 2021 eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam an Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsinitiativen im Energie- und Infrastrukturbereich zu arbeiten
- Der Ladekorridor für Elektrofahrzeuge ist das erste Projekt, das im Rahmen dieser Absichtserklärung umgesetzt wird
Das Ministerium für Energie und Infrastruktur
der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hat sich für Siemens-Technologie
entschieden, um ein landesweites Netz ultraschneller Ladestationen für Elektrofahrzeuge
zu schaffen. Damit sollen CO2-Emissionen gesenkt, durch Abbau der
„Reichweitenangst“ die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen gefördert und der
Grundstein für ein besser vernetztes und nachhaltigeres Verkehrssystem gelegt
werden.
- Jede Etage des neuen Gebäudes wird mit einem separaten HLK-System
belüftet, um für optimale Frischluftzufuhr zu sorgen
- Dank dieses Systems kann das Krankenhaus die strengeren
Energiestandards und Lüftungsanforderungen erfüllen
- Beleuchtung, Klimatechnik und Zutrittskontrolle werden in Desigo CC von
einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche aus gesteuert
- Technologisches Ökosystem und Energiekomponenten bieten umfassende
Unterstützung für Ärzte und Pflegepersonal
Siemens hat im so genannten “S-Gebäude” des
Krankenhauses der belgischen Stadt Aalst ein hochmodernes HLK (Heizung,
Lüftung, Klima) -System installiert. Auch die Videoüberwachungs- und
Zutrittskontrollsysteme stammen von Siemens. Alle Klima-, Lüftungs- und
Sicherheitsfunktionen werden im Siemens-Gebäudemanagementsystem Desigo CC
zusammengeführt. Das erleichtert die Bedienung für Pflegepersonal und Patienten
und sorgt für höheren Raumkomfort und niedrigeren Energieverbrauch. So hilft
Siemens dem Aalster Krankenhaus A.S.Z., die immer strengeren Anforderungen und
Standards des Obersten Gesundheitsrats von Belgien in Bezug auf
Energieeffizienz in Gebäuden zu erfüllen.
- Aufbau von über 100 Ultraschnellladepunkten an 30 deutschen Aral Tankstellen bis Ende des 1. Quartals 2021 abgeschlossen; Weiterer Ausbau geplant
- Siemens liefert intelligenten Netzanschluss für steigenden Strombedarf
- Cloud-Anbindung ermöglicht Transparenz über alle Standorte und erhöht Effizienz sowie Ausfallsicherheit
Die Aral AG, ein Unternehmen der bp Gruppe in Deutschland, hat Siemens Smart Infrastructure mit dem Ausbau des Netzanschlusses an dreißig ausgewählten Tankstellen beauftragt. Die Installation von intelligenten Ortsnetzstationen ermöglicht es Aral, ihre Tankstellen mit Ultraschnellladetechnologie für Elektrofahrzeuge aufzurüsten. Die Installation soll bis Ende Februar abgeschlossen sein.
- Ladeinfrastruktur soll 24 neue Elektrobusse für die Verkehrsbetriebe in der tschechischen Stadt Ostrava mit Strom versorgen
- Software zur automatischen Anpassung der Ladevorgänge an die Busfahrpläne und zur Optimierung des Energieverbrauchs
- Die Betriebsaufnahme ist für Mitte 2022 geplant
Siemens Smart Infrastructure wurde mit der Lieferung einer Ladelösung für die Verkehrsbetriebe Ostrava (Dopravní podnik Ostrava) beauftragt, die ihre Flotte um 24 Elektrobusse von Solaris erweitern. Der bisher größte Auftrag für Elektrobusse in Tschechien beinhaltet vier Sicharge UC Ladestationen von Siemens. Diese Hochleistungs-Ladegeräte liefern eine effektive Höchstleistung von je 400 kW. Darüber hinaus wird Siemens 28 mobile Ladegeräte, die elektrische Infrastruktur sowie Software für die Energieautomatisierung liefern.
- Lade-, Mittel- und Niederspannungstechnik für zwei Carports auf dem Busbetriebshof Alsterdorf der Hamburger Hochbahn AG
- Platzsparende Installation als Technikzentrale auf dem Carportdach
- Wichtiger Schritt für Umstellung auf klimaschonenden Nahverkehr in Hamburg
Siemens Smart Infrastructure erhielt einen Großauftrag von der Hamburger Hochbahn, dem größten Nahverkehrsanbieter in der Hansestadt. Siemens wird zwei der sechs Carports auf dem Busbetriebshof Alsterdorf mit insgesamt 96 Ladepunkten sowie Mittel- und Niederspannungstechnik ausstatten. Die Inbetriebnahme ist für Sommer 2021 geplant. Mit insgesamt 240 Stellplätzen ist dies einer der größten und modernsten Busbetriebshöfe für elektrisch betriebene Busse in Europa.
- Neuartiger Lasttrennschalter mit Vakuumröhre im Nebenstrompfad
- Wirtschaftliche Alternative zu Leistungsschaltern
- Sicherheit durch Schaltvorgänge mit gleichbleibendem Bedienkonzept
Siemens Smart Infrastructure erweitert sein Portfolio für eine klimaneutrale Energieverteilung kontinuierlich. Bei Mittelspannungs-Lastschaltanlagen des blue Portfolios wird gänzlich auf Gasgemische, die auf Fluor basieren (F-Gase), verzichtet und dennoch die Kompaktheit sowie die sichere und bewährte Bedienung der Anlagen beibehalten. Ein innovativer Lasttrennschalter mit einer speziellen Vakuumröhre ist das neue Herzstück für solche F-Gas-freien Mittelspannungs-anwendungen der sekundären Verteilnetzebene von 12 bis 24 kV.