- Modernisierungen sollen die Infrastruktur und Betriebsabläufe optimieren und das Leben und Lernen der Studenten verbessern
Im Rahmen ihres strategischen Zehnjahresplans Transformation
Morgan 2030: Leading the Future kooperiert die Morgan State University (MSU)
mit Sitz in Baltimore mit Siemens, um einen intelligenten und vernetzten Campus
zu schaffen. Zu den derzeit vorgenommenen Verbesserungen gehören
Modernisierungen der Heizungs-, Belüftungs- und Klimaanlagen (HLK) sowie der
Sicherheits- und Schutzsysteme der Universität, wobei der Schwerpunkt auf
Energieeffizienz, Resilienz und Nachhaltigkeit liegt. Alle Arbeiten werden im
Zuge eines Rahmenvertrags zwischen dem Maryland Clean Energy Center, Siemens
und der MSU durchgeführt.
In Partnerschaft mit
Siemens will die Universität Birmingham ihre Standorte Edgbaston und Dubai
mithilfe von digitalen Sensor- und Analysetechnologien, künstlicher
Intelligenz, dezentraler Energieerzeugung und Speicher, erneuerbaren Energien sowie
Konzepten zur Änderung des Nutzerverhaltens in den intelligentesten globalen
Campus der Welt verwandeln. Damit schafft sie ein „Living Lab“, in dem
Forschung, Lehre und Lernen vom Zugang zu neuen Daten und Konnektivität
profitieren.
Zum neuen Campus von Building Technologies in Zug gehören ein neues Bürogebäude mit 1000 Arbeitsplätzen und ein neu erstelltes Produktionsgebäude. Der neue Campus ist eines der ersten Neubauprojekte, bei dem Building Information Modeling (BIM) in Planung und Realisierung zum Einsatz kam. Zudem wurde der Campuskomplex mit Gebäudeautomation, Sicherheits- und Brandschutztechnik von Siemens BT ausgestattet und besonderer Wert auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz der Gebäude gelegt.
- Industrial Connectivity Lab am Standort Erlangen eröffnet
- Testumgebung für industrielle Konnektivitätstechnologien
- 5G, WLAN, RTLS und RFID: Anwender prüfen Anwendungsszenarien und Interoperabilität unter Industriebedingungen
Das Technologieunternehmen Siemens hat an seinem Standort Erlangen ein neues Testlabor für industrielle Konnektivitätstechnologien eröffnet. Eingebettet in das Siemens Technology Center auf dem Campus Erlangen bietet das Industrial Connectivity Lab auf 300 Quadratmetern Raum für umfängliche Tests jeglicher Verbindungslösungen in Industrieumgebungen: Industrielles WLAN, 5G, Echtzeit-Lokalisierungssysteme (RTLS) und Radiofrequenz Identifikation (RFID).
- Investition von 250 Millionen Franken schafft klimaneutralen Campus für 1.700 Mitarbeitende
- Nachhaltiges Vorzeigeobjekt, welches die reale und die digitale Welt verbindet
- Einweihung des F&E-Gebäudes bildet den Abschluss des neuen Campus in Zug
- Siemens Smart Infrastructure treibt die Technologie für eine grüne Zukunft voran
Siemens hat heute in Anwesenheit von Bundesrat Guy Parmelin, Frau
Landammann Silvia Thalmann-Gut und Roland Busch, Vorsitzender des Vorstands der
Siemens AG, das neue Forschungs- und Entwicklungsgebäude (F&E) eingeweiht.
Damit ist nach einer siebenjährigen Bauphase und Investitionen von 250
Millionen Franken der klimaneutrale Siemens-Campus in Zug offiziell
fertiggestellt.
Nürnberg, 14. bis 16. November 2023
- Globaler Campus in Zug will CO2-Fußabdruck reduzieren
- Ziel im Einklang mit unternehmensweitem Nachhaltigkeitsprogramm
Siemens Smart Infrastructure plant, seinen globalen Hauptsitz in Zug in der Schweiz bis 2023 klimaneutral zu machen. Hierzu wird im Mai 2021 eine umfassende Renovierung des Bestandsgebäudes in der Theilerstrasse 1c beginnen, die voraussichtlich zwei Jahre dauern wird. Siemens hat für diese Umbauarbeiten rund 63 Millionen Euro veranschlagt.
- Siemens installiert fluorgasfreie Mittelspannungsschaltanlage NXPLUS C 24 blue GIS beim spanischen Stromversorger Iberdrola
- Klimaschonendes Isolationsgas Clean Air mit einem Treibhauspotenzial unter 1 besteht ausschließlich aus natürlichen Bestandteilen der Umgebungsluft
- Die Energieverteilungslösung verbessert Nachhaltigkeit und Klimaschutz für den spanischen Stromversorger Iberdrola
Iberdrola, eines der größten Stromversorgungsunternehmen der
Welt und der weltweit größte Windkraftproduzent mit Sitz in Bilbao, Spanien,
möchte bis 2030 europaweit klimaneutral werden und setzt daher sein
umweltfreundliches und nachhaltiges Geschäftsmodell konsequent um. Zu diesem
Zweck wurde Siemens Smart Infrastructure von dem in der Iberdrola-Gruppe für
die Aktivitäten im Bereich Energieverteilung zuständigen Unternehmen i-DE Redes
Eléctricas Inteligentes SAU mit der Installation einer nachhaltigen Mittelspannungsschaltanlage
in der nordspanischen Provinz Burgos beauftragt. Damit hat Siemens zum ersten
Mal in Spanien eine fluorgasfreie Schaltanlage des klimaschonenden
blue-Portfolios bei einem Kunden installiert.
- Siemens liefert fluorgasfreie blue GIS Mittelspannungsschaltanlage an die Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW)
- Klimaneutrales Isolationsgas Clean Air ersetzt das Treibhausgas SF6 und verzichtet auf sämtliche weitere Fluorgase
- Investition in Klimaschutz und Versorgungssicherheit in Liechtenstein
Die
Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW) setzen auf eine nachhaltige
Mittelspannungsschaltanlage von Siemens. Die neue 5-feldrige Anlage NXPLUS C 24
aus dem umweltfreundlichen blue GIS-Portfolio von Siemens Smart Infrastructure
wurde in der Transformatorenstation Wiesengasse West in Schaan/Liechtenstein vom
Kunden in Betrieb genommen. Damit ist LKW einer der ersten Netzbetreiber, der
eine komplette Mittelspannungsschaltanlage auf das klimafreundliche Isoliergas
Clean Air umgestellt hat.
- Breilmann KG und Partner installieren 100 Ladesäulen von Siemens
- Ladeinfrastruktur für E-Autos mit größter Dichte in Nordrhein-Westfalen
- Stadtwerke Castrop-Rauxel sind Betreiber des Netzes
Die Stadt Castrop-Rauxel wird in den kommenden Monaten
flächendeckend mit
einem Netz aus 100 Siemens-Ladesäulen für Elektroautos ausgestattet. Damit
bekommt Castrop-Rauxel eine der technologisch fortschrittlichsten und
dichtesten
Ladeinfrastrukturen für Elektromobilität in Deutschland. Initiator und
Betreiber des Ladesäulen-Netzes sind die Stadtwerke Castrop-Rauxel, die
gemeinsam mit dem in Castrop-Rauxel beheimateten Traditions- und
Elektroinnungsfachbetrieb Breilmann KG und drei weiteren privaten Investoren
aus der Region in die Infrastruktur investieren. Zu den Investoren gehört auch
der bekannte ehemalige Fußball-Profi Martin Kree, mit Borussia Dortmund 1997
Champions-League-Sieger, jetziger Aufsichtsrat beim VfL Bochum und Unternehmer
in der IT-Branche. Die Lieferung der Ladesäulen durch die Siemens AG und die
Inbetriebnahme sind bis Ende 2022 vorgesehen.