Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

MediaService Industries Online

Schoki nach Maß - Siemens-Automatisierung ermöglicht serielle Schokoladenherstellung in Losgröße 1

In Tony's Chocolonely Super Store (Tony's) kommen Liebhaber von Schokolade vollumfänglich auf ihre Kosten und können via Tablet ihre eigene, individuelle Schokoladentafel konfigurieren und bestellen.

In Tony's Chocolonely Super Store (Tony's) kommen Liebhaber von Schokolade vollumfänglich auf ihre Kosten und können via Tablet ihre eigene, individuelle Schokoladentafel konfigurieren und bestellen.

Die Bedienung der Automatisierung, einer Simatic S7-1200, erfolgt bequem über mehrere Simatic HMI Comfort Panel Pro. Eine der Herausforderungen bestand darin, die Produktionsanlage inklusive Abkühlung auf 20 Quadratmetern im hinteren Bereich des Ladengeschäfts unterzubringen.

Die Bedienung der Automatisierung, einer Simatic S7-1200, erfolgt bequem über mehrere Simatic HMI Comfort Panel Pro. Eine der Herausforderungen bestand darin, die Produktionsanlage inklusive Abkühlung auf 20 Quadratmetern im hinteren Bereich des Ladengeschäfts unterzubringen.

Die Simatic-Steuerung hält den Kunden über den Produktionsstand der "eigenen" Schokoladentafel auf dem Laufenden.

Die Simatic-Steuerung hält den Kunden über den Produktionsstand der "eigenen" Schokoladentafel auf dem Laufenden.

Eine Simatic liefert Produktionsdaten in Echtzeit an die Anwender, so dass diese stets genau wissen, wo sich welche Schokoladentafel im Produktionsprozess befindet.

Eine Simatic liefert Produktionsdaten in Echtzeit an die Anwender, so dass diese stets genau wissen, wo sich welche Schokoladentafel im Produktionsprozess befindet.

Mit der Siemens-Lösung ist eine serielle, hochflexible Produktion in Losgröße 1 möglich.

Mit der Siemens-Lösung ist eine serielle, hochflexible Produktion in Losgröße 1 möglich.

In Tony's Chocolonely Super Store (Tony's) kommen Liebhaber von Schokolade voll auf ihre Kosten. Hinter der "süßen Fassade" geht es bei Tony's jedoch hochprofessionell und mit Hightech-Lösungen zu. Das zeigt auch eine vollautomatische Schokoladenmaschine, die Tony's Unlimited, im Schaufenster des Geschäfts zeigt. Via Tablet können Kunden Bestellungen an die Maschine schicken und 40 Minuten später ihre selbst zusammengestellte Schokolade in den Händen halten. Der Namensteil "Unlimited" rührt daher, dass die Kunden aus insgesamt 20 Zutaten frei wählen und ihre Packung konfigurieren dürfen. Die Steuerung der Tony's Unlimited erfolgt über Technologie aus dem Simatic-Portfolio von Siemens. Damit ist nicht nur eine serielle, hochflexible Produktion in Losgröße 1, sondern auch ein effizientes Engineering und eine komfortable Bedienung der Anlage möglich.
Wer den Laden in Amsterdam betritt, findet sich in einer Welt der Schokolade wieder. Hier gibt es nicht nur erlesene Sorten der wohlschmeckenden Süßigkeit, sondern auch Zeitschriften und Bücher zum Thema. Man spürt, dass die Betreiber ein Herz für Schokolade haben. Mehr noch. Ihnen ist auch eine nachhaltige und faire Rohstoffgewinnung ohne beispielsweise Kinderarbeit und Lohndumping sehr wichtig, was man bei Tony's zu 100 Prozent sicherstellen möchte. Kunden, die hier einkaufen, sollen idealerweise nicht nur die Schokolade teilen oder verschenken, sondern die dahinterstehende Story ebenso. Dazu hat Tony's sich eine Marketing-Idee der besonderen Art einfallen lassen. Die Tony's Unlimited, eine Maschine zur Herstellung individualisierbarer Schokoladentafeln. Die Steuerung übernimmt eine Simatic S7-1200 von Siemens.
Alles im Griff
Die Maschine des Maschinenherstellers Hacos produziert nicht nur individualisierbare Schokolade. Sie verpackt sie auch in sogenannte Zwei-in-Eins-Verpackungen: Eine Tafel ist für den Käufer selbst, die zweite soll er verschenken und dabei die Philosophie des Geschäfts weitergeben. Das Herz der Anlage ist ein Simatic S7-1200 Basic Controller, der die Rezepte basierend auf der jeweiligen Bestellung empfängt und diese Daten samt aktuellen Status an die RFID(Radio Frequency Identification)-Tags der Formen weitergibt. Eine Simatic-Steuerung stellt dann die jeweils aktuellen Daten wie beispielsweise den Produktionsstand zur Verfügung und überwacht den Abkühlprozess. Ist die Tafel fertig zum Verpacken, sendet die Simatic ein Signal an das Store-System. Die Bedienung der komplexen wie kompakten Automatisierung erfolgt über vorkonfigurierte und sofort einsatzbereite mehrere Simatic HMI (Human Machine Interface) Comfort Panel Pro. Das Engineering ist mit dem Engineering-Framework TIA (Totally Integrated Automation) Portal besonders einfach.
Herausforderungen optimal gemeistert
Die Anforderungen an die Tony's Unlimited und den dahinter liegenden Prozess waren vielfältig. Die im hinteren Teil des Geschäfts liegende Schmelz-Linie inklusive Abkühlung ist von außen durch Kunden einsehbar und muss nicht nur optisch ansprechend, sondern auch möglichst kompakt sein. Das gilt auch für die Automatisierungs-, Steuerungs- und Visualisierungskomponenten. Zudem muss die Linie in der Lage sein, hochflexibel nach individuellen Kundewünschen und binnen kurzer Zeit zu produzieren. Die Automatisierung erfasst jede Bestellung und stellt sicher, dass der Anwender weiß, wo sich welche Schokoladen-Tafel befindet. Da die Anlage zudem in ein speziell für Tony's entwickeltes Bestell-, Nachverfolgung- und Checkout-System integriert ist, verfügt die Siemens-Automatisierungstechnik über offene Schnittstellen für eine nahtlose Integration und Echtzeit-Datenübertragung.
Letztendlich ist es Hacos gelungen, eine Anlage für die serielle Produktion von Mengen in Batch Size One (Losgröße 1) zu realisieren, die 24 Stunden am Tag in Betrieb sein kann. Die Simatic sichert einen zuverlässigen Datentransfer und die Comfort Panels ermöglichen eine einfache und benutzerfreundliche Bedienung.

 

MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.

Kontakt

Ursula Lang

Siemens AG

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg

+49 (911) 895-7947