Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

MediaService Industries Online

Messgenau für sprudelnden Genuss - Ottakringer Brauerei setzt für exakte Kohlenstoffdioxid-Messungen auf Durchflussmesser von Siemens

Die traditionsreiche Wiener Familienbrauerei Ottakringer setzt in der Produktion und bei der Abfüllung auf präzise Messtechnik von Siemens. Das Coriolis-Durchflussmesssystem Sitrans FC 430 von Siemens eignet sich für Flüssigkeits- und Gasanwendungen und besticht mit einer Messgenauigkeit von 0,1 Prozent.

Die traditionsreiche Wiener Familienbrauerei Ottakringer setzt in der Produktion und bei der Abfüllung auf präzise Messtechnik von Siemens. Das Coriolis-Durchflussmesssystem Sitrans FC 430 von Siemens eignet sich für Flüssigkeits- und Gasanwendungen und besticht mit einer Messgenauigkeit von 0,1 Prozent.

Durch den Einsatz der Sitrans FC-Messgeräte kann die Brauerei Ottakringer erstmals klar zuordnen, welche Anlage wieviel Kohlenstoffdioxid wirklich verbraucht. Mit der patentierten digitalen Signalverarbeitungstechnik liefert der Messumformer Sitrans FCT030 echte Multiparameter-Messungen für mehr Effizienz und Sicherheit.

Durch den Einsatz der Sitrans FC-Messgeräte kann die Brauerei Ottakringer erstmals klar zuordnen, welche Anlage wieviel Kohlenstoffdioxid wirklich verbraucht. Mit der patentierten digitalen Signalverarbeitungstechnik liefert der Messumformer Sitrans FCT030 echte Multiparameter-Messungen für mehr Effizienz und Sicherheit.

Durch die hohe Genauigkeit, sofortige Leckage-Erkennung, integrierte Temperaturmessung und Erfassung auch von unstabilen Prozesswerten tragen die Siemens-Durchflussmessgeräte zu einer hohen Energieeffizienz der Brauerei bei.

Durch die hohe Genauigkeit, sofortige Leckage-Erkennung, integrierte Temperaturmessung und Erfassung auch von unstabilen Prozesswerten tragen die Siemens-Durchflussmessgeräte zu einer hohen Energieeffizienz der Brauerei bei.

Als familiengeführtes Traditionsunternehmen legt die Brauerei Ottakringer größten Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Dies gilt auch für den Einsatz von Kohlenstoffdioxid (CO2), welches sowohl für die Filtration des Biers als auch bei der Abfüllung nötig ist. Durch die Verwendung von Sitrans FC-Durchflussmessgeräten von Siemens kann Ottakringer seinen CO2-Verbrauch jetzt exakt ermitteln und bilanzieren. Auf diese Weise lassen sich Arbeitsprozesse optimieren und die Energieeffizienz der Brauerei steigern.
Der gute, frische Geschmack von Bier wird unter anderem durch die Zugabe von Kohlenstoffdioxid erreicht. Das Gas vermeidet Oxidation und ist für die Kohlensäure verantwortlich. Bislang erfolgten die hierfür notwendigen Kohlenstoffdioxid-Messungen bei der Brauerei Ottakringer mittels thermischen Durchflussmessgeräten. Dabei kam es durch größere Messfehler und einer kleinen Messspanne oftmals zu Fehlbilanzierungen und nicht-zuordenbaren CO2-Verlusten. Auch Leckagen konnten nicht unmittelbar erkannt werden. Das sollte sich durch den Einsatz neuer Messgeräte ändern.
Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit
Für die Produktion im Gär- und Lagerungsbereich sowie für die gesamte Abfüllung von Flaschen, Dosen und Fässern installierte Siemens insgesamt vier Coriolis-Messgeräte vom Typ Sitrans FC. Die Durchflussmesssysteme erfassen neben dem Massendurchfluss standardmäßig auch die Dichte und Temperatur von Flüssigkeiten sowie gasförmige Medien sehr genau. Das Herzstück des Messumformers FCT030 bildet der Precision-Plus-Algorithmus für eine schnelle und zuverlässige Signalverarbeitung. Der Digital Sensor Link (DSL) wiederum digitalisiert das Coriolis-Signal bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Messung für ein optimiertes Signal-Rausch-Verhalten. Das führt zu einer Messgenauigkeit von 0,1 Prozent und einer Wiederholbarkeit von 0,05 Prozent. Die 100-Hertz-Datenaktualisierungsrate trägt außerdem dazu bei, dass Dosieraufgaben hoch effizient und Messaufgaben mit raschen Ansprechzeiten sehr zuverlässig erfüllt werden.
Durch den Einsatz der Messsysteme kann Ottakringer erstmals klar zuordnen, welche Anlage wieviel Kohlenstoffdioxid wirklich verbraucht. Darüber hinaus ist es durch die neuen Messungen möglich, alle CO2-Verdampfer vollautomatisch zu regeln. Nicht benötigte Verdampfer können mit der exakten Messwerteerfassung jetzt einfach abgeschaltet werden. Ottakringer profitiert so von Einsparungen bei den Energiekosten und einer gesteigerten Effizienz.

 

MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.

Kontakt

Ursula Lang

Siemens AG

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg

+49 (911) 895-7947