Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

MediaService Industries Online

Zuverlässige Energieversorgung - Kanadischer Stromkonzern setzt auf modernes Wartungsmanagement mit Siemens-Lösung

Hydro-Québec ist der größte Energieversorger Kanadas und gewinnt den Großteil der verteilten Energie aus Wasserkraft.

Hydro-Québec ist der größte Energieversorger Kanadas und gewinnt den Großteil der verteilten Energie aus Wasserkraft.

Um die Leistung der Turbinen und Generatoren zu verbessern und gleichzeitig die Wartung so einfach wie möglich zu gestalten, setzt Hydro-Québec auf die Simcenter Testlab-Software von Siemens PLM Software.

Um die Leistung der Turbinen und Generatoren zu verbessern und gleichzeitig die Wartung so einfach wie möglich zu gestalten, setzt Hydro-Québec auf die Simcenter Testlab-Software von Siemens PLM Software.

Mit der Software SimcenterScada Mobile und SimcenterScada XS können an den Turbinen Messungen durchgeführt werden, die beispielsweise Auskunft darüber geben, ob die Vibrationen noch im Toleranzbereich liegen.

Mit der Software SimcenterScada Mobile und SimcenterScada XS können an den Turbinen Messungen durchgeführt werden, die beispielsweise Auskunft darüber geben, ob die Vibrationen noch im Toleranzbereich liegen.

Die Turbinen sind dauerhaft im Einsatz, weshalb Service-Intervalle und Tests vor Ort genau geplant werden müssen.

Die Turbinen sind dauerhaft im Einsatz, weshalb Service-Intervalle und Tests vor Ort genau geplant werden müssen.

Hydro-Québec ist der größte Energieversorger Kanadas und gewinnt den Großteil der verteilten Energie aus Wasserkraft. Um die Leistung der Turbinen und Generatoren zu verbessern und gleichzeitig die Wartung so einfach wie möglich zu gestalten, setzt Hydro-Québec auf moderne Technologie aus dem Lösungsportfolio von Siemens PLM Software. Damit sind unter anderem Vor-Ort-Tests und -Messungen an den Generatoren möglich, die wichtige Ergebnisse zum Zustand der Anlagen liefern. Basierend darauf konnte Hydro-Québec beispielweise die Leistung der Generatoren um 20 Prozent steigern und gleichzeitig die Wartungsintervalle auf fünf Jahre ausdehnen.
Hydro-Québec betreibt rund 60 Stationen, an denen Wasserkraft in Energie umgewandelt wird. Um diese Stationen optimal zu betreiben, arbeitet das Unternehmen mit dem Québec Electricity Research Institute (IREQ) zusammen. Die Experten dort beschäftigen sich mit den Herausforderungen, die mit dem Erzeugen und Verteilen der Energie einhergehen, wie beispielsweise der Wartung der Turbinen. Die Turbinen sind dauerhaft im Einsatz, weshalb Service-Intervalle genau geplant werden müssen. Gleiches gilt für notwendige Tests, vor allem dann, wenn die Tests nicht im laufenden Betrieb durchgeführt werden können. Hydro-Québec nutzt dazu Lösungen aus dem Simcenter-Portfolio von Siemens PLM Software.
Unkompliziertes Testen vor Ort
Mit der mobilen Testhardware Simcenter Scadas Mobile und Simcenter Scadas XS, dem Datenerfassungssystem für Geräusch- und Schwingungsprobleme,führen die Techniker von IREQ an den Turbinen Messungen durch, die beispielsweise Auskunft darüber geben, ob die Vibrationen noch im Toleranzbereich liegen. Mit den Simcenter-Lösungen ist eine erste Analyse vor Ort möglich, bevor die Daten im Labor weiter ausgewertet werden. "Simcenter Scadas Mobile und Simcenter Scadas XS bieten maximale Flexibilität", so Francios Lafleur, einer der Entwickler des IREQ. "Sie können leicht auch zu sehr entlegenen Teststandorten gebracht werden, um Messungen unter Betriebsbedingungen vorzunehmen." Eine Verbindung zum Server des Labors ist dafür nicht notwendig.
Effiziente Wartung und hohe Kundenzufriedenheit
Ein weiterer Vorteil der Simcenter-Lösungen ist die nahtlose Integration von Software und Hardware. "Mit der Simcenter Testlab-Software kann ich meinen Test im Labor vorbereiten und zum Beispiel eine Grundgeometrie der Turbinen mit den Durchmessern und Formen erstellen oder Berechnungen für den gesamten synchronen und asynchronen Frequenzbereich vorbereiten. Wenn ich dann vor Ort bin, konzentriere ich mich auf Messungen mit SimcenterScadas Mobile als Durchsatzrekorder", erklärt Lafleur. Durch den Einsatz der SimcenterTestlab Software hat der Experte Zugriff auf eine Vielzahl an Analyse-Tools, um die generierten Daten bis ins Detail auswerten zu können. Diese Auswertungen liefern die Basis für eine besonders effiziente Wartungsplanung, wodurch Hydro-Québec nicht nur Kosten spart, sondern vor allem auch die Versorgung der Menschen mit sauberer Energie sicherstellt. Eine Kundenzufriedenheit von 91 Prozent spricht für sich.

 

MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.

Kontakt

Ursula Lang

Siemens AG

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg

+49 (911) 895-7947