Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
News02. Dezember 2019Digital IndustriesNürnberg
MediaService Digital Industries Nachrichtenredaktion
Zentral editierbares Transponderlayout – Neues Technologieobjekt erleichtert symbolische Datenadressierung

Mit einem neuen Technologieobjekt für Simatic Ident im TIA Portal V16 bietet Siemens Anwendern die Möglichkeit, ein Layout zur symbolischen Adressierung aller Daten auf den Simatic RFID Transpondern zentral zu editieren.
Wenn der Benutzer das Layout editiert, kann er die symbolischen Namen und Datentypen anlegen. So definiert er die Länge der Datenobjekte, was das Datenhandling deutlich vereinfacht. Ändert sich produktionsbedingt etwas an der Datenstruktur auf dem Transponder, unterstützt das Technologieobjekt den Nutzer ebenfalls in der Handhabung, da die Datenstruktur nur an einer Stelle angepasst werden muss.
Symbolische Namen reduzieren Fehlerquellen
Die Datenstruktur des Transponders ist im TIA Portal in einem separaten Datenbaustein hinterlegt. In diesem Datenbaustein sind die mit dem Transponder Layout Editor festgelegten symbolischen Namen definiert, mit denen der Anwender nun seine Daten adressiert. Physikalische Adressen werden damit überflüssig, wodurch sich Fehler vermeiden lassen. Für den Datenaustausch wurde die Simatic Ident Bibliothek um zwei Bausteine Read_Tagfield und Write_Tagfield erweitert, die den fehlerfreien Zugriff auf Datenobjekte auf dem Transponder ermöglichen.
Links
MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.
MediaService Industries
Kontakt
Ursula Lang
Digital Industries
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Deutschland
90475 Nürnberg
Deutschland
+49 (911) 895-7947