Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

MediaService Digital Industries Nachrichtenredaktion

Wenn der Berg ruft – Innovatives Steuerungssystem für Skilifte mit Steuerungs- und Bedienlösung von Siemens 

Die Firma Tscharner Technik rüstet Seilbahnen und Skilifte mit Steuerungssystemen aus und setzt dazu auf eine Kombination aus inhouse entwickelter Software und fehlersicheren Steuerungen von Siemens.

Der Betrieb von Skiliften unterliegt strengen Normen und Sicherheitsvorschriften. Allein bei einer einfachen Pendelbahn müssen rund 20 Sicherheitsaspekte permanent überwacht werden. Besonders kritisch sind die Bremssysteme – drei an der Zahl. Diese Bremssysteme überwachen sich gegenseitig und lösen bei einer Fehlfunktion einen Not-Stop aus. Das erfordert ein zuverlässiges und einfach zu bedienendes Steuerungssystem. Tscharner nutzt daher für seine Steuerungssysteme Produkte aus der Simatic S7-1500-Familie von Siemens. Im konkreten Fall verwendet das Unternehmen eine kompakte CPU (Central Processing Unit) 1510-SP-F auf Basis der dezentralen Peripherie ET 200SP.

Die Simatic CPU (Central Processing Unit) 1510-SP-F basiert auf einer dezentralen Peripherie ET 200SP, berechnet alle für die Seilbahn relevanten Daten wie Geschwindigkeit und Beschleunigung und kommuniziert diese an den Antrieb weiter.

Intuitiv und alles auf einen Blick

Um den teilweise wechselnden Saison-Mitarbeitern die Handhabung so einfach wie möglich zu machen, setzt Tscharner auf eine einfache, klare Visualisierung, die verständlich und intuitiv ist. Dazu greift das Unternehmen auf die Zwei-Taster-Philosophie zurück: Mit einer Taste wird die Anlage zunächst quittiert und mit einem zweiten Taster dann gestartet. Auf einer übersichtlichen Darstellung hat der Anwender den Status der gesamten Anlage im Blick. Als Panel kommt hier ein großes sieben Zoll Simatic HMI (Human Machine Interface) Touchpanel zum Einsatz. Die Kommunikation der Daten vom und zum Antrieb erfolgt über den offenen Industrial-Ethernet-Standard Profinet. 

Weltweiter Support

Für den optimalen Wartung im Störungsfall benötigt die Anlage nicht unbedingt eine Internetverbindung. Auch ein GSM (Global System for Mobile Communications)-Modem, über das das Steuerungssystem via VPN-Tunnel mit dem Server der AVM Engineering AG (AVM) kommuniziert, genügt, um den Remotezugriff zu ermöglichen. AVM ist Spezialist für die industrielle Automation und kann das Bedienpersonal der Skilifte über Fernwartung jederzeit und überall unterstützen.

Gefragte Lösung 

Die Zusammenarbeit von Tscharner und AVM in Kombination mit den Siemens-Komponenten trägt mittlerweile weltweit Früchte. So wurde Ende 2018 in Nepal eine Doppelpendelbahn in Betrieb genommen, die auf über 3.200 Metern Höhe bis zu 20 Personen befördern kann. Nach nur zwei Wochen Projektzeit konnte die Bahn an den Betreiber übergeben werden. 
MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.

Kontakt

Ursula Lang

Digital Industries

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Deutschland

+49 (911) 895-7947