Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

MediaService Digital Industries Nachrichtenredaktion

TÜV-Zertifizierungen für Siemens-Prozessleittechnik in der Wasser- und Abwasserbranche

Siemens-Lösungen für Cybersecurity in der Wasserindustrie mehrfach TÜV-zertifiziert

Aufgrund der sich wandelnden Automatisierungs- und IT-Landschaft sowie der zeitgleich wachsenden Bedrohungslage durch Cyberangriffe fordert der Gesetzgeber die Betreiber kritischer Infrastrukturen – zum Beispiel in der Wasser-/Abwasserwirtschaft – auf, zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit geeignete Schutzmaßnahmen für ihre Anlagen und Systeme zu implementieren. Aufgrund der Umgebungen in der Wasserwirtschaft müssen Systeme, Lösungen und Services zur Industrial Security speziellen Anforderungen genügen, so zum Beispiel den Spagat zwischen sicherem Betrieb einschließlich der Viren- und Security-Checks einerseits sowie hoher Verfügbarkeit mit Echtzeitfähigkeit andererseits leisten. Als führender Anbieter für die Industrieautomatisierung folgt Siemens seit 2016 als erstes Unternehmen einem nach IEC 62443-4-1 – dem führenden Standard für Security in der industriellen Automatisierung – zertifizierten, sicheren Entwicklungsprozess für sämtliche Produkte und Systeme im Bereich industrieller Automatisierungs-, Kommunikations- und Antriebstechnik, einschließlich der Industriesoftware.

Zertifizierte Systeme für die Wasserwirtschaft

Seit April 2020 bietet Siemens – als einer der erster System- und Lösungsanbieter überhaupt – Referenzarchitekturen (Blaupausen), die speziell auf die Erfordernisse der Branche Wasser/Abwasser/Entsalzung zugeschnitten sind. Diese Blaupausen sowie die entsprechende Dokumentation zur sicheren Konfiguration von Leitsystem und Kommunikation wurden im April 2020 erstmalig durch den TÜV-Süd nach IEC 62443-3-3 zertifiziert. Die Dokumente stehen neben den Siemens-Projektteams auch Systemintegratoren zur Verfügung, bieten eine solide Basis für ein Cybersecurity-Konzept und ermöglichen aufwands- und risikoarme Anpassungen an kundenspezifische Erfordernisse. Damit unterstützt Siemens die Betreiber kritischer Infrastrukturen bei der Erreichung des geeigneten Sicherheitslevels ihrer Anlagen auch gemäß nationaler Standards – zum Beispiel B3S WA sowie BSI IT-Grundschutz-Kompendium, das die internationale Norm IEC 62443 berücksichtigt. Wesentliche Grundlage bilden die Security-Funktionen des bereits seit 2016 nach IEC 62443-3-3 zertifizierte Prozessleitsystems Simatic PCS 7 einschließlich des Scalance-Portfolios mit Routern, Switches und Firewalls. Auf dieser Basis bieten die Blaupausen „Defense in Depth“ (tiefengestaffelte Verteidigung) zur Anlagensicherheit, Netzwerksicherheit sowie Systemintegrität, das von der Feldebene über die Leitwarten einschließlich der Fernwirktechnik und des umfassenden Netzwerkmanagements alle relevanten Funktionen umfasst.

Zertifizierte Lösungen für die Wasserwirtschaft

Seit November 2018 hält Siemens ein Zertifikat gemäß IEC 62443-2-4 zu den Security-relevanten Fähigkeiten, die Betreibern im Zuge des Applikationsengineerings sowie der Integrations- und Instandhaltungstätigkeiten einer Automatisierungslösung angeboten werden. Gemeinsam mit der Zertifizierung der Blaupausen wurde Siemens im April 2020 auch als Lösungsanbieter gemäß IEC 62443-2-4 speziell für Applikationen zu Wasser/Abwasser/ Entsalzung zertifiziert. Dies umfasst spezielle Trainings der Mitarbeiter im Bereich Projektleitung und Applikationsengineering, Prozesse in der Projektabwicklung und der Zusammenarbeit mit Kunden, Methoden für Engineering und Inbetriebnahme bis hin zu Tests der implementierten Security-Features einer installierten Lösung.
MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.

Kontakt

Ursula Lang

Digital Industries

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Deutschland

+49 (152) 22915052