Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

MediaService Digital Industries Nachrichtenredaktion

Simulation auf neuem Niveau – Bewährte Siemens-Simulationssoftware mit neuer Version noch anwenderfreundlicher

Die Simcenter Amesim-Software beschleunigt Simulationsprozesse in Branchen wie der Automobil-, Luftfahrt- und Schiffindustrie. Mit der neuen Version wird das sogenannte Bereitstellungs-Modell beschleunigt, wodurch die Anwender alle sechs Monate Zugriff auf System-Optimierungen haben. Durch die Erweiterung der Modelica-Unterstützung und die schnelle Integration in andere Simcenter-Lösungen können Anwender eine durchgängige Toolchain über den gesamten Entwicklungszyklus einrichten.Außerdem ist Umwandlungvon Hydraulikmodellen in thermohydraulische Modelle mit nur einem Klick möglich.
Siemens bringt für die Simulationssoftware Simcenter Amesim eine neue Version auf den Markt. Mit der neuen Version können in Branchen wie dem Schiffbau und der Luftfahrt nun digitale Zwillinge noch einfacher erstellt werden.

Siemens bringt für die Simulationssoftware Simcenter Amesim eine neue Version auf den Markt. Mit der neuen Version können in Branchen wie dem Schiffbau und der Luftfahrt nun digitale Zwillinge noch einfacher erstellt werden.

Zur neuen Simcenter Amesim-Version gehören Features zur Fahrzeugelektrifizierung, für den Schiffbau, für die Steuerungstechnik und zur Effizienzsteigerung.

Zur neuen Simcenter Amesim-Version gehören Features zur Fahrzeugelektrifizierung, für den Schiffbau, für die Steuerungstechnik und zur Effizienzsteigerung.

Eine besonders benutzerfreundliche Bedienung erleichtert das Handling der Software.

Eine besonders benutzerfreundliche Bedienung erleichtert das Handling der Software.

Neue Importfunktionen und Modellvorlagen

Zu den Highlights der neuen Version von Simcenter Amesim gehört die Fahrzeugelektrifizierung durch das Importieren der Modelle aus Simcenter Motorsolve und Simcenter Battery Design Studio. Ein weiteres Feature ist das Performance-Engineering für Frontload-Fahrzeuge (Fahrzeuge, die an der Vorderseite eine hydraulische Ladevorrichtung haben). Hier bietet die neue Version eine verbesserte CAD(Computer aided Design)-Importfunktion für Kraftstoff-Systeme und Nachbearbeitungs-Applikationen für Gasturbinen. Speziell für den Schiffbau verfügt die neue SimcenterAmesim-Version über Modellvorlagen und validierte Komponenten.
MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.

Kontakt

Ursula Lang

Digital Industries

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Deutschland

+49 (911) 895-7947