Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

MediaService Digital Industries Nachrichtenredaktion

Sicherer Tunnelbetrieb - Simulationssoftware von Siemens ermöglicht optimale Luftzirkulation selbst im Brandfall

HBI Haerter Consulting Engineers

Die Firma HBI Haerter Beratende Ingenieure gehört zu den weltweit führenden Beratungsunternehmen für die Tunnellüftung und setzt für die Konstruktionsplanung auf die Simulationssoftware Simcenter Star-CCM+ von Siemens PLM Software.

Ob im Gebirge, als Schallschutz auf Autobahnen oder zur Verkehrsführung in dicht besiedelten Städten – Tunnel kommen immer öfter zum Einsatz. Damit bei Staus oder im Brandfall die Frischluftversorgung innerhalb der Röhren gewährleistet ist, muss bei der Konstruktion auf eine optimale Luftzirkulation geachtet werden. Diese Konstruktion kann jedoch logischerweise nicht anhand von Prototypen überprüft werden. Zur Berechnung der Luftströme setzen die Experten von HBI daher auf umfangreiche, komplexe und realitätsnahe Simulationen des gesamten Strömungsfeldes mittels Simcenter Star-CCM+. Die Software ist eine vollständige multiphysikalische Lösung für die Simulation von Produkten und Konstruktionen unter realen Bedingungen.

Simulationserstellung und Datentransfer leicht gemacht

„Das gesamte Strömungsfeld wird durch eine entsprechende Anzahl einfach verbundener Volumensdurchflusselemente dargestellt“, so Erwin Schnell, Experte für Brand- und Rauchsimulation bei HBI. „Geschwindigkeiten und weitere skalare Größen wie Temperatur oder Rauchkonzentration werden dabei für jedes einzelne Element berechnet.“ Durch den integrierten Design Manager können die Anwender ganze Konstruktionsfamilien erstellen und automatisch überprüfen. Zudem kann Star-CCM+ mit Teamcenter verbunden werden, um in Teamcenter erstellte Dateien zu im- und exportieren.

Arbeitserleichterung mittels 3D

Kommen neben der Software noch VR (Virtual Reality)-Brillen zum Einsatz, können die Anwender sich in der realitätsnahen Simulation wie in der realen Welt bewegen, um beispielsweise Fluchtmöglichkeiten im Brandfall zu kontrollieren. „Anwender können zur Visualisierung des Strömungsfeldes und der Rauch- und Temperaturschichten auf dem Bahnsteig masselose Partikel freisetzen“, sagt Schnell. „Sie können völlig gefahrlos zu den nächstgelegenen Ausgängen gehen und überprüfen, ob die Fluchtwege rauchfrei sind.“ Gleiches gilt zum Beispiel für Brandsachverständige, die Schwachstellen an Orten analysieren müssen, die in der Realität nicht oder nur schwer zugänglich sind. Auch sie können in die Simulation eintauchen und im virtuellen Abbild ihre Arbeit erledigen. In Zukunft ist es sogar denkbar, dass Ämter und Versicherungen auf Basis von Simulationen und 3D-Touren durch die Gebäude Baufreigaben erteilen.
MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.

Kontakt

Ursula Lang

Siemens AG

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Deutschland

+49 (911) 895-7947