Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
News17. August 2020Digital IndustriesNürnberg
MediaService Digital Industries Nachrichtenredaktion
Objekterkennung mit Pat-Genius – Optische Lesegeräte verfügen durch Firmware-Update über Objekterkennungs-Lizenz Pat-Genius

Siemens bietet ein Firmware-Update für die neue Generation optischer Lesegeräte Simatic MV500, mit dem die Objekterkennungs-Lizenz Pat-Genius für alle Geräte der Reihe zur Verfügung steht.
Die
Funktionalität Pat-Genius ermöglicht die Realisierung von Programmen mit den
Teilaufgaben Objekt-, Positions- und Texterkennung sowie Anwesenheits- und
Vollständigkeitskontrolle. Anwendungen wie Pick & Place,
Qualitätskontrolle, Positionserfassung und Mengenüberwachung können so schnell
und zuverlässig umgesetzt werden. Wegen des Mehrkern-Prozessors der Simatic
MV500 Geräte arbeitet die Pat-Genius Lizenz mindestens viermal schneller als
bei den Lesegeräten der Vorgänger-Reihe, wodurch mehr Ergebnisse pro
Zeiteinheit zur Verfügung stehen. Die ebenfalls gesteigerte Bildauflösung
erlaubt die Verdopplung der Objektgrößen beziehungsweise der Bildauflösung.
Flexibles Erkennen trainierter Objekte
Mit der
neuen Version von Pat-Genius werden insbesondere das Einlernen und Verwalten
von trainierten Objekten deutlich verbessert. Für stabile Leseergebnisse sind
nur wenige Nutzereingaben nötig. So werden die einem Muster zugeordneten
Kantenpunkte einem markierten Bildbereich entnommen und bezüglich der Feinheit
der Auflösung der möglichen Größen- und Drehlagenänderung parametriert.
Gute
Leseergebnisse selbst bei geringer Bildqualität
Eine
weitere Steigerung der Erkennungsleistung wurde durch die neue Funktion der
Bildvorverarbeitung erreicht. Dadurch wird eine sichere Erkennung auch bei
schlechter Bildqualität möglich. Zudem können in einem Programm mehrere
verschiedene Prüfmuster parallel verwendet werden. Dies ermöglicht komplexe
Prüfungen mit entsprechender Ergebnisbildung ohne erneuten Bildeinzug.
Einfache Bedienung und Nachrüstung
Pat-Genius
lässt sich durch die Integration in das einheitliche Bedienkonzept einfach bedienen.
Jedes Gerät der Simatic MV500-Familie kann mit der Lizenz nachgerüstet werden,
was vor allem bei der Ersatzteilhaltung von Vorteil ist. Vorhandene
Prüfprogramme der Vorgängerreihe laufen unverändert auf den Simatic MV500
Geräten. Dies ermöglicht die Nutzung der leistungsstärkeren Hardware der neuen
optischen Lesegeräte, ohne die Programme neu erstellen zu müssen.
Die Funktion
Pat-Genius kann gleichzeitig mit allen weiteren Funktionspaketen der Simatic
MV500-Serie angewendet werden. Die Lizenz wird als Single License auf einem USB
(Universal Serial Bus)-Stick ausgeliefert und kann über den Simatic Automation
License Manager (ALM) auf jedes optische Lesegerät der Simatic MV500-Reihe
geladen werden.
Links
MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.
MediaService Industries
Kontakt
Ursula Lang
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuremberg
Germany
90475 Nuremberg
Germany
+49 (911) 895-7947