Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

MediaService Industries Online

Neuer ultrakompakter UHF-RFID-Reader - Siemens präsentiert Schreib-/Lesegerät mit besonders kompakten Abmessungen

Siemens ergänzt seine UHF(Ultrahochfrequenz)-Gerätefamilie um das neue, besonders kompakte Schreib-/Lesegerät Simatic RF610R.

Siemens ergänzt seine UHF(Ultrahochfrequenz)-Gerätefamilie um das neue, besonders kompakte Schreib-/Lesegerät Simatic RF610R.

Siemens ergänzt seine UHF(Ultrahochfrequenz)-Gerätefamilie SIMATIC RF600 aus dem RFID (Radio Frequency Identification)-Portfolio, um das neue Schreib-/Lesegerät Simatic RF610R, als zweiten auf dem Markt verfügbaren Kompaktreader. Mit seiner hohen Schutzart (IP67) sowie kleinen Abmessungen eignet er sich vor allem für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen, überall dort, wo die Abmessungen der bestehenden Gerätereihe zu groß sind, oder ein Aufbau mit kompakten, externen Antennen zu aufwendig ist. Der Reader wurde ohne digitale Ein- und Ausgänge und externen Antennenanschluss als kosteneffiziente Variante entwickelt. Mit ihm lassen sich Anwendungen wie zum Beispiel in der Fördertechnik sowie im Maschinen- und Anlagenbau, bei denen kleine Abmessungen und geringe Lesereichweiten von bis zu einem Meter gefordert sind, noch wirtschaftlicher und dennoch mit hoher Lese-Leistung realisieren.
Nach erfolgreicher Einführung des Simatic RF615R bringt Siemens mit dem Simatic RF610R das zweite Gerät der neuen Kompaktreader mit Abmessungen von nur 133 x 133 x 45 Millimetern auf den Markt. Wie schon der Simatic RF615R verfügt auch der neue Reader über eine integrierte, zirkular polarisierte Antenne, wodurch die Einbauposition des Readers sich individuell an die Situation am Einbauort anpassen lässt. Damit können die Transponder jederzeit sicher und nahezu unabhängig von deren Ausrichtung zum Lesegerät erfasst werden.
Der bewährte Zugriff auf Konfigurations-, Inbetriebnahme und Diagnosetools über das Web-based Management sowie die Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen per umlaufender, von allen Seiten gut sichtbarer Status-LED(Light Emitting Diode)-Anzeige erleichtern sowohl Inbetriebnahme als auch Fehlersuche und Service. Zudem steigern die Diagnose im laufenden Betrieb und die Diagnose-Historie im Logbuch die Anlagenverfügbarkeit. Die bewährten "UHF for Industry"-Algorithmen sorgen selbst in funktechnisch schwierigen Umgebungen für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit beim Schreib-/Leseprozess.
Einfache Anbindung an Cloud-Applikationen
Wie alle Reader der Simatic RF600 Familie unterstützt auch Simatic RF610R OPC UA als Schnittstelle in die IoT(Internet of Things)-Welt. Die Kommunikation über das Datenmodell der OPC UA Auto ID Companion Spezifikation V1.0 ermöglicht darüber hinaus die herstellerunabhängige Kommunikation in der Automatisierung. Damit lässt sich auch eine standardisierte Anbindung an Cloud-Applikationen wie das offene, cloudbasierte IoT-Betriebssystem MindSphere, mittels Industrial IoT-Gateway wie beispielsweise Ruggedcom RX1400 mit CloudConnect oder der Steuerung Simatic S7-1500 mit dem CP 1545-1 einfach und sicher umsetzen.
Bindeglied zwischen digitaler und realer Welt
Durch die einfache Anbindung an Cloud-Applikationen ergeben sich völlig neue Möglichkeiten, die aus den RFID-Transpondern gewonnenen Daten zu nutzen. Als Bindeglied zwischen der realen und der digitalen Welt stellen die Schreib-/Lesegeräte der Simatic RF600 Serie sicher, dass bisher nicht digital abbildbare Betriebsmittel wie Behälter, Paletten oder Erzeugnisse erfasst und nachverfolgt werden können.

 

MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.

Kontakt

Ursula Lang

Siemens AG

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg

+49 (911) 895-7947