Auf der Automatisierungsmesse SPS IPC Drives in Nürnberg, 27. bis 29. November 2018, verkünden die Technologiekonzerne GEA und Siemens die Zusammenarbeit im Digitalisierungs-Projekt "Module Type Package" (MTP). MTPs beschreiben die Eigenschaften von Prozessmodulen funktional, das heißt hersteller- und technologieneutral. Unter dem Stichwort "Standardisierung" zeigen die Partner am Beispiel eines Plug & Win-Separators, wie der normierte Austausch von Daten zwischen dem Automatisierungssystem und dem Engineering-System für kürzere Markteinführungszeiten, mehr Flexibilität, gesteigerte Produktqualität und Effizienz sorgen (Stand Siemens AG, Halle 11).
Wenn Maschinen und Plattformen "MTP" sprächen
Was bisher von Arbeitskreisen wie Namur, ZVEI und VDMA theoretisch vorbereitet wurde, erhält im Projekt MTP nun die wichtige Prozessperspektive. Siemens stellt dafür das übergeordnete Prozessleitsystem und die Modulautomatisierung, GEA ist Praxispartner mit hervorragender Anwendungsexpertise. "Seit mehr als 20 Jahren stellen wir modulare Produkte her, denn jede einzelne Komponente – sei es ein Separator, ein Homogenisator, ein Pasteur, eine Trocknungsanlage – muss in das übergeordnete Automatisierungssystem der gesamten Anlage integriert werden", erklärt Matthias Wiemann, Head of Automation and Controls für die GEA Separatoren. "Wenn nun sowohl das Leitsystem als auch die einzufügenden Komponenten die gleiche Sprache' sprächen, ginge das ähnlich reibungslos wie heutzutage ein Drucker durch einen Druckertreiber in Microsoft eingebunden werden kann." Diese gemeinsame Sprache soll das Informationsprotokoll MTP sein. MTP wäre dann eine genormte Schnittstelle, dank der sich intelligente Maschinen in eine Gesamtanlage integrieren, um beispielsweise die Produktion flexibel anzupassen.
Vorteile einer standardisierten industriellen Kommunikation
Während sich OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) als offener, Ethernet-basierter Standard für die Maschinenkommunikation bereits etabliert hat, soll nun die MTP-Schnittstelle Informationen zu allen Moduleigenschaften, Zustandsbeschreibungen, zum Stylesheet der Abbildungen am Bedienpaneel, zu Diagnosetools und zum Alarm-Handling übermitteln. Statt wie bisher den Kunden mit einer langen Datenaustauschliste und Hardware-Kontaktbeschreibungen mühevoll zur Integration der Maschinen in die übergeordnete Anlage anzuleiten, macht MTP die Arbeit des Systemintegrators deutlich einfacher und schneller. "MTP ermöglicht eine kontinuierliche, sichere Datenverwaltung, die dem Anwenderwunsch nach Flexibilität und Dokumentationsfähigkeit Rechnung trägt. Dank MTP sieht der Kunde die richtigen Informationen an der richtigen Stelle," erklärt Wiemann. "Das ist eine Offenheit, die man natürlich zulassen muss", gibt Christoph Schröder, zuständiger Vertriebsingenieur bei Siemens, zu Bedenken. "Aber die Vorteile für die Anwender sind unbestreitbar." So sind Visualisierung und Bedienung anlagenweit einheitlich, ganz unabhängig vom Hersteller. Das übergeordnete System steuert dann die Einzelkomponenten im Gesamtprozess.
Dieses Zusammenspiel führt zu ganz neuen Dimensionen an Flexibilität: Prozessabläufe lassen sich ohne großen Aufwand verändern, Module hinzufügen oder entfernen und so Produktionsmengen hocheffizient anpassen. Was der Markt will, das können Hersteller mit MTP sehr kurzfristig leisten. "Endkunden profitieren von mehr Flexibilität bei gleichzeitig wesentlich geringerem Zeit- und Kostenaufwand im Engineering, der Inbetriebnahme oder bei Produktions- bzw. Prozessanpassungen", zählt Uwe Börner auf, der als Global Account Manager bei Siemens GEA betreut.
Flexible Prozessintegration für GEAs Anlagen-Engineering
Für GEAs Kunden aus der Chemie- und Pharmazie ebenso wie aus der Nahrungsmittelherstellung ist ein hoher Automatisierungsgrad seit Jahrzehnten Gewohnheit, allein durch die Pflicht zur Chargennachverfolgbarkeit. Neu ist, wie reibungslos die Prozessintegration in das übergeordnete Leitsystem nach den wiederum sehr individuellen Bedienphilosophien laufen würde. Denn der Aufwand der internen Projektierung und Inbetriebnahme ist je nach Anlagenkomplexität für Anwender oft noch ein erheblicher Kostenfaktor.
GEA profitiert bereits heute durch den Einsatz von MTP: "Wir sind ja nicht nur Modulhersteller, sondern vor allem Anlagenbauer. GEA liefert schlüsselfertige Anlagen, die mit einer Vielzahl unserer Komponenten ausgerüstet sind. Als Systemintegrator werden wir mit MTP in Zukunft Anlagenprojekte sehr viel schneller realisieren können", so Wiemann.
MTP soll Branchenstandard werden
Siemens und GEA möchten MTP zum Branchenstandard machen, so die ehrgeizigen Pläne. "Lässt man sich treiben oder treibt man selbst?", ergänzt Schröder. "Siemens und GEA haben entschieden, Innovationstreiber zu sein. Wir verstehen unsere Partnerschaft als Inkubator für diese Schnittstelle – nennen wir sie Standardisierung, Automatisierung, Modularisierung, Digitalisierung. Eine Schnittstelle, die digitale Lösungen für den Anwender und Markt übersetzt."