Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

MediaService Digital Industries Nachrichtenredaktion

Für einen längeren Lebenszyklus – Maßgeschneidertes Retrofit für Antriebssysteme steigert Anlageneffizienz

Das Retrofit kann in Teilschritten oder für alle im Einsatz befindlichen Micromaster-Komponenten auf einmal stattfinden. Welche Herangehensweise für den Kunden am besten geeignet ist, analysiert und definiert Siemens gemeinsam mit dem Kunden. Damit lassen sich auch mögliche Stillstandzeiten auf ein Minimum reduzieren. Die Siemens-Experten unterstützt den Kunden bei der Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme der neuen Bauteile und bietet auch die Erstellung von Schaltbild und Dokumentation an.

Effizient und langlebig

In den Retrofit Service können natürlich auch weitere Elemente einbezogen werden wie beispielsweise der Austausch von Motoren und Steuerungen oder die Schulung der Maschinenbediener. In Summe profitieren die Kunden von einer Steigerung der Produktivität ihrer Anlagen bei gleichzeitiger verbesserter Energieeffizienz. Die Lebensspanne der Maschinen wird auch durch die optimale Ersatzteilversorgung spürbar verlängert.
MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.

Kontakt

Ursula Lang

Digital Industries

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Deutschland

+49 (911) 895-7947