Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
News18. Dezember 2019Digital IndustriesFlums, Schweiz
MediaService Digital Industries Nachrichtenredaktion
Digitaler Zwilling im Versuchsstollen Hagerbach – Tunnel Digitalisation Center mit Siemens -Technik automatisiert

Im VersuchsStollen Hagerbach wurde das Tunnel Digitalisation Center eröffnet, das erstmals die Demonstration und Simulation eines Tunnels in einem realitätsnahen Umfeld ermöglicht.
Im Tunnel Digitalisation Center (TDC) können neue Technologien und innovative Konzepte im Maßstab 1:1 demonstriert und auf Herz und Nieren geprüft werden. Das Projekt wurde vom Swiss Center of Applied Underground Technologies (Scaut) initiiert und gemeinsam mit Partnerfirmen aus der Industrie umgesetzt. Mithilfe eines digitalen Zwillings sowie Automatisierungs- und Steuerungslösungen von Siemens können komplexe Tunnelprojekte virtuell simuliert und unter realen Bedingungen getestet werden. „Das TDC bietet uns die einmalige Gelegenheit, in einem realen Tunnel auch dessen digitalen Zwilling zu zeigen. Und zwar nicht nur was die reine Automatisierung anbelangt, sondern viel mehr wie die einzelnen Gewerke zusammenspielen“, sagt Michael Rom, Head of Factory Automation von Siemens Schweiz. „So können wir bestehende Modelle überprüfen und verbessern sowie zukünftige Applikationen oder Anwendungsfälle testen.“ Im TDC kann das Zusammenspiel unterschiedlicher Partner anhand von gemeinsamen Use Cases aufgezeigt und live vor Ort präsentiert werden. Der Fokus liegt dabei auf phasen- und bereichsübergreifenden Systemlösungen, welche die gesamte Wertschöpfungskette respektive den gesamten Lebenszyklus von Tunnelanlagen umfassen.
Das TDC setzt sich aus vier Basis-Einheiten zusammen: Zum einen entsteht im BIM-Center der digitale Tunnel. Alle dazugehörigen technischen Installationen werden einzeln als BIM-Modell zu einem gesamten digitalen Tunnel zusammengeführt. Dieser wird mit dem Control & Training Center gekoppelt für die 3D-Darstellung von realen Werten wie zum Beispiel das Öffnen eines Tores. Die virtuelle Welt eröffnet sich durch die Nutzung einer VR-Brille: Dank der Anzeige von echten Tunneldaten, können die Bediener den 3D-Tunnel erkunden, um sich optimal auf die Bedingungen des realen Tunnels vorzubereiten. Zudem werden im Control & Training Center über das Scada WinCC OA-System sämtliche technischen Prozesse gesteuert und überwacht. Möglich sind komplette Systemtests des Tunnelkontrollzentrums. Diese können sowohl an einem realen Bauwerk als auch an einem digitalen Zwilling durchgeführt werden. Zudem kann das Bedienpersonal umfassend geschult werden, lange bevor der Tunnel in Betrieb geht. Des Weiteren sind im Simulation Center sämtliche Tools verfügbar, die für die Simulation von Gewerken wie Lüftungsanlagen, Beleuchtung oder Tunneltore nötig sind. Das Verhalten der einzelnen Gewerke des Tunnels wird nachgebildet. Alle Szenarien und Funktionen verschiedener Gewerke können einzeln oder im Zusammenspiel komplett getestet werden. Die zentrale Plattform für die Test-Szenarien ist das Simatic Simit Framework von Siemens. Außerdem ist das Cloud Center an MindSphere angebunden. Das Siemens-Betriebssystem für das Internet der Dinge ermöglicht die effiziente Auswertung von Sensordaten. Mit der App „Simatic Performance Insight“ wird beispielsweise die Temperatur, Feuchtigkeit, Druck und Vibration des Tunneltores als Dashboards dargestellt und ausgewertet. Mit der App „Simatic Notifier“ wird eine Warnung als Push-Meldung an Mobilgeräte gesendet, wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird. MindSphere ermöglicht eine zielgerichtete Analyse und vorbeugende Wartung des Tunnels.
Beim TDC-Projekt sind neben Siemens drei weitere Industriepartner an Bord: Die Amberg Engineering AG mit ihrer Expertise im Infrastrukturbau, die Elkuch Group AG als Expertin für Türsysteme und die HBI Haerter AG für die Tunnellüftungssimulationen.



Ideale Forschungsbedingungen
Der Teststollen bietet im Rahmen einer über fünf Kilometer langen, verzweigten Infrastruktur mit unterschiedlichen Gesteinsformationen, Oberflächen, Installationen und Ausbauvarianten sehr gute Bedingungen, um realitätsnahe Forschungs- und Versuchsszenarien durchzuführen und die Ergebnisse zu präsentieren. Bereits seit den 1970er Jahren konnte im Versuchsstollen Hagerbach (VSH) weltweit anerkanntes Wissen über den reinen Tunnelbau hinaus aufgebaut werden.
Links
MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.
MediaService Industries
Kontakt
Ursula Lang
Digital Industries
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Deutschland
90475 Nürnberg
Deutschland
+49 (152) 22915052