Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

MediaService Digital Industries Nachrichtenredaktion

Damit das Wasser nicht bis zum Halse steht – Wassermanagement von Siemens optimiert Hochwasserschutz in Norddeutschland

Der norddeutsche Erftverband setzt beim Hochwassersschutz der Region auf eine clevere und in Deutschland wegweisende Abflusssteuerungstechnik auf Basis des Siemens Water Management Systems(Siwa).

Der norddeutsche Erftverband setzt beim Hochwassersschutz der Region auf eine clevere und in Deutschland wegweisende Abflusssteuerungstechnik auf Basis des Siemens Water Management Systems(Siwa).

Durch die zunehmende Flächenversiegelung sind Kanalnetze bei Starkregen schnell überlastet. Das führt nicht nur einfach zu Überschwemmungen. Denn wenn das Kanalsystem die Abflussmengen nicht mehr bewältigen kann, gelangt auch ungeklärtes Schmutzwasser in Flüsse und Seen und belastet dort die Umwelt. So geschehen im Jahr 2014 in Norddeutschland, als im Juli des besagten Jahres starke Unwetter verheerende Schäden anrichteten. Um diese Ausmaße künftig zu vermeiden und für derartige Katastrophen besser gerüstet zu sein, arbeitet der Erftverband seit einigen Jahren im Einzugsgebiet seiner 35 Kläranlagen mit einer Abflusssteuerung, die in Deutschland wegweisend ist. Die Steuerungstechnik dazu basiert auf dem Siemens Water Management System (Siwa).

Zuverlässiger Betrieb

Im Projektverlauf wurden zunächst zehn Regenbecken am Hauptstrang mit insgesamt rund 40.000 Kubikmetern Speichervolumen in ein kombiniertes Simulationsmodell und Steuerungstool mit der Kanalnetzsteuerung Siwa Sewer integriert. Damit ist es möglich, Steuereingriffe optimal zu berechnen und das Kanalnetz betriebsbegleitend zu simulieren. Für die Abflusssteuerung wird der Zufluss zum Kanalnetz alle 15 Minuten anhand online verfügbarer Radardaten und -prognosen des Deutschen Wetterdienstes berechnet. Diese Daten werden über standardisierte Schnittstellen an Siwa Sewer übergeben. Das System berechnet und justiert in der Folge in sehr kurzen Intervallen die entsprechenden Steuervorgaben und leitet diese an das Leitsystem der Pumpen und Drosselorgane weiter. Eine mehrstufige Ausfallstrategie mit sechs verschiedenen Fehlerniveaus und dazugehörigen Maßnahmen sichert die hohe Verfügbarkeit der gesamten Lösung, die seit März 2016 störungsfrei läuft. 

Wassermassen gut im Griff

Mit der durchdachten Abflusssteuerung konnte seitdem nicht nur der Anlagenbetrieb durch die reduzierte Entleerungszeit der Becken außerhalb der Kläranlage deutlich verbessert werden. Fast noch wichtiger: Seit der Inbetriebnahme gab es über 50 Regenereignisse mit Entlastungsfolge an einem oder mehreren Becken. Mit der Steuerung konnten hierbei die Entlastungsmengen pro Vorfall um bis zu 85 Prozent verringert und zeitgleich besonders empfindliche Gewässer durch gezielte Entlastungen geschont werden. Dieser Erfolg veranlasste den Erftverband dazu, zwei weitere Regenüberlaufbecken in den Steuerungsverbund aufzunehmen, so dass seit 2017 insgesamt zwölf Becken und damit ein Rückhalteraum von 45.000 Kubikmetern dem System angehören. 
MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.

Kontakt

Ursula Lang

Digital Industries

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Deutschland

+49 (911) 895-7947