Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
 Forschungsprojekt "FastCharge" - Ultra-Schnellladetechnologie bereit für die Elektrofahrzeuge der Zukunft
Der Bedarf an Elektromobilität wächst und mit ihm auch die Notwendigkeit einer effizienten Ladeinfrastruktur. Als Wegbereiter von Elektromobilität verfügt Siemens über weltweite Erfahrungen, ein starkes Portfolio in der gesamten Wertschöpfungskette und beteiligt sich aktiv daran, die Entwicklung und Standardisierung von Ladelösungen weltweit voranzubringen.

Siemens ist Teil des Forschungsprojektes "FastCharge", zusammen mit der BMW Group als Konsortialführer, der Allego GmbH, Phoenix Contact E-Mobility GmbH sowie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG . In dem Projekt wird untersucht, welche technischen Voraussetzungen an Fahrzeugen und Infrastruktur erfüllt werden müssen, um extrem hohe Ladeleistungen einsetzen zu können.

Die am Forschungsprojekt beteiligten Industrieunternehmen präsentierten am 12. Dezember 2018 die jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der schnellen und komfortablen Energieversorgung von Elektrofahrzeugen. Im bayerischen-schwäbischen Jettingen-Scheppach wurde der Prototyp einer Ladestation mit einer Leistung von bis zu 450 kW eingeweiht. In diesem Projekt entstandene Elektro-Forschungsfahrzeuge demonstrieren an dieser Ultra-Schnellladestation Ladezeiten von weniger als 3 Minuten für die ersten 100 Kilometer Reichweite bzw. 15 Minuten für einen vollen Ladevorgang (10-80 % State of Charge (SOC)).

Das im Projekt eingesetzte Energieversorgungssystem von Siemens enthält sowohl die Hochleistungselektronik für die Ladeanschlüsse als auch die Kommunikationsschnittstelle zu den Elektrofahrzeugen. Für den Anschluss an das öffentliche Stromnetz wurde ein Ladecontainer mit zwei Ladeanschlüssen für CCS-fähige Fahrzeuge realisiert: Ein Anschluss hat eine bisher einmalige Ladeleistung von max. 450 kW, der Zweite gibt bis zu 175 kW ab.

Presseinformationen

Pressebilder

Forschungsprojekt "FastCharge" - Ultra-Schnellladetechnologie bereit für die Elektrofahrzeuge der Zukunft

Das "FastCharge"-Projektteam präsentiert die jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der schnellen und komfortablen Energieversorgung von Elektrofahrzeugen (von li. nach re.): Dr. Markus Göhring (Porsche), Frank Bauer (BMW), Stephan Elflein (BMW), Bernhard Pufal (Allego), Gerhard Oberpertinger (Siemens), Robert Ewendt (Phoenix Contact).

Forschungsprojekt "FastCharge" - Ultra-Schnellladetechnologie bereit für die Elektrofahrzeuge der Zukunft

"FastCharge" ist ein Förderprojekt des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zusammen mit Allego, BMW, Phoenix-Contact, Porsche und Siemens in Jettingen-Scheppach (Bayern).

Forschungsprojekt "FastCharge" - Ultra-Schnellladetechnologie bereit für die Elektrofahrzeuge der Zukunft

Ultra-Schnellladen der Zukunft: Für den Anschluss an das öffentliche Stromnetz wurde ein Siemens-Ladecontainer mit Hochleistungselektronik für die Ladeanschlüsse als auch der Kommunikationsschnittstelle zu den Elektrofahrzeugen realisiert. Ein Ladeanschluss hat eine bisher einmalige Ladeleistung von max. 450 kW, der Zweite gibt bis zu 175 kW ab.

Forschungsprojekt "FastCharge" - Ultra-Schnellladetechnologie bereit für die Elektrofahrzeuge der Zukunft

Das "FastCharge"-Projektteam präsentiert die jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der schnellen und komfortablen Energieversorgung von Elektrofahrzeugen (von li. nach re.): Dr. Markus Göhring (Porsche), Frank Bauer (BMW), Stephan Elflein (BMW), Bernhard Pufal (Allego), Gerhard Oberpertinger (Siemens), Robert Ewendt (Phoenix Contact).

Weitere Informationen

Kontakt

Anna Korb

Smart Infrastructure

+49 (9131) 173 663 7

Link zu dieser Seite
www.siemens.com/presse/fastcharge