Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens équipe les nouveaux entrepôts de TYM by DUPESSEY&CO d’une solution de détection et d’extinction automatique par mousse

Photo SI FR aérienne de Tym logistique Hombourg
Un site logistique dédié à la gestion de produits dangereux
 Installée près de Mulhouse en Alsace depuis près de 60 ans, la société TYM by DUPESSEY&CO est spécialisée dans le transport, la manutention et l’entreposage de matières dangereuses. A ce titre, l’ensemble de ses entrepôts sont classés SEVESO « seuil haut » et doivent disposer de toutes les protections nécessaires à une sécurité de haute qualité pour éviter tout risque d’incendie qui pourrait avoir des conséquences sur le personnel, les populations avoisinantes, les biens et l’environnement. Ce site requiert donc un système de détection incendie permettant d’être alerté 24h/24 dans les plus brefs délais en cas de départ de feu, ainsi qu’un système d’extinction automatique d’incendie associé également actif en continu. De plus, conformément aux arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation d’un tel site, les équipements de sécurité incendie doivent respecter les normes en vigueur et être certifiés APSAD. En 2018, le développement de son activité a conduit TYM by DUPESSEY&CO à envisager un agrandissement de sa surface de stockage avec la construction de trois nouveaux halls sur son site de Hombourg, représentant environ 9 500 m² supplémentaires. Les nouveaux bâtiments, d’une hauteur de 12 m, sont entièrement équipés de racks, afin d’optimiser le stockage.
Client historique de l’agence Siemens de Strasbourg, TYM by DUPESSEY&CO équipe depuis 30 ans ses différents sites de solutions de détection incendie et d’extinction automatique. L’entreprise a de nouveau choisi de faire confiance au savoir-faire de Siemens afin de l’accompagner dans la conception d’une nouvelle solution de sécurité incendie sur-mesure.
« L’expertise en extinction, la proximité géographique des équipes, la fiabilité des installations existantes ainsi que le service après-vente irréprochable sont autant d’atouts qui font de Siemens un partenaire privilégié avec qui nous avons construit une relation de confiance au fil des années. » ajoute Nathalie Schwartz, coordinatrice HSE chez TYM by Dupessey&Co.
Photo entrepôt Tym à Hombourd
Siemens SI FR Photo Tym entrepôt stockage Hombourg
Un système de sécurité incendie adapté aux problématiques de TYM by Dupessey&Co
 Afin de répondre aux exigences de haute sécurité de ce site SEVESO, Siemens a été force de proposition en mettant à profit son expertise pour concevoir une solution sur-mesure répondant en tout point aux problématiques de son client. Cette solution se compose d’un système de détection précoce de type multi-ponctuel qui repose sur un principe de double détection incendie, permettant d’éviter les fausses alertes. Des diffuseurs sonores et visuels permettent de prévenir immédiatement les équipes avant le déclenchement de l’extinction. Celle-ci est assurée par une solution d’extinction automatique par mousse à haut foisonnement, en conformité avec le référentiel APSAD R12 qui définit les exigences minimales pour la réalisation, la mise en service et la maintenance de ces systèmes. L’extinction par mousse à haut foisonnement permet d’éteindre le feu très rapidement afin d’éviter qu’il ne se propage à l’ensemble de la cellule de stockage. Pour ce faire, le hall est noyé de mousse jusqu’au plafond pour étouffer le feu en moins de 3 minutes, grâce à un débit puissant d’environ 300 L/min par générateur de mousse. Ce type d’extinction présente également l’avantage de mieux préserver les marchandises stockées qu’un système à l’eau. 

Une équipe dédiée pour concevoir rapidement une solution sur-mesure
 Ce projet d’envergure comporte une forte part d’ingénierie liée à la conception et au dimensionnement de l’installation. Il a été réalisé en étroite collaboration avec les experts Extinction et l’équipe Grands Projets de Siemens, composée notamment d’un architecte solution, d’un chef de projet.
« La réglementation APSAD nous impose d’assurer l’extinction en moins de 3 minutes. La mise en œuvre de pré-études d’exécution a permis de déterminer précisément le nombre de générateurs de mousse nécessaires pour y parvenir. Nous avons donc mis en place 45 générateurs de mousse par cellule. L’essai réalisé début décembre a été concluant puisque le hall s’est rempli de mousse en moins de 2 minutes 30. » explique
Régis Brunner, chef des ventes Siemens Smart Infrastructure France.  

Une cuve d’eau de ville de 300 m3a également été construite sur place afin d’approvisionner tout le système en eau.  
Enfin, les équipes ont dû faire preuve d’une grande réactivité et respecter un calendrier serré afin d’installer la solution dans le temps imparti et permettre ainsi la réception des premières marchandises. A la suite de l’accord du client, obtenu en mai 2020, les études d’exécution ont démarré immédiatement et se sont poursuivies jusqu’en août. Les travaux ont ainsi pu commencer au début de l’automne et se sont achevés en mai 2021. Le premier des trois bâtiments a cependant été livré dès le mois de décembre 2020 pour permettre à TYM by Dupessey&Co de recevoir les premières marchandises dans ses nouvelles cellules de stockage. 

Témoignage client - Tym by DUPESSEY&CO

Télécharger le communiqué de presse

Press Folders

Suivez-nous sur Twitter

Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates environments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 69 600 salariés dans le monde.
Plus

Contact

Christelle Grelou

01 42 93 04 04 

Ingrid Jaunet

01 42 93 04 04