Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens déploie pour la première fois en France son système de protection incendie Sinorix Brouillard d’eau haute pression pour préserver le site industriel de Gindre Duchavany

Un déploiement stratégique pour un acteur industriel majeur

Depuis 1823, le groupe Gindre transforme et distribue le cuivre pour fournir les applications électriques les plus exigeantes. Il est un acteur industriel engagé dans une démarche de production durable, fondée notamment sur le recyclage du cuivre et la maîtrise de l’ensemble de sa chaîne de valeur : du déchet jusqu’au composant final en passant par les semis produits. Mobilisé pour accélérer la transition énergétique, le groupe accompagne notamment le développement de l’e-mobilité en fournissant des solutions en cuivre destinées aux véhicules électriques et aux infrastructures associées : bornes de recharge, réseaux intelligents, transformateurs, turbines et générateurs.

Dans un contexte industriel exigeant, Gindre Duchavany a confié à Siemens la protection de ses équipements critiques : deux presses à extrusion hydrauliques essentielles à sa production. Ces installations opèrent dans un environnement à haut risque, caractérisé par des températures extrêmes et l'utilisation d'huiles industrielles inflammables. Le choix du système Sinorix Brouillard d’eau haute pression répond à une exigence stratégique majeure : contenir rapidement et de manière ciblée un incendie tout en minimisant les dommages collatéraux et garantissant la résilience opérationnelle.

Une technologie au service de la performance industrielle

Minimisant les dommages sur les installations, Sinorix Brouillard d’eau haute pression représente un atout déterminant pour assurer la continuité de l’activité industrielle dans un environnement sensible. Le site abrite en effet des équipements critiques opérant à haute température et utilisant des huiles industrielles, ce qui renforce la sensibilité du processus aux risques d’incendie. En agissant dès les premières secondes grâce à son mécanisme de pulvérisation ultra-fine, le système Sinorix Brouillard d’eau haute pression réduit immédiatement les flammes et la température liée au feu, contribuant ainsi à contenir rapidement un incendie, à limiter ses conséquences et à réduire les interruptions de production. Le système permet également de réduire jusqu'à 80 % de la consommation d'eau par rapport à un système sprinkler traditionnel.

L’installation du système sur le site industriel de Gindre est la première réalisée en France depuis l’intégration des produits SEM-SAFE®, fondés sur une technologie de brouillard d’eau haute pression et à faible impact environnemental, de l’entreprise Danfoss Fire Safety A/S dans l’écosystème de Siemens. Cette opération renforce le portefeuille de Siemens avec une solution durable et adaptée aux environnements complexes tels que les data centers, les infrastructures critiques ou les lignes de production. Elle marque une étape clé dans la stratégie de Siemens pour offrir des solutions de protection incendie innovantes, répondant aux exigences croissantes du marché en matière de performance industrielle et de réduction de l’impact environnemental.

Le système Sinorix Brouillard d’eau haute pression installé sur le site de Gindre Duchavany intègre une architecture complète :

  • Unité de pompage haute pression avec cuve de stockage de 36 m³ (autonomie : 30 minutes)
  • 130 buses de diffusion positionnées stratégiquement
  • Système de détection multi-capteurs : détection linéaire de chaleur, détecteurs de flamme et détecteurs optiques de fumée
  • Connectivité intelligente via l'application Fire Connect, permettant une supervision et une gestion à distance en temps réel

Fort de plus de 60 ans d’expertise en sécurité incendie, Siemens accompagne aujourd’hui des industriels, des exploitants d’infrastructures et des acteurs du tertiaire sur l’ensemble du territoire français, avec une approche globale allant de la détection à l’extinction, au service de la protection des personnes, des biens, et de la continuité d’activité.

Sur le site de Gindre Duchavany, l’accompagnement des équipes Siemens a permis de respecter un calendrier d’exécution contraint, tout en garantissant un haut niveau de performance et de fiabilité, confirmant son rôle de partenaire de confiance pour les acteurs industriels.

Les standards de protection incendie sont toujours plus élevés, notamment avec l'émergence de nouveaux besoins liés à des secteurs en forte croissance comme les data centers ou les infrastructures critiques. Cette collaboration avec Gindre Duchavany illustre la capacité de Siemens à répondre aux exigences croissantes en matière de protection incendie. Elle marque une étape clé dans la stratégie de Siemens visant à proposer des technologies innovantes qui conjuguent efficacité et sécurité opérationnelle, continuité d’activité et réduction de l’impact environnemental.

Nawfal Slimati, Directeur Général de l’activité Buildings chez Siemens Smart Infrastructure pour la France, le BeLux et le Maghreb, déclare « Cette première installation Sinorix en France marque un tournant stratégique pour Siemens. Elle démontre notre capacité à intégrer des technologies de pointe dans une offre performante, spécifiquement conçue pour les défis des environnements industriels complexes. À travers ce projet, Siemens réaffirme son engagement aux côtés des industriels sur l’ensemble du territoire français, en leur apportant des solutions de sécurité incendie adaptées à leurs enjeux de continuité d’activité. Gindre Duchavany incarne pleinement cette ambition : une entreprise industrielle historique, leader en Europe, que nous sommes fiers d’accompagner dans la protection de ses actifs stratégiques et le renforcement de sa résilience industrielle. »

 Philippe Michel, Directeur Général du groupe Gindre, affirme : « Gindre Duchavany a choisi Siemens pour sa capacité à proposer une solution intégrée, performante et durable, parfaitement adaptée à nos enjeux spécifiques. Au-delà de la technologie, c'est le partenariat stratégique que nous valorisons : Siemens a compris nos contraintes opérationnelles et nous a accompagnés avec réactivité et expertise. Le système Sinorix nous offre la tranquillité d'esprit nécessaire pour continuer à innover et à croître, tout en protégeant nos équipements critiques et nos équipes. »

Cette nouvelle collaboration témoigne de l’expertise technologique de Siemens, et de la volonté de l’entreprise de mettre cette dernière au service des entreprises industrielles françaises pour accroître leur compétitivité et leur résilience. Elle permet également à Gindre Duchavany de sécuriser ses équipements critiques, de sécuriser la continuité de ses opérations et de renforcer sa position de leader en Europe dans son secteur d’activité.

En savoir plus sur

Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un écosystème toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète. Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse) emploie environ 79 400 personnes dans le monde.
Plus

Contact

APCO Worldwide

07 64 47 23 91