[{"name":"Home","site_name":"Prensa | Empresa | Siemens","description":"","url_str":"\/es\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/es\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/es","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Press Release15 Abril 2021Digital IndustriesMadrid
Simulación rápida y sencilla de accionamientos con
Sinamics DriveSim Basic
Nueva solución de software Sinamics DriveSim Basic para la
simulación rápida y sencilla del porfolio de accionamientos Sinamics
Integración perfecta de los modelos en los programas de simulación
disponibles en el mercado
Las unidades funcionales validadas aceleran la fase de desarrollo
Nueva solución de software Sinamics DriveSim Basic para la
simulación rápida y sencilla del porfolio de accionamientos Sinamics
Integración perfecta de los modelos en los programas de simulación
disponibles en el mercado
Las unidades funcionales validadas aceleran la fase de desarrollo
Con Sinamics DriveSim Basic, Siemens presenta una nueva solución de software
con la que por primera vez se pueden simular, adaptar y optimizar el porfolio de
accionamientos y su comportamiento en máquinas e instalaciones. Ofrece una
entrada rápida y sencilla en la simulación de la tecnología de accionamiento y permite
a los fabricantes de máquinas e instalaciones acelerar su propia fase de desarrollo.
Sinamics DriveSim Basic tiende un puente entre los mundos de la simulación lógica
y mecánica. La aplicación se centra en el apoyo a la simulación de la aplicación del
cliente, es decir, los componentes que interactúan con el accionamiento. La
simulación proporciona respuestas a las preguntas sobre el accionamiento incluso
antes de que se haya realizado una selección concreta del producto. Para la puesta
en marcha virtual del control PLC con telegramas Profidrive conocidos o la mecánica
compleja en el eje de accionamiento virtual, el modelo proporciona una
representación fiable del sistema de accionamiento con el nivel de detalle necesario.
Un posible escenario de aplicación es el acoplamiento del PLC y el modelo mecánico
a través de Sinamics DriveSim Basic. Los perfiles de carga calculados se pueden
introducir en TIA Selection Tool o en el Sizer y se puede realizar una selección de
accionamientos. Los parámetros de accionamiento necesarios y las interfaces
conocidas de la realidad están disponibles para la simulación. El usuario configura
sólo la parte del accionamiento que necesita para su simulación. No es necesario
realizar una puesta en marcha virtual completa del accionamiento, lo que ahorra
tiempo y costes. Los modelos de Sinamics DriveSim Basic se vinculan perfectamente
con la documentación existente del accionamiento y se han validado con los
accionamientos reales de Sinamics utilizando los mismos vectores de prueba.
Para facilitar el manejo, Sinamics DriveSim Basic está disponible como un modelo
estandarizado FMU (Functional Mockup Unit). El software ofrece el mismo archivo FMU para cada accionamiento Sinamics. Los accionamientos Sinamics S120 y
G120, incluido el motor, ya pueden representarse. Otros accionamientos seguirán.
Esta FMU puede importarse directamente en el programa de simulación utilizado.
Sinamics DriveSim Basic es compatible con muchos programas de simulación
disponibles en el mercado, como Simit, Simcenter Amesim, NX Motion o Matlab
Simulink. Junto con otras soluciones virtuales de Siemens, como Simatic S7 PLCSIM
Advanced o NX Mechatronics Concept Designer, se puede implementar un proceso
de desarrollo consistente basado en modelos.
Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo.