Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Sajtóközlemények22 July 2022Smart InfrastructureMadrid
Siemens y MAN electrifican la flota de autobuses urbanos de Badajoz
Siemens, compañía global líder en tecnología,
en alianza con MAN
Truck & Bus Iberia ha
proporcionado el sistema de recarga de la nueva flota de autobuses eléctricos presentada
hoy por el alcalde de Badajoz.
La empresa
concesionaria del servicio de transporte público en Badajoz, Tubasa, ha adjudicado a MAN
Truck & Bus Iberia el
suministro de siete unidades del autobús 100% eléctrico Lion's City
E en versión de 12 metros de longitud, en operación desde el pasado Mayo.
“Con esta
adquisición nos acercamos un paso más a la electrificación total de la flota de
transporte urbano, reto fijado para el año 2023. Nuestro objetivo es continuar
ofreciendo un servicio de calidad compaginando la eficiencia, y manteniendo la
posición de Badajoz como ciudad pionera en el campo de la movilidad
sostenible”, destaca Julián Pocostales, gerente de la operadora.
Para la carga
eficiente de esta nueva flota de autobuses Siemens, y MAN Truck & Bus
Iberia, han colaborado en el proyecto del Depot eBus de Tubasa. La solución
instalada en las cocheras de Tubasa permite mediante cargadores SICHARGE UC100
de Siemens la carga de los vehículos en sus periodos de descanso nocturno a
potencias de hasta 100kW habilitando al vehículo para la operación diaria
normal sin necesidad de recargas intermedias.
Tubasa ha elegido este autobús
eléctrico tras las pruebas realizadas en verano, en condiciones extremas de
calor (una temperatura de 37ºC), en las que el vehículo fue capaz de
circular durante 16 horas, cubriendo un total de 284 kilómetros y con una carga
remanente en la batería.
“La electrificación progresiva
de las flotas de autobuses urbanos es un paso importante para hacer ciudades
más sostenibles. MAN y Tubasa son compañeros de viaje clave apostando por la
electrificación progresiva de su flota. Para Siemens la electromovilidad es uno
de los pilares clave para hacer las infraestructuras más eficientes”, señaló
Fernando Silva, Director de Siemens Smart Infraestructure para España y
Portugal.
Stephane de
Creisquer, CEO de MAN Truck & Bus Iberia remarca como “el proceso de
implementación resultado de la prueba ha sido muy positivo y que el vehículo es
perfecto para el clima de las ciudades españolas”.
Los MAN
Lion’s City E cuentan con 6 módulos de baterías instalados en el techo con una
capacidad total de 480 kWh, una autonomía demostrada hasta
los 350 km y capacidad para 88 personas a bordo.
La investigación y el desarrollo en las nuevas
tecnologías de cero emisiones forman parte de la estrategia de Siemens, que
apuesta por la investigación sobre soluciones alternativas y sostenibles como
la electrificación, la hibridación e, incluso, el hidrógeno.
Descarga la nota
Síguenos en Twitter
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com.