Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release23 Octubre 2020Siemens AGMadrid
Sinumerik One Dynamics: nuevos y potentes paquetes de tecnología para el control del movimiento y la calidad de la pieza de trabajo
Con la versión de software NCU-SW 6.14,
Siemens lanza tres potentes paquetes de tecnología exclusivamente para el CNC
Sinumerik One. Los paquetes Sinumerik One Dynamics están disponibles en tres versiones
diferentes: One Dynamics Operate, One Dynamics de fresado de 3 ejes y One
Dynamics de fresado de 5 ejes. Las funciones de software contenidas en los
paquetes tecnológicos ayudan a los usuarios desde la programación orientada a
la máquina en el taller hasta el mecanizado de alto rendimiento de piezas de
trabajo programadas en CAD-CAM con una alta calidad de superficie.
El paquete One Dynamics Operate ayuda al
usuario en la programación eficiente en el taller con los ciclos de mecanizado
Sinumerik probados y una simulación CNC de alta calidad para las tecnologías de
mecanizado de fresado y torneado. Además, el usuario dispone de una amplia gama
de opciones para acceder a sus programas NC y a la documentación de la pieza.
Tiene la opción de fabricación sin papel y puede, por ejemplo, visualizar sus
datos CAD en 3D en el entorno del taller en muy poco tiempo. Para la ejecución
de programas CNC generados por CAM para el mecanizado de superficies de forma
libre, los paquetes de fresado de 3 y 5 ejes One Dynamics ofrecen las funciones
de CNC Top Surface y Top Speed Plus para un excelente control del movimiento
y superficies de pieza perfectas.
Con Top Surface, los datos geométricos
del sistema CAM se comprueban y optimizan durante el procesamiento en el CNC
mediante un algoritmo inteligente. Esto asegura una alta calidad superficial al
fresar superficies complejas de forma libre. Esto es particularmente beneficioso
para componentes de moldes geométricamente complejos que imponen demandas
especiales en la calidad de la superficie, precisión del molde y eficiencia de
producción, por ejemplo, en la fabricación de herramientas y moldes,
construcción de aviones o tecnología médica. El Top Speed Plus garantiza con
la nueva tecnología de filtrado que es posible aumentar la dinámica sin activar
las vibraciones mecánicas de la máquina y que la precisión del contorno se
mantiene de forma fiable. Dependiendo de la aplicación específica, esto puede
reducir los tiempos de mecanizado hasta en un 30%. Como resultado, los gastos
unitarios para el fresado con programas CNC generados por CAM se pueden reducir
y aumentar la eficiencia de producción.
Con pocas excepciones, las funciones de
Sinumerik One Dynamics no requieren ningún esfuerzo de puesta en marcha por
parte del fabricante de la máquina. Una vez activados, están disponibles para
el operador para su uso inmediato en la máquina. Dado que son funciones de
software del control CNC, no se requiere ninguna intervención en la máquina o en
la propia mecánica. Para los usuarios que tienen requisitos particularmente
desafiantes en términos de calidad y velocidad de mecanizado, el fabricante de
la máquina puede agregar más funciones CNC opcionales de Sinumerik que van más
allá de los paquetes Sinumerik One Dynamics. A continuación, el fabricante de
la máquina debe activar y parametrizar estas funciones adicionales para la
máquina individual del operador y adaptarlas a la estática y dinámica de la
máquina.
Descarga la nota de prensa
Links de interés
Síguenos en Twitter
Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo.
Contacto
Miguel Ángel Gavira
Responsable de comunicación de DI Siemens
Siemens España
+34 91 514 4422