Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens y Sarpel crean una de las primeras subestaciones digitales en España

La subestación digital de El Conde, ubicada en Palencia y promovida por ERBI Energía, para la evacuación de energía de los proyectos Parque Eólico Casa Vieja, Parque Eólico Los Pedrejones y Planta Fotovoltaica El Conde, es una de las primeras instalaciones en implementar soluciones digitales y de electrificación para acelerar la puesta en marcha y garantizar un servicio 100% eficiente.
Tradicionalmente, la construcción de infraestructuras eléctricas requería largos periodos de tiempo. Sin embargo, gracias a los avances en digitalización y electrificación proporcionados por Siemens, se ha logrado crear una de las primeras subestaciones digitales en España.
Este proyecto ha permitido reducir el plazo de ejecución en 6 semanas, minimizando la necesidad de obra civil de canalizaciones, metros de cableado eléctrico de interconexión, conexionado de cables y commissioning.
Las Merging Unit, los equipos de control UCS y UCPs, y los equipos de protección se conectan a través de un cable de fibra óptica doble redundante, garantizando la fiabilidad de la recepción de información.
La subestación El Conde suministra energía a 100.000 hogares y contribuye a la reducción de más de 260.000 toneladas de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero. Además, la disminución de las obras civiles de canalización para el cableado de control y medida supone grandes ahorros de coste y un menor impacto medioambiental.
Durante la construcción, el cableado de la subestación y el edificio de control y protección se realizaron de manera paralela en las oficinas de Galicia, permitiendo que el ensamblaje se completara en un solo día. Gracias a la subestación digital, se ha reducido en un 80% el tiempo de conexión del parque de intemperie con el edificio de control, disminuyendo las horas de trabajo y el riesgo de accidentes de los operarios en campo.
La subestación digital de Siemens y Sarpel no solo permite la adaptación a la demanda de energía, sino también la incorporación de fuentes renovables a la red. Con esta tecnología, Palencia se pone a la vanguardia europea y está preparada para afrontar el incremento de la demanda eléctrica de manera eficiente y sostenible, garantizando el suministro de energía a largo plazo.

Para más siemens.es/sarpel

Descarga la nota de prensa

Press Folders

Síguenos en nuestras redes sociales

Siemens Smart Infrastructure (SI) está dando forma al mercado de infraestructuras inteligentes y adaptables para hoy y el futuro. Aborda los desafíos importantes de la urbanización y el cambio climático conectando sistemas de energía, edificios e industrias. SI ofrece a los clientes una cartera integral de principio a fin: con productos, sistemas, soluciones y servicios desde el punto de generación de energía hasta el consumo. Con un ecosistema cada vez más digitalizado, ayuda a los clientes a prosperar y a las comunidades a progresar, al tiempo que contribuye a proteger el planeta. Siemens Smart Infrastructure tiene su sede mundial en Zug, Suiza. Al 30 de septiembre de 2024, la empresa contaba con alrededor de 78.500 empleados en todo el mundo.
Leer más

Contacto

Raúl Ramos

Siemens España

+34 670 92 97 31

María Alconada

Siemens Smart Infrastructure