Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release13 Julio 2021Siemens AGMadrid
Siemens y Bernmobil impulsan el transporte sostenible en autobús en Berna

Siemens se adjudica un contrato con Bernmobil, la empresa de transporte
público de la capital suiza, para suministrar soluciones de infraestructura de
carga para la explotación de 14 nuevos autobuses eléctricos. Estos se
desplegarán en las líneas 19 y 21 a partir de principios de 2023. El proyecto
incluye unidades de carga rápida en tres estaciones terminales, así como
infraestructura de carga para el depósito de autobuses de Eigerplatz. Para
optimizar las operaciones, se utilizará una solución de gestión de cocheras
basada en la nube de Siemens como software como servicio.
Bernmobil se ha comprometido a impulsar la electrificación del transporte
público en la capital suiza. "Nuestro objetivo es una red de autobuses
completamente neutra desde el punto de vista climático, con el 100% de vehículos
de propulsión eléctrica en torno a 2035", dijo Markus Anderegg,
subdirector y jefe de tecnología de Bernmobil. "Una infraestructura de
recarga fiable y eficiente es un requisito previo importante para que podamos
alcanzar nuestro objetivo. Con Siemens, tenemos un socio con el que hemos
tenido una larga y buena relación de trabajo en el sector del tranvía".
En las estaciones terminales de Elfenau, Blinzern (línea 19) y Bremgarten
(línea 21) se instalarán tres unidades de carga rápida Sicharge UC 600 de Siemens,
que incluyen un mástil de carga con pantógrafo. Durante sus paradas
programadas, los vehículos podrán cargarse con una potencia de hasta 450
kilovatios. El pantógrafo tiene una gran ventaja: la conexión de la unidad de
carga al vehículo es totalmente automática, por lo que no es necesario conectar
nada manualmente. El mástil de carga tiene una altura de 6,5 metros y pesa 2,5
toneladas; con una superficie de 130 x 33 cm es relativamente compacto.
En el depósito de autobuses de Eigerplatz, Siemens instalará siete unidades
de carga rápida Sicharge UC 200, cada una con tres dispensadores. Esto
significa que un total de 21 plazas de aparcamiento de autobuses pueden ser
equipadas con infraestructura de carga eléctrica. La infraestructura de carga,
que consiste en centros de carga Sicharge UC, dispensadores y cables de
conexión CCS2, será instalada por Siemens en el depósito existente durante las
operaciones en curso.
Para gestionar este complejo sistema con varios dispensadores Sicharge UC
por centro de carga, se utilizará una solución de gestión digital de depósitos
de Siemens en el garaje de autobuses de Eigerplatz. Se trata de una oferta de
software como servicio (SaaS) basada en la nube. Esto significa que el software
será operado y mantenido por Siemens y puesto a disposición de Bernmobil para
su uso. Entre otras cosas, el sistema supervisa todas las corrientes
eléctricas, genera informes sobre las operaciones de carga y permite una
gestión eficiente del diagnóstico y la carga.
“Junto con la infraestructura de carga, estos sistemas digitales son un
elemento clave para el funcionamiento óptimo del depósito. Esto da a nuestros
clientes transparencia sobre todos los procesos de carga y, como resultado, el
control de su demanda de energía y los costes, por ejemplo", sostuvo
Birgit Dargel, Jefe Global de Future Grids en Siemens Smart Infrastructure.
"Al ofrecer el software como modelo SaaS, Bernmobil puede centrarse
plenamente en el funcionamiento eficiente de su flota de autobuses
electrificados."
Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años es sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo el mundo, principalmente en las áreas de electrificación, automatización y digitalización. Siemens es un proveedor líder de soluciones eficientes en generación y transmisión de energía y pionera en soluciones de infraestructuras, así como soluciones de automatización, accionamiento y software para la industria. Gracias a su filial Siemens Healthineers AG, la compañía también es proveedor líder de equipos de imágenes médicas, como la tomografía computarizada y los sistemas de imágenes por resonancia magnética, y un líder en diagnóstico de laboratorio y tecnología clínica. En el año fiscal 2018, que finalizó el 30 de septiembre de 2018, Siemens generó ingresos de 83.000 millones de euros y un beneficio neto de 6.100 millones de euros. A fines de septiembre de 2018, la compañía tenía alrededor de 379.000 empleados en todo el mundo. Más información está disponible en Internet en www.siemens.com.