Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release09 Febrero 2022Siemens AGMunich
Siemens trabaja con Ford en crear un cargador para su vehículo eléctrico ‘F-150 Lightning’
Siemens Smart Infrastructure trabaja con
Ford en la creación del Ford Charge Station Pro, un cargador de vehículo
eléctrico (EV) personalizado para el Ford F-150 Lightning. Este innovador
cargador es la primera solución para vehículos eléctricos preparada para su
lanzamiento a cliente minorista con la certificación 9741 de los recientemente
ampliados Underwriters Laboratories (UL), un importante punto de referencia
para toda la industria que garantiza que los productos cumplen las normas de
seguridad.
La nueva estación de carga también cuenta con una potencia máxima de
19,2kW, alcanzando la máxima potencia disponible actualmente para una estación
de carga de nivel 2.
La estación de carga Ford Charge Station
Pro es necesaria para habilitar el Ford Intelligent Backup Power, un sistema
que permite que el Ford-150 Lightning se convierta en una parte interactiva del
hogar y se utilice como fuente de generación de energía durante los apagones,
siendo el primer vehículo eléctrico en hacerlo.
En el futuro, se activarán
funciones adicionales con actualizaciones del cargador que ayudarán a los
clientes a interactuar aún más con la red.
"Junto con Ford, Siemens no sólo
está ayudando a acelerar la adopción del vehículo eléctrico en el espacio
residencial, sino que también está capacitando a los conductores para tomar más
control sobre su futuro energético", dijo John DeBoer, jefe de Siemens
eMobility en América del Norte.
"La tecnología detrás de este cargador
está ayudando a que la carga en casa sea más sostenible, más fiable y más
accesible. Estamos increíblemente orgullosos de poner nuestra experiencia a
trabajar para ayudar a marcar el comienzo de una nueva era para los vehículos
eléctricos y la resistencia de la red."
Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa tecnológica centrada en la industria, las infraestructuras, el transporte y la salud. Desde fábricas más eficientes en recursos, cadenas de suministro resistentes y edificios y redes más inteligentes, hasta
más limpios y confortables, así como una atención sanitaria avanzada, la empresa crea tecnología con propósito añadiendo valor real para los clientes. Combinando los mundos real y digital, Siemens capacita a sus clientes a transformar sus industrias y mercados, ayudándoles a transformar el día a día de miles de millones de personas. Siemens también posee una participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens Healthineers, un proveedor de tecnología médica líder a nivel mundial que está dando forma al futuro de la atención sanitaria. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica. En el año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre de 2022, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 72.000 millones de euros y un beneficio neto de 4.400 millones de euros. A 30 de septiembre de 2022, la empresa contaba con unos 311.000 empleados en todo el mundo. Más información está disponible en Internet en www.siemens.com.
Contacto
Raúl Ramos
Director Comunicación Externa
Ronda de Europa 5
28760 Tres Cantos, Madrid
28760 Tres Cantos, Madrid
+34 91 5 14 82 21