Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release06 Febrero 2023Siemens AGMadrid
Siemens suministra 19 cargadores eléctricos a Alimerka, líder de la distribución alimentaria en Asturias
Siemens, compañía global líder en
tecnología digital, ha firmado un acuerdo con Alimerka, empresa de distribución
alimenticia líder en Asturias y con presencia en otras regiones como León, Zamora,
Valladolid y Burgos, para ayudar a la compañía a transformar su flota de
camiones en vehículos eléctricos que respeten el medioambiente, eliminen las
emisiones y tengan un consumo más eficiente y sostenible.
El acuerdo consiste en la instalación de
19 cargadores eléctricos tipo Sicharge UC200, con una potencia de carga de 150kW,
que se distribuirán entre los centros logísticos del gigante asturiano en Llanera
(18) y Bobes (1), en el polígono industrial de Siero.
El centro
logístico de Llanera, el mayor del Grupo, se inauguró en 2009 y desde él se
abastece a 166 supermercados de la compañía, que genera de manera directa más de 6.000 puestos de trabajo. Por su
parte, el centro de Bobes, que está en proceso de finalización, será un
gigantesco almacén frigorífico de 19 metros de altura que dará soporte a las
labores de distribución del Grupo, en pleno proceso de expansión,
principalmente a otras zonas de Castilla y León.
Uno de los mayores
retos a la hora de implementar los servicios de recarga ha sido su nivel de eficiencia
y fiabilidad, ya que la flota de camiones de Alimerka
distribuye diariamente a los distintos puntos de venta, por lo que existía una
notable exigencia para que las cargas fuesen lo más eficaces y rápidas posibles.
Con el modelo Sicharge UC200 de Siemens, que tiene una eficiencia máxima del
96%, se asegura que casi toda la electricidad generada llegue al camión para
ser cargada, lo que se traduce adicionalmente en una importante reducción de
costes operativos.
“Su capacidad de
actualización y carga dinámica son un gran paso adelante en el apoyo del futuro
de la movilidad eléctrica. Nuestros clientes pueden estar seguros de estar
preparados para las posibles novedades y requisitos dentro de la movilidad
eléctrica, ya sea el aumento del número de opciones de cargas requeridas o la potencias
de las mismas”, dijo Manuel de los Ojos, director de E-Mobility de
Siemens España. Se trata de uno de los cargadores más eficientes y rápidos que
existen actualmente en el mercado. Este es un aspecto clave en el proceso de
expansión que vive el sector en estos momentos, ya que la movilidad sostenible
requiere un manejo y distribución de los escasos recursos disponibles.
Hasta el momento,
la flota de camiones de Alimerka se abastecía con combustible diésel y gas
natural, pero la compañía ha decidido reforzar su compromiso con el
medioambiente y la descarbonización de sus actividades y apostar por transformar
su flota para contar con 23 nuevos camiones eléctricos que reflejan su apuesta
por la mejora de la sostenibilidad como camino irrenunciable para las empresas
que quieren avanzar hacia un futuro mejor.
Esta decisión va
más allá de la flota de transporte, ya que Alimerka decidió hace un par de años
abastecer energéticamente a sus dos naves del centro logístico de Llanera con
energía fotovoltaica, gracias a la instalación de más de 7.500 paneles.
La ejecución del
proyecto, no solo supone la instalación de los puntos de carga a través de su
empresa de mantenimiento, Electricidad Llano, sino también la integración de
los cargadores en la plataforma SIEMENS DepotFinity, para visualizar, controlar
y gestionar el uso, eficiencia y consumo de los mismos. Adicionalmente, también
se ha firmado entre Siemens y Alimerka un contrato de mantenimiento anual para
mantener el sistema totalmente actualizado y adaptado a las nuevas exigencias o
regulaciones que puedan surgir.
De hecho, además,
la intención de Alimerka es aumentar más la flota eléctrica en los próximos
años, en función de las condiciones de mercado.
Apuesta estratégica
Siemens, a través de su división de E-Mobility, apuesta de forma decidida por el desarrollo de la movilidad eléctrica en nuestro país y trabaja en distintos frentes y con diferentes partners y asociaciones para acelerar el ritmo de implementación de esta tecnología. En este sentido, hace unos meses presentó, junto con Wenea, en el XXXI Congreso & Expo Faconauto, el nuevo cargador de carga ultrarrápida Sicharge D. Este nuevo cargador rápido es compatible con las estaciones de carga rápida de autopistas y carreteras urbanas, así como aparcamientos o centros comerciales. Proporciona una de las máximas eficiencias del mercado, con un elevado poder de carga escalable y un reparto dinámico de la energía.
Además, desde hace un año, la compañía también trabaja con grandes fabricantes de vehículos, como Ford, para, en este caso, crear un cargador para su vehículo eléctrico ‘F-150 Lightning’ que verá la luz en un futuro próximo.
También, en reciente colaboración con el fabricante MAN, Siemens ha aportado la tecnología de recarga de la flota eléctrica de los autobuses urbanos de Badajoz a Tubasa, la operadora de transporte público de la ciudad, que había adjudicado a MAN Truck & Bus Iberia el suministro de siete unidades del autobús 100% eléctrico Lion's City E.
Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa tecnológica centrada en la industria, las infraestructuras, el transporte y la salud. Desde fábricas más eficientes en recursos, cadenas de suministro resistentes y edificios y redes más inteligentes, hasta un transporte más limpios y confortable, así como una atención sanitaria avanzada, la empresa crea tecnología con propósito añadiendo valor real para los clientes. Al combinar el mundo real y el digital, Siemens permite a sus clientes a transformar sus industrias y mercados, ayudándoles a transformar el día a día de miles de millones de personas. Siemens también posee una participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens Healthineers, un proveedor de tecnología médica líder a nivel mundial que está dando forma al futuro de la atención sanitaria. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica. En el año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre de 2022, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 72.000 millones de euros y un beneficio neto de 4.400 millones de euros. A 30 de septiembre de 2022, la empresa contaba con unos 311.000 empleados en todo el mundo. Se puede obtener más información en Internet en www.siemens.com.
Contacto
Raúl Ramos
Responsable de Comunicación Externa
Siemens España
Ronda de Europa 5
Tres Cantos
Madrid
Ronda de Europa 5
Tres Cantos
Madrid
+34 91 514 82 21