Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens presenta un "copiloto" para la gestión flexible de redes de baja tensión con el nuevo software Gridscale X

XXX
Hoy, Siemens presenta su última oferta de Gridscale X, LV Management, en la Cumbre de Energía de Eurelectric. Integrado con capacidades cruciales para controlar activamente la red de baja tensión, esto representa el primer paso hacia la liberación de la flexibilidad de la red a gran escala en la planificación y las operaciones. Con información y transparencia adicionales sobre lo que está sucediendo en la red de baja tensión, los operadores pueden utilizar el software como un "copiloto", ayudándolos a enfrentar la creciente complejidad y los desafíos relacionados con las redes de baja tensión.  
A medida que la transición energética se acelera, las redes de baja tensión enfrentan desafíos sin precedentes impulsados por el rápido crecimiento de los recursos energéticos distribuidos y la electrificación. Con el cambio hacia una red centrada en el prosumidor con flujos de energía bidireccionales, la digitalización es esencial para gestionar la red de manera efectiva, garantizar la estabilidad y alcanzar la neutralidad de carbono.
La última oferta de Gridscale X, Gridscale X LV Management, apoya a los Operadores del Sistema de Distribución (DSO) en la gestión de la red, tomando los primeros pasos cruciales hacia la gestión de la flexibilidad al proporcionar tanto características de observabilidad como de control. Los pasos continuos y automatizados de detección, evaluación y acción permiten a los DSO aprovechar rápidamente la capacidad no utilizada de la red mientras mantienen la fiabilidad. Como resultado, pueden reducir los esfuerzos de mantenimiento de modelos en un 50 por ciento.
"Con Gridscale X LV Management, los DSO pueden avanzar hacia una gestión flexible y autónoma de la red. Al controlar y visualizar activamente la red de baja tensión, pueden reducir los cortes de energía hasta en un 30 por ciento, estabilizar la red, proteger los activos y acelerar la digitalización de la red", dijo Sabine Erlinghagen, CEO de Siemens Grid Software.  
Gridscale X LV Management incluye capacidades avanzadas de construcción de modelos de red. Esto permite a los usuarios crear y mantener fácilmente un modelo de red validado y consistente, el primer paso hacia la creación de un gemelo digital de la red, lo que reduce significativamente la complejidad y elimina los compartimentos estancos de datos. El software también proporciona un agente inteligente, o "copiloto", que guía a los operadores a través de la evaluación y resolución de problemas. Por último, apoya a los operadores con capacidades de estabilización de la red para abordar la congestión de la red y resolver tanto los cortes no planificados como los planificados de manera más fácil y rápida. Permite a los DSO operar la red más cerca de sus límites y activar la flexibilidad de la red a nivel de baja tensión aprovechando los activos tradicionales de la red.
Gridscale X LV Management es parte de Siemens Xcelerator, una plataforma de negocios digitales abierta que permite a los clientes acelerar su transformación digital de manera más fácil, rápida y a gran escala. La interfaz de usuario amigable y la arquitectura adaptable del software facilitan su implementación y escalabilidad, lo que permite a los DSO digitalizar sus redes de baja tensión de manera rápida y eficiente. Como todos los productos Gridscale X, LV Management proporciona interfaces abiertas y, por lo tanto, puede integrarse perfectamente en el panorama de sistemas existente. Ofreciendo una arquitectura en la nube de última generación y disponible como Software como Servicio (SaaS), puede ser implementado en un plazo de 12 semanas.

Descarga la nota

Más info

Press Folders

Síguenos en Twitter

Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com.
Leer más

Contacto

Raúl Ramos

Siemens España

Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos
Madrid

+34 91 514 8221