El mundo se enfrenta a grandes desafíos en
materia de seguridad. Las personas, los edificios, las industrias, las redes
eléctricas o, incluso, las ciudades pueden ser víctimas de un ataque. Siemens,
compañía global líder en tecnología, expone en el Salón Internacional de la
Seguridad (SICUR) sus soluciones más innovadoras para proteger a las personas y
a las infraestructuras críticas. La feria, que tendrá lugar del 25 al 28 de
febrero en IFEMA, será el escenario de presentación de las nuevas propuestas
tecnológicas desarrolladas desde Smart Infrastructures y la compañía de
seguridad de Siemens, TECOSA.
Siemens mostrará sus últimas novedades en materia de seguridad, poniendo especial foco en los avances de la digitalización. La multinacional presenta un conjunto de
tecnologías digitales, tanto de
seguridad integral como de
protección contra incendios, que permiten monitorizar en tiempo real y desde una única plataforma
los diferentes sistemas. La compañía pone en valor la capacidad del IoT de analizar
y reunir diversas fuentes de información procedentes de los sistemas para facilitar
el trabajo a los responsables de seguridad y responder a un posible incidente
de una forma más rápida y efectiva.
Detección de la fiebre por control remoto
La compañía presenta en SICUR la solución
TestoFeverDetection. Se trata de un sistema de videovigilancia que, gracias a
la integración de cámaras termográficas, puede detectar la temperatura corporal
de las personas. De esta manera, los responsables de seguridad pueden
identificar a quienes presentan una temperatura por encima de la media y, por
consiguiente, con una elevada probabilidad de estar enfermas.
La plataforma genera una alarma visual y
sonora que avisa al operador para que, en el caso de que la fiebre suponga un
riesgo para la salud del resto de individuos, se pongan en marcha las medidas
oportunas.
Tecnología para una seguridad 360º
El creciente número de brechas de seguridad o
la intensidad de las amenazas hacen, cada vez, más difícil el trabajo de los
responsables de seguridad, que deben monitorizar hoy un número mayor de canales
de vídeo. Con el fin de facilitarles el trabajo, Siemens ha desarrollado su nueva plataforma de gestión de vídeo inteligente Siveillance VMS. Se trata de una aplicación de análisis de vídeo que, mediante sensores, permite la óptima coordinación entre el sistema y las necesidades de los operadores. Esta solución facilita la gestión de todo el sistema en una única plataforma, incluidas varias cámaras y otros dispositivos de seguridad. Además, como novedad, este año la compañía lleva a SICUR la nueva versión de Siveillance Video 2019 R3, que unifica las búsquedas en múltiples cámaras al mismo tiempo en una sola pestaña; y Siveillance Control Viewpoint que incorpora en su nueva versión la capacidad de agrupar las alarmas según su localización y escala temporal. De esta manera, el operador del sistema puede centrarse en los eventos más importantes.
Otra de
las mayores novedades dentro de la familia Siveillance es la solución de
control de accesos Siveillance MobileAccess. Se trata de una aplicación que convierte
los smartphones en llaves digitales. Los teléfonos móviles abren únicamente las
puertas a aquellas salas a las que las personas tienen permitido el acceso. Este
sistema está basado en la nube y funciona como "Software como Servicio”,
es decir se adapta constantemente de manera flexible y escalable a cualquier
necesidad, por ejemplo, al número de sistemas o al número de empleados.
Por
último, Siemens mostrará su solución de video en la nube Arcules. Un concepto
innovador que conecta directamente las cámaras al cloud privado de Siemens para
la gestión y almacenamiento de video. De esta manera, el cliente no necesita disponer
de infraestructura IT, tan sólo se instala un pequeño dispositivo de red que se
comunica con la nube de la multinacional.
Máxima protección para todo tipo de edificios
Una de las máximas prioridades en materia de
seguridad es evitar la entrada de personas o elementos de riesgo que puedan
alterar la seguridad de un edificio o de una infraestructura crítica. En lo
referido a esta materia, Siemens presenta un conjunto de soluciones que
permiten minimizar el riesgo.
Los asistentes a SICUR podrán conocer en el
stand de Siemens y Tecosa diferentes soluciones dirigidas a este objetivo. En
lo referido a la seguridad de elementos entrantes, la multinacional presentará el equipo de inspección de equipajes por rayos X, HI-SCAN
6040 CTiX, que utiliza tecnología de tomografía computarizada para los bolsos y
maletas de mano. Como novedad, elimina la necesidad de retirar los dispositivos
electrónicos y los líquidos del equipaje, lo que agiliza los controles de
seguridad de los aeropuertos y mejora la experiencia del pasajero. Además,
Siemens trae a la feria el nuevo sistema modular de rayos X, HI-SCAN 5030,
dirigido a la detección de amenazas en salas, empresas de paquetería o vestíbulos
donde se busca una inspección ágil de mochilas, bolsas, cajas o paquetes. Este
sistema proporciona una calidad de imagen muy alta y tiene un diseño con ruedas
que facilita el movimiento del sistema a cualquier lugar.
La compañía también expondrá los últimos
avances en arcos de detectores de metales, de CEIA, como
el nuevo equipo 02PN20-LFA™ que incluye tecnología optimizada para la detección
de armas de alto calibre y otras grandes amenazas metálicas. Por su parte, el
SMD600 Plus, con tecnología MI2TM, permite un análisis rápido de todas las
partes del cuerpo humano y detecta simultáneamente tanto dispositivos de metal
como teléfonos móviles. También, se expondrá el detector PMD2 Plus/EZHD
dirigido a la seguridad de espacios al aire libre como eventos deportivos o
espectáculos, así como para puntos de control de edificios con una movilidad
muy elevada. La novedad de este equipo es que presenta un diseño con una mayor
resistencia a las condiciones medioambientales (protección IP65) y es muy fácil
de usar.
Por último, Siemens presentará también el detector de metales de mano
PD140N que combina una alta precisión con un diseño ergonómico. Además, cuenta
con nuevas funciones avanzadas de detección y señalización para el trabajador.
La mayor novedad de este equipo es su capacidad para operar más cerca de
pavimentos con refuerzos metálicos dando un salto exponencial en comparación a
los convencionales sistemas.
Siemens también exhibirá en su stand una solución dirigida a la detención de explosivos y narcóticos, el IONSCAN 600. Se trata de un equipo portátil, ligero y de
menor tamaño que cuenta con espectrometría de movilidad iónica (IMS) no
radioactiva patentada, lo que significa que no requiere licencia de las
agencias reguladoras nucleares nacionales. Esto permite que el detector se
utilice sin necesidad de realizar pruebas de radiación y administración,
ahorrando tiempo y aumentando la eficacia.
Protección contra incendios
Otro de las cuestiones fundamentales en lo
referido a la seguridad es la protección contra incendios. Siemens dedicará un
amplio espacio a la exposición de este tipo de soluciones durante la
celebración de SICUR. De este modo, llevará a la feria sus detectores de
incendios SINTESO y pondrá en valor la capacidad que ofrece de alargar la vida
útil, con una media de 10 años, de estos equipos. Y es que la Siemens ofrece a
sus clientes un proceso de reacondicionamiento, permitiéndoles adaptarse a la
última actualización del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios,
RIPCI, publicado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que
exige un mantenimiento de este tipo de instalaciones. La compañía permite la
sustitución de aquellos detectores que hayan llegado al final de su vida útil
por detectores reacondicionados, recalibrados y certificados como equipos nuevos.
Este proceso permite recuperar cerca del 90% de los materiales utilizados en
los detectores, lo cual representa un importante beneficio medioambiental.
Asimismo, se presentará un paquete de soluciones para la protección contra incendios de los sistemas de almacenamiento de energía de baterías de iones de litio. Esta
tecnología es propensa a la ignición rápida. Por ello, es imprescindible la
detección temprana del fuego de electrolitos y del gas electrolítico, así como,
en caso de fuego, su rápida extinción rápida mediante el uso de sistemas de
automatizados. Siemens, presentará, por un lado, la solución FDA241 que detecta gases electrónicos rápidamente y de manera fiable, gracias a la tecnología patentada de detección óptica de doble longitud de onda. Y por otro, los sistemas de extinción Sinorix N2 que tienen la función de contener la fuga térmica inicial, parar la
propagación de estas fugas térmicas a otras baterías y, de manera fiable,
evitar las posibles reigniciones.
Siemens también expondrá los nuevos avances de la digitalización en los sistemas de portección contra incendios. Se trata de las soluciones en la nube, Sinteso Cloud apps, que permiten monitorizar varios espacios a la vez gracias al uso de datos. La multinacional explicará cómo ha dado un paso hacia el futuro en materia de protección y cómo la digitalización y el Internet de las Cosas pueden optimizar costes y mejorar la eficiencia de los sistemas de protección. En concreto, se expondrá el portal Cerberus, que funciona a través del sistema abierto de loT de Siemens, MindSphere. La plataforma permite tener un control, en tiempo real, de todos los sitios de protección contra incendios en una única pantalla, sin necesidad de ir personalmente al lugar. También, se podrá ver la app en la Nube para smarthphone, Cerberus Test, que se ha creado para coordinar las pruebas en los detectores de incendios. Esta aplicación simplifica el trabajo de los técnicos ya que peuden verificar vía texto-a-voz que el detector correcto está indicado en el panel de control. Este reduce el tiempo y el esfuerzo requerido en el mantenimiento y las pruebas rutinarias.
Ciberseguridad, clave en el
entorno digital
La ciberdelicuencia se presenta como una de
las grandes amenazas en el mundo actual. Siemens apuesta por soluciones
dirigidas a proteger las infraestructuras críticas en materia de
ciberseguridad. La multinacional llevará al stand un conjunto de soluciones
dirigidas a esta materia, entre ellas, la aplicación Sinema Remote Control, que
permite gestionar el acceso remoto de manera eficiente y segura en las plantas industriales y las máquinas; y su
innovador sistema de gestión de redes industriales, SINEC NMS, que ofrece un
tiempo de respuesta rápido para evitar posibles errores.
Servicios de financiación a
medida
Siemens contará también en su stand con su
división Siemens Financial Services (SFS) Renting, que apoya las inversiones
relacionadas con la tecnología, ofreciendo financiación de proyectos, equipos y
soluciones de arrendamiento, financiación estructurada, préstamos de capital y
servicios de asesoramiento. Así, la compañía ofrece a sus clientes nuevas vías
para financiar sus productos más allá del crédito bancario.