Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release17 Noviembre 2020Digital IndustriesMadrid
Siemens presenta el primer router industrial con tecnología 5G

Siemens presenta el primer router
industrial con tecnología 5G para conectar las aplicaciones industriales
locales a una red pública 5G. El dispositivo estará disponible en España en la
primavera de 2021. Utilizando el recientemente desarrollado SCALANCE MUM856-1
es posible acceder a aplicaciones industriales como máquinas, componentes de
control industrial y otros dispositivos de forma remota a través de una red pública 5G,
proporcionando una opción sencilla de mantenimiento remoto para estas
aplicaciones utilizando la conexión de alta velocidad ofrecida por la
tecnología 5G. La plataforma de gestión Sinema Remote Connect para conexiones
VPN puede utilizarse para proporcionar un acceso fácil y seguro a estas plantas
o máquinas remotas, incluso si están integradas en otras redes.
En la industria, además de la
necesidad de la conectividad inalámbrica local, hay una creciente demanda por
el acceso remoto a las máquinas y plantas. En estos casos, la comunicación
necesita salvar las largas distancias. Las redes móviles públicas pueden utilizarse para acceder
a dispositivos que están localizados a distancias considerables, por ejemplo,
en otros países. Además,
los técnicos
de servicio pueden conectarse a las máquinas que necesitan reparar a través de la red móvil mientras están en
movimiento.
Por lo tanto, las redes públicas 5G
son un elemento importante de las soluciones de acceso y mantenimiento remoto.
Pueden ser utilizadas, por ejemplo, para proveer a los usuarios con un nivel
muy alto de ancho de banda en las zonas urbanas con pequeñas radio celdas y
altas frecuencias. En las zonas rurales, las radio celdas necesitan cubrir una
amplia zona, que es por lo que son usadas frecuencias más bajas.
Particularmente en los límites de las radio celdas, por ejemplo, para LTE o
UMTS, a menudo hay pérdidas significativas en términos tanto de banda ancha como de
estabilidad de la conexión de comunicación. Y es exactamente en estas áreas
remotas donde se requiere una transmisión de banda ancha estable para el
mantenimiento remoto o la transmisión de vídeo, por ejemplo para las estaciones
remotas en sistemas de gestión del agua. Con las innovadoras tecnologías de
comunicación 5G se dispone de una banda ancha considerablemente mayor con mayor
fiabilidad en los límites de las radio celdas y aumenta la media de velocidad
de datos de los usuarios dentro de una radio celda. El nuevo SCALANCE MUM856-1
también
es compatible con redes 4G, de modo que esta operación también es posible incluso si no tenemos
disponible una red móvil 5G. El
dispositivo también
puede integrarse en redes locales privadas de campus 5G. Siemens está probando este caso de uso en su
propio Centro de Pruebas de Automoción en una red privada de pruebas 5G, que se
basa en componentes de Siemens. Allí, los sistemas de vehículos auto-guiados
(AGVs) se conectan usando 5G para probar las aplicaciones industriales actuales
y futuras y para impulsar el uso de la tecnología 5G en la industria.
Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo.
Contacto
Miguel Ángel Gavira
Responsable de Comunicación de DI
Siemens España
+34 91 514 4422