Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release08 Septiembre 2021Siemens AGMunich
Siemens presenta el gestor de puntos de función para dispositivos de protección
Siemens Smart Infrastructure ha lanzado una nueva aplicación para las
series Siprotec 5 y Siprotec 5 Compact: En sólo unos segundos, los clientes
pueden ahora generar nuevos archivos de licencia para su dispositivo de
protección utilizando una aplicación basada en la nube.
Esto permite habilitar
nuevas funciones del dispositivo muy rápidamente. Estas funciones se añaden en
función del tipo de aplicación del dispositivo como por ejemplo, para proteger
líneas y motores en la red de distribución de las empresas de servicios
públicos o de las plantas industriales.
Hasta ahora el proceso de solicitud de
un archivo de licencia tardaba casi una semana. "Por primera vez, el gestor de puntos de función de Siprotec combina
la ampliación de las funciones de un dispositivo de protección con una solución
de software de extremo a extremo", dijo Robert Klaffus, director general
de Digital Grid en Siemens Smart Infrastructure.
"Esto proporciona a
nuestros clientes una solución rápida, sencilla y basada en la nube para sus
dispositivos de protección".
Por defecto, los dispositivos estándar de la serie Siprotec 5 Compact solo
tienen algunas funciones básicas. Ahora los clientes pueden ampliar sus
dispositivos de forma precisa y rápida para satisfacer sus necesidades
individuales. Todo lo que necesitan es una cuenta en la aplicación Siprotec
Function Point Manager. Por un lado, esto permite a los clientes adaptar
rápidamente los dispositivos de repuesto a sus necesidades, en lugar de tener
que diferentes variantes de dispositivos a mano. Por otro lado, las funciones
del dispositivo pueden especificarse en una fase avanzada del proceso de
ingeniería y añadirse fácilmente al dispositivo de protección mediante un
archivo de licencia que puede generarse muy rápidamente.
Este
comunicado e imagen de prensa están disponibles aquí: https://sie.ag/2TR64kl
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com.