Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release26 Junio 2024Siemens AGMunich
Siemens lanza uno de los dispositivos de protección más innovadores del mundo
Siemens lanza SENTRON ECPD, un
revolucionario dispositivo de protección de circuitos que permite enfoques
completamente nuevos en la planificación eléctrica, ofreciendo máxima
seguridad, flexibilidad y generando ahorros significativos de espacio y energía
en comparación con las soluciones convencionales.
Ultrarrápido: desconexión 1.000
veces más rápida en caso de cortocircuito
Los dispositivos de protección de
circuitos son componentes centrales de toda instalación eléctrica. Si se
exceden ciertos límites de corriente de carga, estos dispositivos desconectan
las cargas individuales para proteger a las personas y los sistemas contra
daños. En caso de cortocircuito, por ejemplo, este tipo de desconexión se
produce a los dos o tres milisegundos.
En comparación, SENTRON ECPD se
desconecta hasta mil veces más rápido, minimizando los daños. Esto garantiza la
máxima seguridad para personas, sistemas y equipos eléctricos. SENTRON ECPD
también ofrece conmutación sin desgaste, lo que aumenta la vida útil de los
sistemas y reduce los costes de mantenimiento y reparación. Además, el autotest
cíclico integrado eleva la seguridad a un nivel completamente nuevo que no
cubren los conceptos actuales.
Multifuncional y parametrizable
SENTRON ECPD ofrece más funcionalidades.
Gracias a su diseño compacto, ahorra espacio y costes. La gama de funciones se
puede personalizar según sea necesario. Se pueden activar fácilmente nuevas
funciones en el SENTRON ECPD sin tener que comprar un nuevo dispositivo y
adaptarlo funcionalmente al circuito. La aplicación SENTRON powerconfig hace
que esta tarea sea fácil y cómoda.
SENTRON ECPD se puede ajustar según sea
necesario y se adapta perfectamente a los requisitos de la aplicación sobre
corriente nominal, límites de disparo o comportamiento. Estas propiedades
ofrecen importantes ventajas de planificación y costes. Por ejemplo, los
circuitos se pueden diseñar simplemente basándose en la corriente nominal de
las cargas en lugar de los picos de corriente de entrada significativamente más
altos que ocurren brevemente con ciertos tipos de carga, como las luces LED.
Esto reduce la complejidad y los esfuerzos de planificación e instalación y
ahorra materiales como el cobre.
Reduce costes operativos y el
tiempo de inactividad
SENTRON ECPD ofrece total transparencia
sobre el consumo de energía en el circuito final a través de comunicación por
radio con las
pasarelas SENTRON
Powercenter 1000 y 3000. Esto permite tomar medidas para optimizar sistemas y
procesos, por ejemplo, en el marco de la gestión energética según ISO 50001, lo
que a su vez permite reducir eficientemente los costes energéticos y
operativos.
Por primera vez, es posible realizar un monitoreo detallado del estado de las aplicaciones en el nivel del
circuito final. Esto aumenta sustancialmente la disponibilidad y la seguridad operativa.
El gran volumen de datos de medición permite detectar irregularidades y
desviaciones y crea una base de planificación fiable para el mantenimiento
preventivo. SENTRON ECPD se puede integrar fácilmente en sistemas de nivel
superior utilizando el estándar abierto Modbus TCP.
SENTRON ECPD permite realizar
diagnósticos remotos y conmutación remota durante el funcionamiento normal, así
como en caso de falla. Esto ofrece importantes beneficios, especialmente para
aplicaciones remotas sin soporte directo en el sitio. Además, es más fácil
localizar e identificar fallos al diferenciar la causa de la falla.
Sostenible
SENTRON ECPD combina múltiples funciones
del producto en un solo dispositivo. Dependiendo de la aplicación, esto permite
ahorrar hasta un 80% en electrónica, un 90% en metales y un 90% en plásticos.
En general, SENTRON ECPD es aproximadamente un 90% más ligero que los
dispositivos necesarios.
En comparación con las soluciones
basadas en la tecnología convencional actual, SENTRON ECPD también requiere
hasta un 80% menos de espacio en el cuadro de distribución, lo que elimina la
necesidad de costosas medidas estructurales.
Descubre más del producto aquí.
Siemens Smart Infrastructure (SI) está dando forma al mercado de las infraestructuras inteligentes y adaptables de hoy y del futuro. Aborda los apremiantes retos de la urbanización y el cambio climático conectando sistemas energéticos, edificios e industrias. SI ofrece a los clientes una cartera completa de extremo a extremo de una sola fuente - con productos, sistemas, soluciones y servicios desde el punto de generación de energía hasta el consumo. Con un ecosistema cada vez más digitalizado, ayuda a los clientes a prosperar y a las comunidades a progresar, al tiempo que contribuye a la protección del planeta. Siemens Smart Infrastructure tiene su sede mundial en Zug, Suiza. A 30 de septiembre de 2023, la empresa contaba con unos 70.400 empleados en todo el mundo.
Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa tecnológica centrada en lo industrial, las infraestructuras, el transporte y la sanidad. La empresa crea tecnología con un propósito que añade valor real a los clientes, desde fábricas más eficientes en cuanto a recursos, cadenas de suministro resistentes y edificios y redes más inteligentes, hasta un transporte más limpio y cómodo y servicios de atención médica avanzados. Al combinar el mundo real y el digital, Siemens permite a sus clientes transformar sus industrias y mercados, para transformar el día a día de miles de millones de personas. Siemens también posee una participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens Healthineers, un proveedor de tecnología médica líder a nivel mundial que está dando forma al futuro del sector de la salud. En el ejercicio fiscal 2023, que finalizó el 30 de septiembre de 2023, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 77.800 millones de euros y unos beneficios netos de 8.500 millones de euros. Según los datos recopilados hasta el 30 de septiembre de 2023, la empresa contrató a más de 320.000 personas en todo el mundo. Puede obtener más información en la página web www.siemens.com.
Contacto
Raúl Ramos
Siemens España
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos
Madrid
28760 Tres Cantos
Madrid
+34 91 514 8221