Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release10 Febrero 2021Digital IndustriesMadrid
Siemens lanza SITOP PSU6200 para impulsar la digitalización en sus fuentes de alimentación
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:5a6e74a2-3dea-4c63-8ac7-6251381f3a59/Familienbild-PSU6200_original.png)
Siemens lanza
al mercado SITOP PSU6200, una nueva generación de fuentes de alimentación y
módulos de selectividad de SITOP que ofrece además de 24 voltios fiables, una
integración de datos en la automatización. SITOP PSU6200 se estrena con un
paquete de inicio que ofrece el 20% de descuento sobre el precio de ambos
productos por separado. Esta promoción incluye la fuente de alimentación
universal monofásica SITOP PSU6200 24 V / 10 A y el módulo de selectividad
SEL1400 4 x 10 A.
La nueva
fuente de alimentación es capaz de hacer un diagnóstico preciso tanto del
estado en el que se encuentra como de su carga y reportarlo de forma sencilla
al sistema de control. Con solo conectar la fuente a un PLC, se podrá ver el
estado de la corriente y el equipo avisa si hay algún incidente que puede
derivar en un error. De este modo, se reducen las paradas innecesarias y los
problemas en una instalación.
Mediante una
FB (Function Block) de descarga gratuita, se puede analizar el estado de la
fuente en el SCADA. También se puede chequear el estado de la DC
(corriente
continua), el uso y las horas de funcionamiento. Con los LED que la PSU6200 presenta
en su frontal, se puede diagnosticar in situ el estado de la alimentación. Esto
permite detectar visualmente las acciones necesarias e iniciar las medidas
apropiadas en una fase temprana y así evitar estados críticos.
Otra de las
ventajas es la disponibilidad completa 24h. Con su función de corriente
adicional, la fuente de alimentación proporciona una corriente extra de un 50%
superior durante un máximo de 5 segundos en caso de sobrecarga. Gracias a ello,
en caso de una sobrecarga alta y de corta duración, suministra a los
consumidores una corriente constante. Al mismo tiempo, SITOP PSU6200 cuenta con
un diseño compacto e indicaciones precisas, el etiquetado evita errores en el
embornado de los cables. Los terminales de resorte ‘push in’ permiten un
cableado más rápido y garantizan una conexión segura con y sin punteras, ya sea
con un cable rígido, de un solo hilo, o de un cable flexible, con múltiples
hilos. Dispone, además, de un tercer terminal negativo que permite igualar el
potencial de tierra PELV cumpliendo con la nueva directiva de maquinaria.
Descarga la nota de prensa
Links de interés
Síguenos en Twitter
Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años es sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo el mundo con foco en infraestructuras inteligentes para edificios y distribución de energía, así como soluciones de automatización y digitalización para industrias de procesos o discretas. Siemens une el mundo digital y físico para crear valor tanto a clientes como a la sociedad. Con Mobility, proveedor líder de soluciones de movilidad inteligente para el transporte ferroviario y por carretera, Siemens está ayudando a dar forma al mercado mundial en el servicio de pasajeros y mercancías. A través de su participación mayoritaria en la empresa Siemens Healthineers, que cotiza en bolsa, Siemens es también proveedor líder de tecnología médica y servicios de salud digitales. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica que cotiza en la bolsa desde el 28 de septiembre de 2020.
En el año fiscal 2020, que finalizó el 30 de septiembre de 2020, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 57.100 millones de euros y un beneficio neto de 4.200 millones de euros. A 30 de septiembre de 2020, la compañía cuenta con alrededor 293.000 empleados en todo el mundo sobre la base de las operaciones continuas. Para más información, puede consultar nuestra web: en www.siemens.com
Contacto
Miguel Ángel Gavira
Responsable de comunicación DI
Siemens España
+34 91 514 4422