Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release28 Julio 2021Siemens AGMadrid
Siemens lanza la nueva gama Cerberus FIT de protección de incendios para edificios

Con el lanzamiento de la nueva
versión del sistema de protección contra incendios, Cerberus FIT, Siemens Smart
Infrastructure amplía su oferta para el mercado de los edificios pequeños y
medianos. Ahora se pueden proteger varios edificios con estas características
con una solución sencilla y rentable. Cerberus FIT maximiza la seguridad contra
incendios, gracias a una mayor funcionalidad y un mayor ahorro de tiempo en la
programación y uso del sistema para quienes trabajan en la protección de los
edificios. La interfaz intuitiva, así como la herramienta de autoconfiguración,
permiten al técnico instalar, poner en marcha y mantener el sistema de forma
rápida, fácil y fiable. Con la función de alarma retardada, el personal será
informado primero del tipo de alerta para identificar y evaluar la situación.
Esto garantiza la continuidad de la actividad y de la empresa reduciendo las
molestias a los ocupantes de los edificios más pequeños, como hoteles,
guarderías o residencias de ancianos.
Seguridad y continuidad del negocio
en cualquier situación
La línea Cerberus ofrece una amplia
cartera de dispositivos de detección y alarma incluyendo dispositivos Cerberus FIT
preconfigurados para elegir: desde detectores de incendios rápidos y fiables
hasta dispositivos de alarma configurables (incluidas las balizas sonoras y de
voz que cumplen con la norma EN 54) que permiten una evacuación inteligente. El
miembro más reciente de la cartera, el sistema de protección contra incendios
Cerberus FIT, permite ahora un segundo lazo, admitiendo un número máximo de 252
periféricos y dispositivos direccionables como detectores y dispositivos de
alarma. Todos los detectores y dispositivos periféricos tienen un separador de
línea integrado. En caso de interrupción, el bucle se convierte en dos líneas
secundarias mientras se asegura el funcionamiento del sistema. Esto aumenta
significativamente la seguridad de los ocupantes del edificio y garantiza la
continuidad del negocio. Como cada dispositivo de la red, se necesita menos
cableado, lo que permite al cliente lograr una mayor rentabilidad.
Manejo intuitivo y sencillo
La nueva versión del panel de
control del Cerberus FIT cuenta con una interfaz intuitiva que incluye
indicadores LED con iconos autoexplicativos y una pantalla de fácil lectura.
Esto evita una formación exhaustiva y permite al personal de las instalaciones
realizar tareas operativas sencillas de forma autónoma, sin la ayuda de
expertos. Gracias a su función de autoconfiguración, el panel de control
Cerberus FIT detecta y lee automáticamente todos los dispositivos conectados,
proporcionando un funcionamiento inmediato y sencillo. El "configurador de
paneles" integrado permite cambiar la configuración de forma rápida y
sencilla en un PC o portátil, sin necesidad de software adicional.
Cerberus FIT es un sistema de
protección contra incendios que cumple la norma EN. Está aprobado y certificado
por el organismo de certificación independiente LPCB y puede utilizarse de
acuerdo con la norma de aplicación DIN VDE V 0826-2. La nueva versión de
Cerberus FIT estará disponible en todo el mundo, maximizando la seguridad
contra incendios de los edificios más pequeños, así como la productividad de
todos los que participan en su protección.
Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años es sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo el mundo, principalmente en las áreas de electrificación, automatización y digitalización. Siemens es un proveedor líder de soluciones eficientes en generación y transmisión de energía y pionera en soluciones de infraestructuras, así como soluciones de automatización, accionamiento y software para la industria. Gracias a su filial Siemens Healthineers AG, la compañía también es proveedor líder de equipos de imágenes médicas, como la tomografía computarizada y los sistemas de imágenes por resonancia magnética, y un líder en diagnóstico de laboratorio y tecnología clínica. En el año fiscal 2018, que finalizó el 30 de septiembre de 2018, Siemens generó ingresos de 83.000 millones de euros y un beneficio neto de 6.100 millones de euros. A fines de septiembre de 2018, la compañía tenía alrededor de 379.000 empleados en todo el mundo. Más información está disponible en Internet en www.siemens.com.
Contacto
Raúl Ramos
Jefe de prensa Siemens España
Ronda de Europa, 5
Tres Cantos
Madrid
Tres Cantos
Madrid
+34 91 514 8221