Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release15 Junio 2021Digital IndustriesMadrid
Siemens lanza el primer Router 5G que da servicio a plantas en remoto

Ya está disponible el SCALANCE MUM856-1, el primer router industrial 5G de Siemens. El dispositivo conecta las aplicaciones industriales locales a las redes móviles públicas 5G, 4G (LTE) y 3G (UMTS).
Ya está disponible el SCALANCE MUM856-1, el primer router industrial 5G de
Siemens. El dispositivo conecta las aplicaciones industriales locales a las
redes móviles públicas 5G, 4G (LTE) y 3G (UMTS). Además es posible su conexión
a redes privadas 5G. El router puede utilizarse para supervisar y dar servicio
a distancia a plantas, máquinas, elementos de control y otros dispositivos
industriales a través de una red pública 5G, de forma flexible y con altas
velocidades de datos. La demanda de este tipo de soluciones está creciendo en
la industria debido al potencial de la tecnología 5G en la industria. Por lo
tanto, el SCALANCE MUM856-1 es compatible con aplicaciones enfocadas al futuro,
como los robots móviles en la fabricación, los vehículos autónomos en la
logística e intralogísitica o las aplicaciones de realidad aumentada para los
técnicos de servicio. Gracias a su robusta carcasa IP65, el router también
puede utilizarse fuera incluso del armario de control, por ejemplo, en
condiciones adversas en la producción o en instalaciones exteriores de del
sector de la gestión del agua.
Para garantizar la potente conexión de subredes basadas en Ethernet y
dispositivos de automatización, el SCALANCE MUM856-1 es compatible con la Release
15 del estándar 5G. El dispositivo ofrece altos anchos de banda de hasta 1000
Mbps para el downlink y hasta 500 Mbps para el uplink - proporcionando altas
velocidades de datos para aplicaciones de uso intensivo de datos como la
implementación remota de actualizaciones de firmware. Gracias a la
compatibilidad con IPv6, los dispositivos también pueden implementarse en redes
de comunicación de última generación. Se incluyen varias funciones de seguridad
para supervisar el tráfico de datos y protegerlo contra el acceso no
autorizado: por ejemplo, un firewall industrial integrado, así como la
autenticación de los dispositivos de comunicación y el cifrado de la
transmisión de datos mediante VPN. Si no hay una red 5G disponible, el
dispositivo cambia automáticamente a las redes 4G o 3G. La primera versión de
lanzamiento del router tiene una licencia de radio de la UE; se están
preparando otras versiones con diferentes licencias. Con la plataforma de
gestión SINEMA Remote Connect para conexiones VPN, los usuarios pueden acceder
a plantas o máquinas remotas de forma fácil y segura, incluso si están
integradas en otras redes. El software también ofrece una fácil gestión y
autoconfiguración de los dispositivos.
Caso de uso exitoso de prototipos para redes 5G privadas
Además de la conectividad con las redes públicas, el router SCALANCE
MUM856-1 también admite la integración en redes locales privadas de campus 5G.
Siemens está probando este caso de uso en su propia sala de exposiciones y
centro de pruebas de automoción en un prototipo de red de pruebas 5G
independiente, que se basa en componentes de Siemens. La infraestructura 5G
utilizada aquí comprende un núcleo 5G, una unidad distribuida y varias unidades
de radio. Siemens también ha construido otro prototipo de infraestructura 5G
privada en su fábrica de Amberg, y su fábrica de Karlsruhe estará equipada en
breve. En estos sistemas, Siemens confía exclusivamente en sus propios
productos y soluciones desarrollados de forma independiente. Además, Siemens
está implementando actualmente la tecnología de red privada para una red de
campus 5G centrada en el uso industrial en uno de los pabellones de exposiciones
de Deutsche Messe AG en Hannover. Esta red 5G privada estará lista para su uso
a principios de septiembre. La red puede ser utilizada por los expositores
durante las ferias y, fuera del horario de las mismas, puede ser utilizada por
las empresas para realizar pruebas y ensayos de campo.
Información de referencia:
En la industria, además de la necesidad de conectividad inalámbrica local,
cada vez hay más demanda de acceso remoto a máquinas y plantas. En estos casos,
la comunicación suele ser a larga distancia. Las redes móviles públicas pueden
utilizarse para acceder a dispositivos situados a una distancia considerable,
por ejemplo en otros países. Además, los técnicos de servicio pueden conectarse
a las máquinas a las que tienen que prestar servicio a través de la red móvil
mientras se desplazan. Las redes públicas 5G son, por tanto, un elemento
importante de las soluciones de acceso y servicio remotos. Pueden utilizarse,
por ejemplo, para proporcionar a los usuarios anchos de banda muy elevados en
zonas urbanas con pequeñas células de radio y altas frecuencias. En las zonas
rurales, las células de radio tienen que cubrir una gran superficie, por lo que
se utilizan frecuencias más bajas. Sobre todo, en los bordes de las
radioceldas, por ejemplo, para LTE o UMTS, suele haber pérdidas importantes
tanto en el ancho de banda como en la estabilidad de la conexión de
comunicación. Y es precisamente en estas zonas remotas donde se requiere una
transmisión de ancho de banda estable para la prestación de servicios a distancia
o la transmisión de vídeo, por ejemplo, para las estaciones de agua. Con las
innovadoras tecnologías de comunicación 5G, se dispone de un ancho de banda
considerablemente mayor con mayor fiabilidad en los bordes de las células de
radio y aumenta la velocidad media de datos para los usuarios dentro de una
célula de radio. El router se presentó el pasado noviembre en la feria SPS 2020
- https://sie.ag/39bOwoy
Puedes encontrar más información sobre este tema aquí: https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industrial-communication/5g/5g-router-scalance-mum.html
Puede encontrar más información sobre Siemens@Achema Pulse aquí: www.siemens.com/achema
Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo.
Contacto
Miguel Ángel Gavira
Responsable de comunicación de DI
Siemens España
+34 91 514 4422