Para sostener el fuerte y continuo crecimiento en el
número de unidades de producto vendidas en los últimos ejercicios, Faes Farma ha
invertido más de 150 millones de euros en la construcción de esta nueva planta
en la localidad vasca de Derio, dentro del Parque Tecnológico de Bizkaia.
Los nuevos sistemas de control, medición y eficiencia
energética instalados por Siemens permitirán a la planta triplicar su
producción, hasta alcanzar los 100 millones de medicamentos al año, un
incremento que permitirá atender la creciente demanda estimada para los
próximos ejercicios. La ejecución de este proyecto se prolongará hasta 2024 y
llevará a la planta a ocupar una extensión total superior a los 50.000 metros
cuadrados.
Siemens llevará a cabo la electrificación de la planta con
sus soluciones de baja tensión para garantizar la sostenibilidad y la
eficiencia energética así como con los paneles de distribución de energía
SIVACON S4 y SIVACON S8, o los sistemas de protección, dispositivos modulares y
analizadores de red de la gama SENTRON.
Siemens también gestionará el control de la iluminación con su sistema
de sondas SYMARO para instalaciones HVAC, que aportan un alto grado de eficiencia,
gracias a su excelente estabilidad a largo plazo y elevado nivel de precisión. Su
funcionamiento es fiable y robusto incluso en aplicaciones exigentes y críticas
de trabajo, como este caso. Gracias al control automático de la iluminación se
pueden generar espacios de trabajo saludables, generando un ambiente motivador
y estimulante para el empleado.
Además, la flexibilidad de los productos GAMMA basados en el protocolo
estándar de comunicación KNX, permitirá al gestor de la planta adaptarse a
futuros cambios que se puedan generar con el paso del tiempo en el uso de las instalaciones, al tiempo que contribuye a
obtener un importante ahorro de energía y reducción de costes, gracias al
control automatizado. Estos sistemas ofrecen un alto grado de fiabilidad y
cumplen con la certificación FDA y GMP, esencial para el sector de los
laboratorios. Además, a nivel financiero, Siemens ha ofrecido su apoyo con soluciones
a medida a través de su área Siemens Financial Services.
Financiación adaptada
La nueva planta, que se sumará a la ya existente en
Leioa, se sitúa en un terreno de más de 50.000 m2 y tendrá potencial para
fabricar más de 100 millones de unidades de medicamentos anualmente. La
solución de Siemens permitirá a la nueva planta apostar por
la transición energética como compromiso medioambiental, con instalaciones que
cumplan los criterios más exigentes de eficiencia y sostenibilidad, el uso de
energías renovables y la recuperación de residuos. El objetivo adicional es
reducir las actuales emisiones y el impacto medioambiental.
Además de las soluciones descritas, Siemens Digital
Industries suministrará, a través de la firma de ingeniería Miesa, todo el
sistema de control de procesos de la fábrica. El control
distribuido SIMATIC PCS 7 ha sido la plataforma elegida por el cliente
para la parte central del proceso como para los servicios auxiliares de control
de edificio. Se ha unificado todo bajo un mismo HW único de control, utilizando
la CPU Simatic 410, así como la nueva periferia de proceso ET200SP HA de altas
prestaciones. Adicionalmente, en el diseño de la automatización de la nueva
fábrica se han implementado los más altos requisitos de ciberseguridad.
Faes
Farma: Fundada en 1933, Faes Farma es una compañía
farmacéutica española con una amplia trayectoria internacional que investiga,
produce y comercializa productos farmacéuticos y materias primas, exportando a
numerosos países; además, actualmente cuenta con la línea Healthcare y de
alimentación animal.