Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens digitaliza el sistema de control del Túnel de Somport en tiempo récord sin parar la operación

XXX
Siemens ha renovado en tiempo récord todo el sistema digital de control del Túnel de Somport sin que afecte al tráfico diario de la infraestructura, que ha seguido operando en las dos direcciones, pese a que solo hay un carril por cada una.
La puesta en marcha se ha reducido en más de un 25% gracias a TIA Portal, que ha optimizado el proceso de ingeniería. “Al mismo tiempo, el SCADA del centro de control está basado en la plataforma WinCC Open Architecture, que permite que cada servidor se localice de manera independiente en los Centros de Procesamiento de datos (CPDs) del lado español y francés por si existe algún incidente que bloquee uno de los dos sistemas”, detalla César Fernández, responsable del negocio de túneles en Siemens España.
El Túnel de Somport pertenece al eje europeo de carreteras E-7 y es uno de los principales pasos fronterizos entre España y Francia desde que se inaugurara en 2003. Con una longitud de 8.608 metros, continúa siendo el túnel de carreteras más largo de España. Tras más de veinte años de actividad, era necesaria la modernización de sus sistemas para adaptarse a los requerimientos actuales y afrontar los nuevos retos de la movilidad del futuro. Iñigo Pérez Martinez, Director del Túnel de Somport en Matinsa, vio claro desde un principio “que el SCADA debía contar con un sistema abierto y personalizado en función de las necesidades del cliente”.
De esta manera, si se produjera un incidente en el túnel, el nuevo sistema instalado permite gestionar los planes de emergencia y resolver al instante cualquier tipo de colisión o incendio. Ante cualquier alarma registrada en el sistema DAI (Detección Automática de Incidentes), la pantalla central muestra automáticamente la cámara que observa la incidencia y genera una grabación de manera instantánea.
La renovación del sistema de Circuito Cerrado de Televisión, que en su día se realizó a través de Elecnor Sistemas, ha permitido que el SCADA integre imagen, voz y audio de manera unificada. Para Nuria Romeo Girón, Responsable del Centro de Control del Túnel de Somport en Matinsa, “tener un gestor de planes integrado dentro de WinCC OA permite visualizar cada uno de los pasos que debe de dar el operador para ayudar a la toma de decisiones en tiempo real”.
El reto de renovar el sistema de control digital sin parar la operación no era nada sencillo, ya que el Túnel de Somport se divide en siete cantones o zonas que están gestionadas por un centenar de armarios de control. El reto era remodelar toda la periferia SIMATIC ET 200S de Siemens, que recoge todas las señales del túnel, y substituirla por la nueva gama SIMATIC ET 200SP.
La renovación incluía la conexión al mismo tiempo de todas las señales del túnel a los dos sistemas: el antiguo y el nuevo. SIPRO, el integrador del proyecto, buscó una solución basada en una pasarela de comunicaciones que, unida a un novedoso protocolo de actuación, garantizó la comunicación bidireccional para que la infraestructura pudiera operar en todo momento. “Gracias a los cuatro PLCs redundantes de la familia SIMATIC S7-1500H se aseguró la alta disponibilidad de la infraestructura ante situaciones de emergencia”, detalla Xavier Gorgues Jordana, Director Comercial de SIPRO INGENIERÍA.
La siguiente fase del proyecto será crear un Gemelo Digital que permita simular escenarios y entrenar a los operadores. Al mismo tiempo, también se está planteando la mejora de la sostenibilidad con un sistema DALI de iluminación led inteligente. Ambas herramientas digitales aumentarán la eficiencia tanto operativa como energética en más de un 30%, lo que redundará además en el incremento de la seguridad de las personas.   La demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, responsable de la gestión integra del Túnel de Somport, ha sido siempre pionera a la hora de apostar por las nuevas tecnologías aplicadas en toda su amplia red. En estos momentos, incluye 60 túneles con una longitud de más de 20 kilómetros a los que habrá que añadir en breve cinco más.

Descarga la nota

Más info

Press Folders

Síguenos en X

Siemens Digital Industries (DI) empodera a las empresas de todos los tamaños dentro de las industrias de procesos y fabricación discreta para acelerar su transformación digital y de sostenibilidad en toda la cadena de valor. La cartera de software y automatización de vanguardia de Siemens revoluciona el diseño, la realización y la optimización de productos y producción. Y con Siemens Xcelerator, la plataforma de negocios digitales abierta, este proceso se hace aún más fácil, rápido y escalable. Junto con nuestros socios y ecosistema, Siemens Digital Industries permite a los clientes convertirse en una empresa digital sostenible. Siemens Digital Industries cuenta con una plantilla de alrededor de 70.000 personas en todo el mundo.
Leer más

Contacto

Raúl Ramos

Siemens España

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos
Madrid

+34 514 8221