Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release25 Septiembre 2020Smart InfrastructureMadrid
Siemens construirá una planta de producción de hidrógeno libre de CO2 en el sur de Alemania

Siemens Smart Infrastructure y WUN H2
GmbH han firmado un contrato para construir una de las mayores plantas de
producción de hidrógeno en Alemania, en concreto en Wunsiedel, en el norte de
Baviera. Con una potencia de seis megavatios en la fase inicial de desarrollo,
la planta funcionará únicamente con energía renovable y estará libre de CO2. La
planta de electrólisis de Siemens Energy tendrá capacidad de producir más de
900 toneladas de hidrógeno al año en esta primera fase. Cuando se amplíe por
completo, será capaz de suministrar hasta 2.000 toneladas. La inauguración está
prevista para finales de este año y su puesta en marcha definitiva a finales de
2021.
Alemania se ha comprometido a ser
neutral en emisión de gases de efecto invernadero para 2050. Con este fin,
todos los sectores que utilizan la energía, como el transporte y la industria,
deben avanzar en su transición hacia la descarbonización. La planta de
Wunsiedel servirá de modelo para toda Alemania. Convertirá la energía renovable
disponible en esta región, por ejemplo, de la energía fotovoltaica y eólica, en
hidrógeno almacenable (H2), por lo que estará disponible para aplicaciones de
movilidad e industria. Esto es especialmente útil cuando, en días soleados y
ventosos, se produce un excedente de energía procedente de fuentes renovables.
La planta de electrólisis se construirá
en el Wunsiedel Energy Park junto a la planta de Siemens de fabricación de almacenamiento
de baterías ya en funcionamiento, complementando así el concepto de energía del
futuro. "Este proyecto es otro factor más de una exitosa asociación
tecnológica entre Siemens y SWW Wunsiedel GmbH. Queremos lograr que todo el
país se dirija hacia los objetivos para el 2050 de Alemania y conseguir una
transición energética completa en todos los sectores", afirmó Uwe
Bartmann, CEO de Siemens Alemania y CEO Regional de soluciones y servicios de
Smart Infrastructure en Siemens Alemania.
El proyecto dará a la región
septentrional de Baviera su propia fuente de hidrógeno. Hasta ahora, el gas para
los clientes finales tenía que viajar un camino relativamente largo. El
hidrógeno se llenará en cilindros de gas para su distribución local y se
enviará en camión a clientes finales locales y regionales, principalmente en la
Alta Franconia, el Alto Palatinado, el sur de Turingia y Sajonia, así como la Bohemia
Occidental (República Checa). La planta también ayudará a aliviar los cuellos
de botella de la red y proporcionará flexibilidad para la red. Más adelante se
puede añadir una estación pública de llenado de hidrógeno para camiones y
autobuses en el mismo lugar para ayudar a la conversión del tráfico de servicio
pesado y el transporte público a tecnología de accionamiento libre de CO2.
Hidrógeno verde – Made in
Wunsiedel
Cuando el hidrógeno se produce a partir
de la electrólisis del agua utilizando únicamente energía procedente de fuentes
de energía renovables, a este hidrógeno se le conoce como hidrógeno
"verde". La tecnología Silyzer 300 de Siemens Energy se utilizará en
Wunsiedel. La planta contará con alta eficiencia a alta densidad de potencia,
así como bajo mantenimiento y operación fiable, sin productos químicos. Se
aplicará el proceso de electrólisis PEM, en el que la electricidad se utiliza
para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. El PEM, o membrana de intercambio
de protones, permite que los protones traspasen, pero detiene gases como el
hidrógeno u oxígeno. En un proceso electrolítico, la membrana funciona como
separador, entre otras cosas, y evita que los gases resultantes se mezclen. En
comparación con la electrólisis alcatil tradicional, la tecnología PEM es ideal
para utilizar electricidad eólica y solar fluctuante debido a su método de
operación altamente dinámico.
"Por primera vez, el oxígeno y el
calor residual a baja temperatura generado durante la producción están
previstos para ser reutilizados por las operaciones industriales cercanas. Esto
dará lugar a la máxima eficiencia energética y a una planta que es única porque
se utilizarán todos los flujos de elementos. Además, la electrólisis es un
elemento importante para implementar la 'WUNsiedeler Weg – energía', donde
hacemos realidad el uso sostenible de la energía y la protección del
clima", explicó Marco Krasser, CEO de SWW Wunsiedel GmbH.
Para descargar esta nota de prensa
Síguenos en Twitter
Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años es sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo el mundo, principalmente en las áreas de electrificación, automatización y digitalización. Siemens es un proveedor líder de soluciones eficientes en generación y transmisión de energía y pionera en soluciones de infraestructuras, así como soluciones de automatización, accionamiento y software para la industria. Gracias a su filial Siemens Healthineers AG, la compañía también es proveedor líder de equipos de imágenes médicas, como la tomografía computarizada y los sistemas de imágenes por resonancia magnética, y un líder en diagnóstico de laboratorio y tecnología clínica. En el año fiscal 2018, que finalizó el 30 de septiembre de 2018, Siemens generó ingresos de 83.000 millones de euros y un beneficio neto de 6.100 millones de euros. A fines de septiembre de 2018, la compañía tenía alrededor de 379.000 empleados en todo el mundo. Más información está disponible en Internet en www.siemens.com.
Contacto
Jesús Martos
Responsable de Comunicación de SI
Siemens España
+34 607 078 828