Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release26 Mayo 2022Smart InfrastructureMadrid
Siemens construirá en Kiel una de las mayores conexiones eléctricas en tierra de Europa
SEEHAFEN KIEL GmbH &
Co. KG (PUERTO DE KIEL, Alemania) ha encargado a Siemens AG la construcción de
dos centrales terrestres SIHARBOR adicionales en el Ostuferhafen de Kiel. El
proyecto de construcción, con un valor de inversión total de aproximadamente 17
millones de euros, comprende una central eléctrica en tierra de 50/60 Hz para
cruceros y transbordadores y una central eléctrica en tierra de 50 Hz para
transbordadores. Permite generar la electricidad que necesitan los barcos
mientras están en el puerto utilizando energías renovables en tierra en lugar
de generadores diésel a bordo. La nueva conexión eléctrica en tierra será una
de las mayores instalaciones de este tipo en Europa. Una vez concluido el proyecto
a finales de 2023, el puerto de Kiel podrá suministrar energía verde a seis
buques simultáneamente en todas sus principales terminales de pasajeros, carga
y transbordadores.
"Conectar los barcos a
la energía en tierra tiene un enorme impacto económico y medioambiental. Los
buques ahorran un costoso combustible, se abren nuevos modelos de negocio para
los operadores portuarios y el personal del puerto y los residentes se
benefician de una importante reducción del ruido y la contaminación",
explicó Markus Mildner, director general de Siemens eMobility. Para Siemens, el
contrato incluye la planificación de la ejecución, la entrega, el montaje, el
cableado y la puesta en marcha de todos los componentes de la planta y de la
estructura necesarios para el funcionamiento de las centrales eléctricas en
tierra, los trabajos de ingeniería estructural, civil e hidráulica necesarios y
la puesta en marcha general del sistema.
La cooperación con el
PUERTO DE KIEL entra en la siguiente fase
Siemens obtuvo el nuevo
contrato tras una licitación a escala de la UE y un
procedimiento de
negociación con un concurso de calificación preliminar. "Siemens ya había
sido un socio fuerte para nosotros en un proyecto anterior de energía en
tierra. Y una vez más, presentaron la oferta más económica. Estamos deseando
volver a trabajar con Siemens", dijo el Dr. Dirk Claus, Director General
de SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG. La nueva central eléctrica en tierra de
Ostuferhafen continúa la historia de éxitos conjuntos entre Siemens y PORT OF
KIEL: las centrales eléctricas en tierra existentes en Ostseekai y Schwedenkai,
así como en Norwegenkai, también fueron construidas por Siemens.
Dos plantas con hasta tres
opciones de suministro
El proyecto de construcción
en Ostuferhafen incluye dos plantas de energía en tierra capaces de abastecer
hasta tres buques marítimos simultáneamente. La primera de las dos plantas de
energía en tierra está diseñada para abastecer hasta dos transbordadores o
cruceros y conecta cuatro atracaderos de Ostuferhafen a la energía en tierra.
Tiene una capacidad de 16 MVA y puede abastecer a cruceros y transbordadores
con una frecuencia de 50 o 60 Hz y una tensión de 6,6 kV u 11 kV. La segunda
planta de energía en tierra, con una frecuencia de red de 50 Hz, está diseñada
exclusivamente para buques de carga y RoRo y suministra a dos atracaderos con
una tensión de 6,6 kV u 11 kV, hasta una capacidad máxima de 5 MVA.
Futuro con cero emisiones
La ampliación de la
infraestructura de energía en tierra es uno de los proyectos prioritarios del
Puerto de KIEL. Hace tiempo que persigue una clara estrategia de sostenibilidad
con el objetivo de ser neutro en carbono para 2030. Además de su propia
transición hacia fuentes de energía sostenibles y soluciones innovadoras para
la protección del clima, el puerto también quiere utilizar su infraestructura
de energía en tierra para crear incentivos para que las compañías navieras
ahorren emisiones de carbono cuando sus buques estén en el puerto. "La
energía en tierra es una parte clave de nuestro esfuerzo de sostenibilidad. A
partir de 2024/25, esperamos utilizar nuestra infraestructura de suministro
para seis buques para tener alrededor del 80% de todos los buques conectados
mientras están atracados", añadió Claus. Además del ahorro de CO2, la
conexión de los buques a la energía en tierra mientras están atracados también
supone una reducción significativa del ruido y la contaminación.
Siemens Smart Infrastructure (SI) está dando forma al mercado de las infraestructuras inteligentes y adaptables de hoy y del futuro. Aborda los apremiantes retos de la urbanización y el cambio climático conectando sistemas energéticos, edificios e industrias. SI ofrece a los clientes una cartera completa de extremo a extremo de una sola fuente - con productos, sistemas, soluciones y servicios desde el punto de generación de energía hasta el consumo. Con un ecosistema cada vez más digitalizado, ayuda a los clientes a prosperar y a las comunidades a progresar, al tiempo que contribuye a la protección del planeta. Siemens Smart Infrastructure tiene su sede mundial en Zug, Suiza. A 30 de septiembre de 2021, la empresa contaba con unos 70.400 empleados en todo el mundo.
Contacto
Raúl Ramos
Director Comunicación Externa
Siemens España
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos, Madrid
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos, Madrid
+34 514 82 21